뛰어난 품질 및 추적 가능성

신뢰를 드립니다!

DigiKey는 우수성에 대한 엄격한 표준을 준수하므로 항상 신뢰할 수 있는 고품질 정품이 배송될 것이라 안심하고 주문할 수 있습니다.

인증서

전자 업계에서 안전 규정 및 인증은 매우 중요하며 DigiKey는 최고 수준의 표준을 달성, 유지, 준수하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 즉, 고객에게 최고 품질의 제품과 서비스를 지속적으로 제공하기 위해 수많은 조직과 협력합니다.

세계에서 가장 선호하는 전자 부품 공급업체인 DigiKey는 제조업체가 보증하는 최고 품질의 정식 부품을 고객에게 제공합니다. DigiKey는 ECIA(전자 부품 산업 협회), CEDA(중국 전자 유통업체 연합) 및 ECSN(전자 부품 공급 네트워크)의 우수 회원이며 ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ANSI/ESD S20.20 표준 인증을 받았습니다.

인증서 다운로드


미국 표준 협회/정전기 방전(ANSI/ESD) - DigiKey는 전자 부품의 취급, 검사, 보관, 포장, 배송 부문 인증을 위한 ANSI/ESD S20.20 요구 사항을 준수하는 품질 관리 시스템을 운영합니다.

인증서 다운로드


DigiKey는 AS6496 표준에 명시된 대로 위조 제품 통제의 구현과 유지에 최선을 다하고 있습니다. DigiKey는 공급망을 보호하고 고객에게 제공하는 모든 제품이 진품임을 보장하는 것이 매우 중요하다는 점을 인식하고 있습니다. DigiKey는 AS6496 요구 사항을 엄격히 준수함으로써 위조 제품의 위험을 사전에 최소화하고, 이해 관계자와의 신뢰를 강화하며, 운영의 모든 측면에서 최고 수준의 품질 및 무결성 표준을 유지합니다.

인증서 다운로드

불법 복제 방지 정책


캐나다 국제 무역 재판소(CITT) - 덤핑 및 보조금 판결

문의 번호 NQ-2008-003 알루미늄 압출품

판결문 다운로드


DigiKey는 다음 인증 범위에 대해 ISO(국제 표준화 기구) 9001:2015의 요구 사항을 준수하는 품질 관리 시스템을 운영합니다. 기술 지원 및 부가 가치 공정을 포함하여 주문자 상표 부착 생산업체 및/또는 고객 사양에 따른 전자 부품 및 컴퓨터 제품의 구매, 보관, 유통.

인증서 다운로드

품질 및 환경 관리 시스템 정책

품질 및 환경 관리 시스템 설명서 다운로드


DigiKey는 다음 인증 범위에 대해 ISO(국제 표준화 기구) 14001:2015의 요구 사항을 준수하는 환경 관리 시스템을 운영하고 있습니다. 주문자 상표 부착 생산업체 및/또는 고객 사양에 따른 전자 부품 및 컴퓨터 제품의 구매, 보관, 유통.

인증서 다운로드

품질 및 환경 관리 시스템 정책

친환경 운동 | DigiKey

품질 및 환경 관리 시스템 설명서 다운로드

추적 가능성

추적 가능성은 제조 공정의 다양한 단계를 명확히 파악하는 데 도움을 줍니다. DigiKey 고객은 공정을 개선하고, 결함 문제 해결을 지원하며, 규제 및 규정을 준수하고, 브랜드 무결성을 보호하기 위해 DigiKey에서 제공하는 정보를 지속적으로 이용합니다. DigiKey에서 고객에게 제공하는 추적 가능성 기능에 대해 알아보려면 다음 정보를 참조하세요.

DigiKey는 ECIA(전자 부품 협회) 바코드 사양을 최대한 준수합니다. 바코드는 데이터를 기계가 판독할 수 있는 시각적인 형태로 나타내는 방법입니다. DigiKey는 두 가지 종류의 바코드, 즉 20자 ~ 25자 분량의 정보를 포함하는 1D 바코드와 2000자 이상 분량의 정보를 포함할 수 있는 2D 바코드를 사용합니다. 2D 바코드 기술에 관한 자세한 내용은 ECIA 웹 사이트(ecianow.org)에서 확인할 수 있습니다. 바코드는 원산지, 날짜 코드, 로트 코드와 같은 제품 관련 정보를 포함할 수 있습니다.


이러한 번호는 부품이 제조된 시점을 나타내며 공장의 생산 품질 관리 및 추적에 사용됩니다. 구체적인 의미에 관한 자세한 내용은 다음과 같습니다.

  • 날짜 코드: 날짜 코드는 제품을 제조업체까지 다시 추적하기 위한 참조점입니다. 날짜 코드가 해당 부품의 제조 시점을 표시하는 경우도 있지만, 제조업체에 따라 그렇지 않은 경우도 있습니다.
  • 로트 코드: 로트 코드는 한 제조업체에서 특정 기간 동안 제조한 부품의 그룹을 표시하는 배치(묶음 단위)의 번호입니다. 로트 코드는 특정 유형의 비즈니스 및 제품에 따라 지정되는 경우가 많기 때문에, 제조업체마다 로트 코드를 해석하는 방법과 관련된 고유 규칙이 있습니다. DigiKey는 이러한 과정의 투명성을 확보하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

부품이 제조된 국가입니다. 필수 데이터에는 ISO 3166 표준 국가 코드 목록의 2자리 코드가 포함됩니다.


적합성 인증서(CoC)는 공인 기관에서 발행되며 제품이 필수 표준 또는 사양을 충족함을 명시합니다. 적합성 인증서는 제조되는 제품이 테스트를 거쳤으며 사양에 명시된 기준에 부합되고 기술 및 안전 요구 사항을 모두 충족하는지 확인하기 위해 구매자에 의해 요청되거나, 미국에서 판매되는 Bluetooth 장치와 같이 특정 제품에 대한 국가 규정 및 법률에 필수 요구 사항으로 명시되어 있을 수 있습니다.

자주 묻는 질문

제조업체에서 적합성 인증서를 제공하는 경우 기꺼이 제공해 드립니다. 주문 시, 주문 참고 사항에 제조업체 적합성 인증서 요청을 추가해 주세요.


DigiKey는 유럽 연합의 RoHS2 지침 2011/65/EU 조항을 인지하고 있으며 이를 적극 지원합니다. 자세한 내용은 DigiKey의 친환경 계획 페이지를 참조하세요. RoHS 준수 제품은 해당 제품 페이지에 표시되어 있습니다.


설문 조사 및 인증서 요청은 DigiKey의 지원 팀으로 보내주세요.

DigiKey 품질 프로그램의 핵심에는 고품질 제품, 지속적인 개선, 탁월한 가치 및 우수한 서비스를 비롯한 4대 품질 요소가 있습니다. DigiKey는 비즈니스 관행을 개선하기 위해 최선을 다해 노력하고 있으며 이러한 개선을 위한 인증 및 인가 기관에 지속적으로 집중하고 있습니다. DigiKey는 제품 추적성을 유지하므로 고객이 자신이 받는 제품이 정품임을 신뢰하고 DigiKey에서 구입한 부품이 기대에 부응할 것임을 확신할 수 있습니다.

DigiKey의 목표는 최고 수준의 기준을 달성하고, 지속적으로 고객의 기대를 충족하거나 능가하는 제품 및 서비스를 제공하는 것입니다. DigiKey는 경쟁력 있는 비용 구조를 유지하면서 고객의 충성도를 확보하고 견고한 평판을 구축하기 위해 노력합니다. 고품질의 제품을 제공하면 브랜드 인지도를 확립하는 데 도움이 되고, 고객이 자신이 알고 신뢰하는 회사에서 구매할 수 있다고 확신하며, 반품이나 제품의 결함으로 인해 발생할 수 있는 비용을 줄일 수 있습니다. DigiKey에게 품질이란 고객에게 신뢰할 수 있는 제품을 제공하는 것을 의미합니다.


DigiKey는 모든 직원이 향상 기회를 찾고, 현재 프로세스를 평가하며, 효율성을 창출하고, 워크플로를 간소화하도록 교육하고 동기를 부여하는 문화를 조성합니다.


DigiKey는 고객이 DigiKey와 상호 작용하면서 느끼는 품질, 경험, 중요성 및 신뢰에 대한 높은 가치관을 포용합니다.


DigiKey는 고객과 맺는 모든 관계에서 고객의 요구 사항을 넘어서기 위해 노력하며, 매 순간 기대 수준을 능가하는 동시에 최상위 품질 경험을 전달하는 것을 목표로 합니다.