WEBENCH® 디자인 센터

맞춤형 결과를 제공하는 사용이 간편한 설계 도구를 통해 결과를 더 빠르게 확인하세요.

널리 사용되는 TI WEBENCH® Designer 도구를 사용하여 다양한 회로 요구 사항에서 여러 장치의 성능을 동시에 비교하세요. 또한 전력, 조명, 감지 응용 분야에 대한 최신 시뮬레이션 모델, 파라미터 데이터, 패키지 정보를 즉시 확인하세요. WEBENCH Designer 도구는 단일 회로 설계를 생성하기 위한 기본 도구와 시스템 수준 설계를 위한 고급 도구를 모두 제공합니다.

TI WEBENCH® 최적화 다이얼

 

WEBENCH 최적화 다이얼을 사용하면 WEBENCH 회로 생성 알고리즘을 몇 분 내에 간편하게 조정할 수 있습니다. 설계 용이성에 초점을 두고 소형 실장 면적과 고효율 간 균형을 이룬 안정된 설계 솔루션을 위한 초기 결과가 설정됩니다. 출력을 검토하고 다이얼을 다시 조정한 후 바로 대안값을 비교해 보세요. 사용자의 요구 사항을 충족하는 최고 설계의 시스템 값이 최적화 다이얼 아래에 표시됩니다.

 

  • 단일 회로 설계 도구
  • 고급 계층적 설계 도구
  • 모델 시뮬레이션
  • Advanced Power

단일 회로 설계 도구


TI 단일 회로 설계 도구 이미지

WEBENCH® Power Designer

WEBENCH 환경은 특정 전원 공급 장치 설계 요구 사항을 충족하는 전력 공급 장치 및 컨버터를 생성하기 위한 엔드 투 엔드 전원 공급 장치 설계 및 시제품 제작 도구를 제공합니다. 한 개 전원 공급 장치에 대한 입력 전압, 출력 전압, 출력 전류를 정의합니다. WEBENCH Visualizer 인터페이스에서 간편하게, 가능한 모든 솔루션 중 선택합니다. WEBENCH 최적화 다이얼을 사용하여 특정 선호값으로 조정합니다. 이미지를 확대하려면 클릭



TI WEBENCH® LED Designer 이미지

WEBENCH® LED Designer

직렬 또는 병렬 스트링으로 최대 60개의 LED를 포함하는 LED 조명 설계를 빠르게 구성할 수 있습니다. 업계 선도적인 제조업체에서 제공하는 450개의 최신 LED 부품에 대한 세부적 파라미터를 시각적으로 검토합니다. 단일 키입력을 통해, 선호하는 고휘도 LED를 선택하고 TI의 LED 구동기 중 하나와 일치시켜 최적화된 정전류 전원 공급 장치 회로를 쉽게 생성합니다. 최적화 다이얼을 사용하여 크기 및 효율 요구 사항을 조정하고 시동, 정상 상태, 펄스 폭 변조 조광 및 라인 과도 상태를 포함한 동적 조건에서 회로 동작을 비교하고 시뮬레이션합니다. 이미지를 확대하려면 클릭

WEBENCH® Sensor AFE Designer

구성 가능한 센서 AFE IC를 위한 WEBENCH® Sensor AFE Designer는 센서를 선택하고 솔루션을 설계 및 구성하며 구성 데이터를 센서 AFE로 다운로드하는 기능을 제공합니다. 원래 여러 기판과 최대 25개 부품을 필요로 하는 전형적 감지 응용 제품이 이제 TI의 IC 중 하나가 되었습니다. TI 제품 및 도구를 사용하면, 몇 주일이나 몇 달이 걸리던 센서 시스템 설계 작업을 몇 분만에 해결할 수 있습니다.

WEBENCH® Sensor Designer

WEBENCH® Sensor Designer는 일반적인 감지, 송신기 또는 트랜스듀서 응용 제품을 위한 완전한 회로 솔루션을 제공합니다. 시장 선도업체에서 제공하는 센서로 시작하거나, 맞춤형 센서를 제작하여 파라미터별로 고유의 센서 요구 사항을 지정하세요. Sensor Designer는 최적화된 신호 경로 성능, BOM, 예산 비용을 제공하며 사용자의 시뮬레이션 솔루션을 테스트하고 검증하기 위한 평가 기판 및 다른 도구로 연결되는 링크를 제공합니다.

고급 계층적 설계 도구


WEBENCH® Power Architect

전체 시스템을 위한 다중 출력 고성능 DC-DC 전원 공급 장치를 신속하게 생성 및 최적화하고 구현할 수 있습니다. 입력 전압 소스를 정의하고 원하는 출력 전압 및 전류 부하를 나열하면 WEBENCH® Power Architect 도구가 공통 부하를 수집하고 다양한 완충 레일 토폴로지를 만들어 각각의 개별 전원 공급 장치를 최적화합니다. 시스템 레벨에서 결과가 표시되므로 대안값과 비교하여 가격, 효율, 실장 면적을 기준으로 선택할 수 있습니다.

  • 전체 전원 공급 장치 시스템을 빠르게 설계 및 시뮬레이션
  • 전압 및 전류에 대한 전원 공급 장치 부하 요구 사항을 쉽게 구성
  • 전체 시스템에 대해 전체 실장 면적, 효율, BOM 비용 최적화
  • 전기 및 열 시뮬레이션 수행

WEBENCH® System Power Architect

사용하기 쉬운 WEBENCH 설계 도구는 핫스왑 기능이 지원되는 분리형 전력 시스템을 신속하게 생성하는 데 도움을 줄 수 있습니다. WEBENCH System Power Architect는 카드의 에지부터 가장 작은 부하점까지 완전한 전력 시스템을 구축 및 최적화하는 견고한 설계 기능을 제공합니다. 다중 부하가 필요한 모든 시스템에 핫스왑 보호 및 분리를 쉽게 추가할 수 있습니다.

  • 다중 부하 구동
  • 출력 전압 및 부하 전류 맞춤 설정
  • 중요한 파라미터를 통해 사전 구성된 200개 이상의 FPGA 및 프로세서
  • 시스템에 대해 맞춤형 부하 추가 및 구성

WEBENCH® Processor Power Architect

ARM® 프로세서를 위한 전원 공급 장치를 몇 분 내에 모델링하고 최적화할 수 있습니다.

  • 450개 이상의 FPGA 및 마이크로 컨트롤러/마이크로 프로세서에 대한 세부적인 공급 장치 요구 사항 통합
  • 여러 고유 부하를 결합하여 정밀하게 지정된 전압 구동
  • 시동 정의(소프트 스타트)뿐만 아니라 리플, 잡음 필터링, 공급 장치의 동기화 및 분리에 대한 특정 제한 포함

WEBENCH® FPGA Power Architect

한 번의 클릭으로 시퀀싱, 잡음 필터링, 리플 감도가 지정된 모든 전압 및 전류 요구 사항을 비롯하여 최신 FPGA를 위한 전원 공급 장치 부하를 준비할 수 있습니다. 시뮬레이션 및 최적화를 위해 다중 레일, 다중 부하 FPGA 전원 공급 장치를 빠르게 구성할 수 있습니다.

  • 원클릭 구성으로 시간 절약 및 정확성 제공
  • 규격서 성능 지침 내에서 시스템 필요에 따라 부하 수정
  • 벅, 부스트, 벅-부스트, 플라이백 및 sepic 아키텍처를 포함하여 선호하는 전력 토폴로지 선정 최적화
  • 몇 분 내에 최적화된 전력 아키텍처를 문서화하는 완벽한 설계로 시장 출시 시간 단축

WEBENCH® LED Architect

대체 LED 조명 설계를 즉시 생성하고 최대 100,000루멘 발광 출력에 대해 효율, 크기, 비용을 비교할 수 있습니다. WEBENCH LED Architect는 쉽고 강력하며, 조명 시스템의 비교, 선택, 최적화를 위한 광범위한 옵션을 제공합니다.

  • 원하는 조명 출력 지정
  • 몇 초 내에 생성된 권장 LED/방열판 설계 선택
  • 450개의 최신 LED 부품 및 30개의 방열판에 대한 세부적 라이브러리 활용
  • 열 관리 및 안정적인 작동을 위해 최적화된 결합

모델 시뮬레이션


TINA-TI™ Spice 시뮬레이션 소프트웨어

  • 사용이 쉬운 SPICE 기반 아날로그 시뮬레이션 프로그램
  • 능동 및 수동 TI 매크로 모델 라이브러리
  • 증폭기 및 스위칭 전원 공급 장치 부품에 대한 수천 개의 통합 모델 및 회로

ti.com/tina-ti에서 SPICE 모델과 함께 TINA-TI를 다운로드하세요.

Advanced Power


고급 옵션

설계 및 부품 특징을 더 효과적으로 제어해야 하거나 특정한 성능 목표를 달성하고자 하는 전원 공급 장치 설계자를 위해 WEBENCH 고급 옵션 기능은 여러 개의 가능한 솔루션에서 몇 가지의 복합적인 맞춤형 솔루션으로 보다 빠르게 좁힐 수 있는 방법을 제공합니다.

Compensation Designer

특정한 루프 부품 요구 사항이 있고 설계를 빠르게 확정하려는 경우 Compensation Designer는 오류 방지에 도움을 주며 설계를 빠르게 수정하면서 루프 필요 사항을 충족할 수 있도록 합니다. 따라서 불필요한 시간 낭비가 없어집니다.

Simulation Export

WEBENCH Simulation Export 기능은 WEBENCH 전력 또는 필터 맞춤형 설계를 TINA-TI™ 시뮬레이터, Altium® Designer 및 Cadence Allegro 도구로 내보냅니다. 내보낸 설계에는 설계를 원하는 CAD 도구에서 오프라인으로 시뮬레이션하기 위해 필요한 모든 기호, 회로도, 테스트 벤치 및 시뮬레이션 설정이 몇 초 내에 적용됩니다.

한국어  |  English