Analog Devices(ADI)는 혁신적이고 비용 효율적인 고성능 시스템 설계의 핵심 요소인 컨버터, 증폭기, Drive360™ RADAR, MEMS, 센서, 센서 인터페이스, 디지털 절연기, 프로세서 및 RF 기술을 공급함으로써 설계자가 더 안전하고, 친환경적이며, 더 편리한 자동차를 만들 수 있는 기회를 제공합니다. ADI 부품 및 응용 분야별 IC는 롤오버 및 안정성 제어, 에어백 및 충돌 감지, RADAR 및 운전자 시각 보조 기능, HEV/EV 전력 관리, 12V 배터리 관리, 연료 주입, 변속기 제어, 헤드 유닛 및 오디오 증폭기 관련 시스템뿐 아니라 다양한 신규 응용 분야에서 사용되고 있습니다.
첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)
첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)이 탑재된 미래의 자동차를 지금 만나보세요. 오늘날의 ADAS는 운전자를 보조하여 자동차 안전을 향상시키고 전체적으로 더 안전한 도로망을 만들도록 설계된 시스템입니다. 차량에 탑재된 ADAS 사용 기술은 운전자에게 잠재적 문제를 경고하거나 차량을 제어하여 충돌을 방지하는 데 도움을 줍니다. ADAS는 조명, 제동, 자동 주행 속도 유지 장치와 같은 기본 차량 기능 또는 교통 경고, GPS, 스마트폰 연결, 사각 지역 감지, 다른 차량과의 거리 및 차선 이탈 방지 등과 같은 더 복잡한 기능에 사용할 수 있습니다. ADI는 ADAS 및 자율 주행 응용 분야를 위한 광범위한 장치 포트폴리오를 갖추고 있습니다. 여기에는 자율 주행 관성 측정 장치(IMU), LIDAR(Light Imaging, Detection and Ranging), RADAR(Radio Detection and Ranging) 및 시야 장치가 포함됩니다. ADI Drive360™ 동영상을 확인하세요.
응용 분야 살펴보기
자율 주행 IMU
ADI의 iSensor© 포트폴리오는 미션 크리티컬 자동차용 ADAS 응용 분야에 적합한 관성 측정 장치(IMU)로 구성되어 있습니다. 업계 선도적인 최대 6 자유도를 가지며 GPS, 추측 항법 시스템 및 정밀 위치 응용 분야에 가장 적합한 장치가 포함되어 있습니다.
LIDAR
LIDAR는 RADAR와 비슷하지만 음파를 방출하는 대신 광 펄스 또는 레이저를 방출하여 실시간 3D 물리 세계를 만듭니다. LIDAR는 RADAR보다 정확하며 물체를 상호 관계에 따라 배치합니다. 오늘날에는 여러 사법 기관에서 과속 단속을 할 때 RADAR 건을 LIDAR 건으로 대체하여 사용하고 있습니다. 자동차 응용 분야의 LIDAR는 다른 자동차나 트럭과 같은 주변 사물 및 경로 또는 도로에 있는 예기치 않은 물체와 자동차가 포함된 3D 세계를 만들 수 있습니다. 감지된 자동차는 탑승자의 안전을 위한 조정을 수행할 수 있습니다.
| 주요 제품 |
| ADL5565 |
RF/IF 차동 증폭기 1회로 16-LFCSP-WQ(3x3) |
| ADL5336 |
RF 증폭기 IC 범용 0Hz ~ 1GHz 32-LFCSP-VQ(5x5) |
| ADL5331 |
RF 증폭기 IC CATV 1MHz ~ 1.2GHz 24-LFCSP-VQ(4x4) |
| AD8376 |
가변 이득 증폭기 2회로 차동 32-LFCSP-WQ(5x5) |
| AD8368 |
가변 이득 증폭기 1회로 24-LFCSP-VQ(4x4) |
| ADL5330 |
RF 증폭기 IC 셀룰러, CDMA2000, W-CDMA, GSM 10MHz ~ 3GHz 24-LFCSP-VQ(4x4) |
| AD8331 |
가변 이득 증폭기 IC 신호 처리 20-QSOP |
RADAR
RADAR는 거의 80년 전부터 사용되어 왔습니다. 기본적으로 RADAR는 무선파를 방출한 다음 반사되어 돌아오는 신호로 물체의 크기, 이동 방향 및 기타 데이터를 식별할 수 있습니다. 오늘날 RADAR는 항공기, 군사, 날씨 및 자동차 응용 분야에 사용됩니다. 자동차 산업에서는 사법 기관이 일반적으로 RADAR를 사용했습니다. ADAS를 사용하는 RADAR는 자동차 주변의 물체를 정확하게 찾는 데 사용될 수 있습니다.
| 주요 제품 |
| ADAR7251 |
4 채널, 16비트, 연속 시간 데이터 취득 ADC |
| ADF4159 |
직접 변조/빠른 파형 생성, 13GHz, 분수형 N 주파수 합성기 |
| ADA8282 |
레이더 수신 경로 AFE: 4채널 LNA 및 PGA |
| ADF5904 |
4채널, 24GHz, 수신기 다운컨버터 |
| AD8283 |
레이더 수신 경로 AFE: ADC를 갖춘 6채널 LNA/PGA/AAF |
| ADF5901 |
24GHz VCO 및 PGA, 2채널 PA 출력 포함 |
| ADSP-BF700 |
저전력 200MHz Blackfin+ 내장형 프로세서, 128KByte L2 SRAM 탑재 |
| ADF4193 |
저위상 잡음, 빠른 정착 PLL 주파수 합성기 |
시야
우리는 시각적 세계에 살고 있으며 이제 자동차에도 이러한 세계에 적합한 기술이 사용되고 있습니다. ADAS 응용 분야에서는 물체를 정확하게 식별하는 것이 보행자와 자동차 안전 모두에 매우 중요합니다. 자동차가 사람, 자동차 또는 나무를 시각적으로 식별하고 이에 따라 반응하거나 신호등 또는 다른 물체의 색상을 식별할 수 있다고 생각해 보세요. 예를 들어, 자동차가 녹색 신호인 교차로를 향해 주행하다가 도보에서 길을 건너는 보행자도 감지할 수 있습니다. 이 두 데이터 세트로 자동차는 적절한 조치를 결정할 수 있으며, 운전자가 그에 맞게 빠르게 반응하지 못하는 경우 자동차가 제어하여 제동을 걸 수 있습니다.
기술 자료
인포테인먼트
인포테인먼트는 정보와 엔터테인먼트의 결합입니다. 인포테인먼트라는 용어는 비교적 최근에 나온 용어이지만 실제 기술은 오래전부터 자동차 산업의 일부로 사용되었습니다. 자동차의 가장 일반적인 인포테인먼트 장치는 라디오입니다. 원래의 라디오는 기본적으로 AM 기반이었으며 간단한 뉴스와 음악을 제공했습니다. 오늘날에는 이러한 라디오가 훨씬 더 총체적인 기술로 발전하여 동영상 화면, 카메라, 터치스크린, 음성 작동 및 Bluetooth, Wi-Fi, 셀룰러를 통한 RF 연결과 같은 기능이 포함되었습니다. 현재는 탑승자가 카메라를 통해 사각 지역을 모니터링하고, 스마트폰을 통해 핸즈프리 통신을 사용하고, 영화를 보거나 게임도 할 수 있습니다. Analog Devices는 인포테인먼트에 적합한 오디오/동영상 증폭기 및 헤드 유닛 계열을 공급합니다.
제품 주요 내용:
ADSP-SC584 이중 코어 SHARC® 디지털 신호 처리기
ADSP-SC584 이중 코어 450MHz SHARC DSP(단일 ARM® Cortex®-A5 프로세서 포함/미포함). 각 부품은 최대 640kB의 SHARC SRAM과 함께 제공합니다. 적합한 응용 분야에는 자동차 및 산업용 오디오, 스마트 에너지 계량 및 제어, 다중축 모터 제어가 포함됩니다.
응용 분야 살펴보기
오디오 증폭기
ADI는 제조업체 및 OEM이 다양한 기능의 자동차 엔터테인먼트 솔루션을 설계하고 배포할 수 있도록 설계된 자동차 인증 제품 및 개발 도구의 광범위한 포트폴리오를 제공합니다. 제공되는 제품군에는 차세대 오디오 증폭기 설계의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 설계된 통합 프로세서, 컨버터 및 인터페이스 제품이 포함됩니다. 현재 및 다음 세대의 자동차 디지털 신호 프로세서는 홈 오디오 환경을 차량 내 환경으로 옮기는 동시에 능동 소음 제어(ANC) 및 능동 음향 설계(ASD)와 같은 자동차 중심 기능을 추가합니다.
헤드 유닛
오늘날 헤드 유닛의 성능과 통합을 향상시키려면 빠른 혁신과 높은 품질의 표준이 필요합니다. ADI는 오디오, 동영상 및 통신 신호 처리 분야에서 20년간 쌓은 전문 지식을 자동차 동영상 및 음성 처리와 데이터 전송을 위한 선도적인 기술에 적용하고 있습니다. ADI의 고집적 프로세서, 컨버터 및 인터페이스 제품은 차세대 무선, 뒷좌석 엔터테인먼트 및 멀티미디어 부속품 응용 분야의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.
| 주요 제품 |
| ADV7281 |
10비트, 4× 오버샘플링 SDTV 비디오 디코더, 차동 입력 포함 |
| ADSP-SC57 |
ADSP-SC573 EZ-KIT Lite® SHARC® DSP ARM® Cortex®-A5 내장형 평가 기판 |
기술 자료
MEMS 안전
Analog Devices는 자동차 안정성, 에어백 및 전복 방지 시스템을 위한 초소형 전자 기계 시스템(MEMS) 기술 솔루션의 세계적인 선도업체입니다. 오늘날의 자동차 분야에서 전자 제어 장치(ECU), 전자식 차체 안정성 제어(ESC), 차량 동력학(VD) 시스템을 개발 및 구현할 때는 안전이 가장 중요한 요소로 꼽힙니다. 이러한 장치는 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)에 탑재되며 자율 차량의 현실화를 앞당기고 있습니다.
제품 주요 내용:
ADA4571 - 자기 각도 센서
ADA4571은 신호 조정 증폭기 및 ADC 구동기가 통합된 이방성 자기 저항(AMR) 센서입니다. ADA4571은 주변 자기장의 각위치를 나타내는 2개의 아날로그 출력을 생성합니다.
응용 분야 살펴보기
충돌 감지
ADI는 고객이 정확하고 안전한 에어백 시스템을 설계할 수 있도록 지원하는 데 앞장섰으며 지속적으로 주요한 역할을 수행하고 있습니다. 오늘날 ADI 에어백 센서는 시판된 모든 차량의 약 1/4에 탑재되었으며 이는 매일 8명의 생명이 ADI 기술 덕분에 안전하게 보호되는 것으로 해석할 수 있습니다. ADI의 최신 에어백 센서 출시 제품인 ADXL151은 첨단 PSI-5 디지털 인터페이스를 활용하며 시스템 비용 절감을 위한 세련된 4mm x 4mm 폼 팩터로 사용자 구성 가능한 다양한 G 레벨을 제공합니다.
보안 및 섀시
ADI의 보안 및 섀시 포트폴리오는 자동차 응용 분야를 위해 설계된 다양한 MEMS 가속도계 및 자이로스코프를 포괄합니다. 이러한 센서는 OEM 자동차 경보, eCall 시스템, 이벤트 데이터 기록기 및 활성 서스펜션 시스템에서 사용됩니다. 당사의 모든 자동차 제품은 가장 엄격한 자동차 지침을 준수하기 때문에 현장에서 최고 수준의 신뢰성을 보장합니다.
안정성 제어
ADI는 자동차 안정성 제어 시장에서 튼튼한 입지를 확보한 기업으로, 전자식 차체 안정성 제어(ESC) 및 자동차 동력학(VD) 응용 분야를 위한 자이로 및 저 g 가속도계를 제공합니다. ADI는 고성능의 안정성 제어 응용 분야를 위해 3축 저 g 가속도계 및 요 자이로를 단일 패키지에 결합한 ADXC1501을 출시하여 이러한 입지를 공고히 하게 된 것에 대해 자랑스럽게 생각합니다. 이 4 자유도 관성 콤보는 ADI의 업계 선도적 충격 및 진동 성능을 유지하는 동시에 차세대 ESC 시스템의 크기와 비용을 줄여줍니다.
기술 자료
동력전달장치 본체 및 섀시
Analog Devices는 감지, 배터리 관리 및 하이브리드 자동차(HEV) 응용 분야를 위한 자동차 솔루션을 제공합니다. 전기차의 성능은 탑재된 배터리와 모터에 따라 달라집니다. ARM7™ 기술을 사용하는 마이크로 컨트롤러(MCU)와 12V 납축 배터리 모두를 모니터링하는 센서 솔루션이 포함된 이러한 솔루션은 전자 제어 장치(ECU)와 자동차의 로컬 상호 연결 네트워크(LIN)에 사용할 수 있습니다. ADI는 연비를 향상시키고, 탄소 배출량을 낮추며, 전체 차량 성능을 개선하기 위해 이러한 시스템을 모니터링하는 자동차 인증 솔루션을 제공합니다.
응용 분야 살펴보기
하이브리드 자동차
전기차는 배터리 스택, 모터, 인버터를 모니터링하고 제어해야 합니다. ADI의 획기적 제품은 전기차 설계의 문제 해결을 지원하는 것으로 자동차 인증을 받았습니다. 까다로운 EMI 및 온도 환경에서 매우 낮은 결함 비율에 대한 기대를 충족하려면 밀리볼트 단위로 측정 및 수정을 수행하고 1도 단위로 감지하여 수백 볼트의 배터리 스택을 관리하는 엄격하게 검증된 시스템을 사용해야 합니다. KV 절연과 수백 암페어부터 밀리암페어까지의 전류를 처리하려면 차량 수명 동안 고급 버전의 통신, 보호 및 계측 정확도가 필요합니다.
지능형 배터리 시스템
Analog Devices는 12V 납축 자동차 응용 제품의 배터리 모니터링을 위한 완전한 시스템 솔루션을 제공합니다. 이러한 장치는 필요한 모든 기능이 통합되어 있어 배터리 충전 상태와 성능을 정밀하고 지능적으로 파악합니다. 외부 시스템 부품을 최소화하는 이러한 장치는 12V 배터리에서 직접 전원을 공급받으며, ARM7™ 통합 마이크로 컨트롤러가 장착되어 있습니다. 이 장치는 획득한 배터리 변수를 사전 처리하고 칩에 내장된 로컬 상호 연결 네트워크(LIN) 인터페이스를 통해 주요 전자 제어 장치(ECU)에 대한 통신을 관리하는 데 사용됩니다.
센서 인터페이스
Analog Devices는 다양한 자동차 감지 문제를 해결할 수 있는 솔루션을 제공합니다. ADI의 자동차 센서 및 센서 인터페이스 제품은 자동차 품질 및 비용 민감도를 염두에 두고 설계 및 제조되었습니다. ADI 센서를 사용하면 고객에게 더 나은 연비, 더 낮은 배출량 및 향상된 차량 성능을 달성할 수 있는 솔루션을 제공할 수 있습니다.
기술 자료
|