DigiKey, 업계 최초의 전원 공급 장치 구성 도구 공개

전원 공급 장치 솔루션에 대한 액세스 속도를 향상시키는 온라인 도구로 시간 절약 및 설계 프로세스 가속화

시프리버폴스, 미네소타주, 미국 - 2025년 11월 25일

Image of DigiKey Debuts Industry-First Power Supply Configuration Tool 엔지니어, 설계자, 시스템 통합자는 새로운 온라인 DigiKey 전원 공급 장치 구성 도구를 사용하여 시간을 절약하고 설계 프로세스를 가속화할 수 있다.

전자 부품 및 자동화 제품 분야를 선도하는 글로벌 유통업체인 DigiKey가 전원 공급 장치 솔루션 설계 프로세스를 간소화하는 업계 최초의 전원 공급 장치 구성 도구를 소개했다.

엔지니어, 설계자, 시스템 통합자를 위해 개발된 이 직관적 온라인 도구를 사용하면 출력, 전압, 전류 등과 같은 주요 특성을 빠르게 선택하여 사용자가 원하는 요구 사항을 충족하는 맞춤형 전원 공급 장치 솔루션을 생성할 수 있다. 구성이 끝난 맞춤형 전원 공급 장치는 조립 과정을 거쳐 수일 이내에 바로 발송된다. DigiKey의 신뢰할 수 있는 고성능 웹 사이트에서 호스팅되는 이 구성기는 빠르고 정확한 선택 및 소싱을 실현하여 프로젝트에 맞는 전력 솔루션을 그 어느 때보다 쉽게 설계하고 맞춤식 제작 및 주문할 수 있도록 지원한다.

DigiKey의 상호 연결 및 전자 기기 부문 선임 이사인 Heather Fulara는 “DigiKey는 고객이 자체 전원 공급 장치를 직접 구성할 수 있는 업계 최초의 도구를 제공하게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 도구를 사용하면 구성된 장치를 획득하기까지 걸리는 시간을 획기적으로 줄여, 워크플로의 효율성을 높이고 시간을 절약하며 설계를 가속화할 수 있습니다.”라고 말했다.

현재, DigiKey에서 제공되는 이 도구는 본 프로그램에 참여한 최초의 제조업체인 Vox Power의 NEVO+ 및 VCCM 계열을 지원한다.

Vox Power의 공동 소유주인 Marco Prinsloo는 “Vox Power는 이 혁신적인 시간 절약형 도구에 처음으로 참여하는 제조업체로서 DigiKey와 협업하게 되어 매우 자랑스럽게 생각합니다. 당사는 효율적인 온라인 설계와 맞춤화 옵션을 통해 고객의 설계를 매끄럽게 구현하는 DigiKey의 전문성을 신뢰합니다.”라고 말했다.

DigiKey.com을 방문하면 이 전력 구성 도구를 시도해 볼 수 있다.

DigiKey 소개

미국 미네소타주 시프리버폴스에 본사가 위치한 DigiKey는 전자 부품 및 자동화 제품 유통 분야를 선도하는 글로벌 기업이다. 업계 최고 수준의 폭넓고 충분한 재고 확보를 통해 즉각적인 글로벌 배송을 지원하는 DigiKey는 거의 3,000개의 신뢰할 수 있는 제조업체에서 제공하는 1,750만 개 이상의 부품을 공급한다. 전 세계의 수많은 엔지니어, 설계자, 개발자 및 조달 전문가들이 DigiKey의 혁신적인 디지털 솔루션, 설계 도구 및 원활한 구매 경험을 통해 프로젝트의 모든 단계를 간소화하고 있다. DigiKey의 전자 유통, 자동화 솔루션 및 설계 리소스에 대한 자세한 내용은 digikey.kr, Facebook, X, YouTube, Instagram, LinkedIn에서 확인할 수 있다.