Digi-Key를 통해 전 세계로 유통되는 GigaDevice의 직렬 NOR 및 NAND 제품군
시프리버폴스 , 미네소타주 , 미국 - 2018년 10월 25일
최근 체결된 유통 계약에 따라, 경쟁력 높은 리드 타임과 가격을 갖춘 GigaDevice의 다양한 직렬 NOR 및 저밀도 NAND 제품을 글로벌 전자 부품 유통업체인 Digi-Key Electronics를 통해 전 세계 어디로나 즉시 선적할 수 있게 되었다.
GigaDevice 제품 포트폴리오는 곧 출시될 고밀도 1Gb 및 2Gb를 비롯하여, 512Kb ~ 512Mb의 다양한 NOR 플래시 밀도를 다양한 패키지로 제공하며, 최대 8Mbit의 밀도까지 초소형 USON 패키지(1.5mmx1.5mm)로 제공한다. NAND 제품에는 각 1Gb, 2Gb 및 1Gb의 밀도를 가진 SLC 및 OnFi NAND가 포함된다. GigaDevice는 2019년 상반기에 4Gb 및 8Gb SLC NAND를 공급할 예정이다.
GigaDevice의 메모리 비즈니스 부문 부사장 Kevin Shu는 "직렬 플래시 메모리 기술의 글로벌 제조업체인 당사는 Digi-Key의 광범위한 전 세계 고객층을 활용하여 GigaDevice 브랜드를 더 넓은 시장과 설계 엔지니어에게 공급하게 될 것으로 기대하고 있습니다"라고 말했다.
일반적으로 플래시 메모리는 시스템의 컨트롤러 또는 프로세서 옆에서 부트코드 및 BIOS 정보를 저장하는 데 사용된다. GigaDevice의 제품은 특정 자동차 응용 분야를 위한 AEC-Q100도 지원한다.
Digi-Key의 글로벌 제조업체 관리 사업부 부사장인 David Stein은 "확고한 시장 입지와 혁신적인 보안 및 ECC 기능 등 다양한 제품 포트폴리오 제공을 위해 노력하는 GigaDevice와의 제휴를 통해 다양한 고성능 플래시 메모리 제품을 전 세계 고객층에 공급하게 되어 기쁘게 생각합니다"라고 밝혔다.
GigaDevice와 광범위한 직렬 플래시 메모리 제품에 대한 자세한 정보는 Digi-Key 웹 사이트의 제조업체 페이지에서 확인할 수 있다.
GigaDevice 소개
실리콘 밸리에서 2005년 설립된 GigaDevice는 고급 메모리 기술 및 IC 솔루션을 전문으로 하는 선도적인 팹리스 반도체 기업이다. GigaDevice는 폭넓은 고성능 플래시 메모리 및 32비트 범용 MCU 제품을 공급한다. 2010년 이후 SPI NOR 플래시 메모리 분야를 개척하였고 100억 개 이상의 전자 장치에 전력을 공급해 왔다. 2016년 8월부터 Shanghai Stock Exchange에 상장되었다.
Digi-Key Electronics 소개
미국 미네소타주 시프리버폴스에 본사가 위치한 Digi-Key Electronics는 전자 부품에 대한 포괄적 서비스를 제공하는 공인된 글로벌 유통업체로서, 재고 확보를 통해 즉각적인 선적이 가능한 150만 품목 이상의 부품을 포함하여, 750개 이상의 유수 제조업체에서 제조하는 830만 개 이상의 제품을 공급한다. 또한 Digi-Key는 EDA 및 설계 도구, 규격서, 참조 설계, 교육용 기사 및 동영상, 멀티미디어 라이브러리와 같은 다양한 온라인 리소스도 제공하고 있다. 기술 지원 서비스는 이메일과 전화, 웹 채팅을 통해 24시간 연중무휴로 제공된다. www.digikey.kr을 방문하여 추가 정보 및 Digi-Key의 광범위한 제품군을 확인할 수 있다.
- 편집 담당자 연락처
- Wai-Chun Chen
- +65 9746 0373
- waichun.chen@gmail.com
Most Recent Press Releases
DigiKey, Engineering Unlocked 동영상 시리즈 공개
2026-03-25