Tronics MEMS 자이로 센서, Digi-Key를 통해 전 세계에 즉시 선적 가능

시프리버폴스, 미네소타주, 미국 - 2017년 06월 22일

Tronics의 최첨단 MEMS 자이로 센서와 GYPRO® 평가 기판이 양사 간의 새로운 유통 계약에 따라 글로벌 전자 부품 유통업체인 Digi-Key Electronics를 통해 전 세계에 공급된다.

Tronics의 CEO인 Pascal Langlois는 "Digi-Key와 같은 핵심 파트너의 도움으로 유통망이 확장되었음을 발표하게 되어 기쁩니다. 이로써 Tronics의 고성능 관성 센서는 빠르고 신뢰할 수 있는 공급망을 바탕으로 인지도를 높이고, Digi-Key의 제품 포트폴리오는 더 뛰어난 가치와 차별화를 실현할 것입니다. 이번 계약은 첨단 관성 장치 및 플러그 앤 플레이 평가 키트와 같이 매우 까다로운 응용 분야를 위한 맞춤형 솔루션을 목표 시장 및 고객에게 계속 제공하겠다는 의지를 보여주는 것입니다."라고 전했다.

Tronics의 제품은 정밀 계측, 플랫폼 안정화, 유도 및 내비게이션 제어, 자동 파일럿, 관성 측정 장치(IMU), 자세 방위 기준 장치(AHRS), 비행 제어 및 백업 계측 기기, 무인 및 자율 차량, 파이프 검사, 3차원 매핑 및 로봇 공학 등과 같이 정밀한 계측이 필요한 응용 분야에 이상적이다.

Digi-Key의 글로벌 IP&E 부사장인 Tom Busher는 "Tronics와의 파트너십 체결을 통해 신뢰성이 우수한 Tronics 제품군을 Digi-Key의 제품 목록에 추가하게 되어 매우 기쁩니다. Tronics의 MEMS 자이로 센서 및 GYPRO 평가 기판을 제공하게 됨으로써 엔지니어링 고객의 프로젝트 설계 및 프로토타입 단계를 지원할 것입니다. 고객은 매우 까다로운 응용 분야에 요구되는 정확성을 제공하는 Tronics 제품 포트폴리오에서 그 가치를 실감할 것입니다."라고 전했다.

Tronics에 대한 자세한 정보와 전체 제품 목록은 제조업체 센터 페이지(Digi-Key 웹 사이트)에서 확인할 수 있다.

Tronics 소개

1997년에 설립된 Tronics는 성장하는 고부가가치 시장을 위한 국제적인 MEMS 제조업체이다. 이 회사는 특허받은 25가지 제품군 포트폴리오를 기반으로 하여 산업, 항공학, 보안, 의료 시장을 위한 맞춤형 및 표준 MEMS 기반 제품을 설계, 제조, 판매하고 있다.

Tronics의 MEMS 관성 제품은 단일 칩의 모든 주요 이점이 결집되어 있어, 초소형 설계로 동급 최강의 성능과 정확도를 제공한다. 이 제품은 고안정, 고성능 관성 센서에 대한 요구 사항이 높은 시스템 제조업체를 위해 설계되었다.

프랑스에 위치한 자체 팹에서 제조, 포장, 보정되는 Tronics의 고성능 관성 센서는 자동차용보다 까다로운 응용 제품을 위한 우수한 가치와 차별화를 제공하며 '전술용' 센서를 필요로 하지 않는다.

TDK Group Company 산하의 EPCOS AG는 2017년 1월 공개 매입이 종료됨에 따라 Tronics 주식의 74%를 보유하게 되었다.

Digi-Key Electronics 소개

미국 미네소타주 시프리버폴스에 본사가 위치한 Digi-Key Electronics는 전자 부품에 대한 포괄적 서비스를 제공하는 공인된 글로벌 유통업체로서, 재고 확보를 통해 즉각적인 선적이 가능한 130만 품목 이상의 부품을 포함하여, 650개 이상의 유수 제조업체에서 제조하는 5백만 개 이상의 제품을 공급한다. 또한, Digi-Key는 EDA 및 설계 도구, 규격서, 참조 설계, 교육용 기사 및 동영상,멀티미디어 라이브러리와 같은 다양한 온라인 지원을 제공한다. 기술 지원 서비스는 이메일, 전화, 웹 채팅을 통해 24시간 연중무휴로 제공된다. www.digikey.kr에서 추가 정보 또는 Digi-Key의 광범위한 제품군을 확인할 수 있다.