웨비나 - 안전에 대한 논의에 사이버 보안이 포함되어야 하는 이유

연결성이 더욱 중요해지는 오늘날의 제조 환경에서 에지 장치, IIoT 게이트웨이, 클라우드 분석, 네트워크 안전 센서가 효율성과 가시성을 높이고 있지만, 이와 함께 사이버 위협에 대한 가능성도 함께 높아져 가고 있습니다. 과거에는 독립적으로 작동하던 안전 부품들이 이제는 네트워크를 통해 서로 통신합니다. 이러한 연결성은 엄청난 가치를 가져다주지만, 안전 장치가 손상되면 사람, 기계, 생산성에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 위험을 초래하기도 합니다.

새로운 안전 표준의 시대

SICK의 시장 제품 매니저인 Sarah Starsiak과 Jay Johnson이 글로벌 규제가 이러한 현실을 어떻게 반영하고 있는지에 대해 이야기합니다. IEC 62443 및 업데이트된 EU 기계 규정(EU) 2023/1230과 같은 국제 프레임워크는 제조업체가 위험 관리에 접근하는 방식을 개편하고 있습니다. 이러한 표준에는 데이터와 작업자 모두를 보호하기 위한 보안 설계 아키텍처, 검증된 부품 무결성, 그리고 문서화된 조치가 필요합니다.

SICK가 제조업체의 보안 및 규정 준수를 지원하는 방법

이제 안전 시스템이 네트워크 운영의 중요한 부분으로 자리 잡으면서, 제조업체에게 필요한 것은 신뢰할 수 있는 파트너와 인증된 기술입니다. SICK의 사이버 보안이 강화되고 표준에 부합하는 솔루션은 조직이 장비를 보호하고, 노출을 줄이며, 현재 및 미래의 규제 요건에 대비할 수 있는 확실한 방법을 제공합니다.

토론의 주요 내용

  • 이제 안전 장치들이 사이버 범죄의 표적이 되었습니다. 센서, 스캐너, 컨트롤러가 네트워크로 연결된 경우, 공격이 발생하면 프로세스가 중단되거나 보호 기능이 무력화되어 사람과 장비 모두가 위험에 처할 수도 있습니다.
  • IEC 62443 및 EU 2023/1230과 같은 표준이 규칙의 기준이 됩니다. 이제 제조업체는 안전하고 규정을 준수하는 운영을 위해 글로벌 기대치에 부합하는 사이버 보안 관행을 도입해야 합니다.
  • 사이버 보안은 모든 안전 전략에 통합되어야 합니다. 사람을 보호한다는 것은 곧 사람을 안전하게 지켜주는 디지털 시스템을 보호함을 의미합니다.
  • SICK의 인증된 솔루션으로 이를 달성할 수 있습니다. 안전한 하드웨어, 투명한 프로세스, 검증된 보호 개념을 갖춘 SICK는 제조업체가 복원력을 갖추고 미래에 대비한 생산 환경을 구축할 수 있도록 지원합니다.

이번 웨비나에 참석해야 하는 이유

공장이 진화함에 따라, 안전과 사이버 보안은 더 이상 별개의 문제가 될 수 없습니다. 안전과 사이버 보안은 사람들을 보호하고, 자산을 지키며, 안전한 고성능의 운영을 지원한다는 동일한 사명을 가지고 있습니다.

일시: 2026년 3월 10일 화요일 오전 10시(CDT 기준)

소요 시간: 1시간

웨비나에 참석하려면 다음 링크를 통해 등록하세요. 또는 이벤트 이후 언제든지 전체 녹화본을 받을 수 있습니다. https://event.on24.com/wcc/r/5190987/A77CB533E4EF5808AA6800E8DF73AE13?partnerref=blog

작성자 정보

More posts by DigiKey Editor
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum