웨비나 - 센서 기반 IoT 응용 제품 개발

센서는 다양한 구성 및 감지 유형으로 제공됩니다. 이러한 센서들은 모두 실제의 상태를 디지털 및 아날로그 신호로 변환하므로, 기술자와 엔지니어가 IoT(사물 인터넷) 리소스를 사용하여 실시간으로 이 데이터를 시각화하고 이에 대응할 수 있습니다. SensorTile.box PRO는 원격 센서 데이터와 스마트 로컬 프로세싱을 사용하여 IoT 솔루션을 조립하기 위해 간편하게 사용할 수 있는 프로그래밍 가능 무선 개발 키트입니다. 초저전력 STM32U5는 BlueNRG 5.2 SoC를 통해 연결되며, 완전한 동작 및 환경 센서 세트를 제공합니다.
미주 채널 마케팅 매니저 Mark Hopkins와 STMicroelectronics의 제품 마케팅 매니저 Steven Bakker가 STM32U5 및 최근 출시된 기타 STM32 ARM Cortex MCU의 속성에 대해 설명합니다. Mark와 Steven이 세 가지 강력한 작동 모드(ST BLE 센서 스마트폰 앱과 함께 바로 사용 가능한 기존 응용 제품을 사용하는 초보자 모드, 코드 없이 앱을 통해 맞춤형 작동 모드를 생성하는 전문가 모드, 전문가 사용자가 STM32 개방형 개발 환경과 ST 기능 팩을 활용하여 맞춤형 응용 제품을 프로그래밍할 수 있는 프로 모드)에 대해 설명하고 시연합니다.
30분간 온라인으로 진행되는 이 웨비나는 2024년 5월 21일 화요일 오전 11시(하절기 중부 표준시(CDT) 기준)에 시작합니다. 라이브 세션에 참석할 수 없는 경우에도 등록을 하시면 웨비나가 끝난 후 녹화본에 대한 링크를 받으실 수 있습니다.
여기에서 등록할 수 있습니다. https://event.on24.com/wcc/r/4580425/C65716BF3C0A49B270A9E8C8645A4018?partnerref=blog
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum