중요한 응용 제품에서 안정적인 연결을 위해 잠금식 전력 코드 사용

전력 코드는, 고장이라도 나야 관심을 받게 되는 경우가 많습니다. 랙에 실장된 장비나 서버를 생각해 보시면, 그러한 장치를 랙에서 빼낼 때, 서비스 루프가 있는 경우에도 전력 코드가 엉키고 소켓에서 분리되곤 합니다. 그러면 장치는 갑자기 작동을 멈추며, 이러한 상황을 파악한 사용자가 코드를 다시 꽂아야만 작동이 재개됩니다. 장기적인 측정을 수행하는 장치이거나, 회계 부서의 서버에 이러한 문제가 발생한다면 문제는 심각해집니다. 전력 코드는 소켓 내에 잠길 수 있도록 설계되어야 합니다. 그러면 코드가 떨어지거나 실수로 뽑히는 일을 방지할 수 있습니다.

전력 코드를 섀시에 지퍼 타이로 고정하거나 임시방편으로 클램프를 사용하기 전에, QualtekQ-Secure 전력 코드 등 이러한 문제를 해결하기 위해 특별히 설계된 더 간단한 솔루션을 고려해 보세요.

전력 코드

전력 코드는 단순해 보이지만 상당한 수준의 공학 기술이 적용되어 있으며, 다양한 기술적 및 안전 기준을 충족해야 합니다. 먼저 표준 전력 코드인 312003-01(그림 1)부터 살펴보겠습니다. 이 7.5ft 길이의 케이블 한쪽 끝에는 플러그가, 다른 쪽 끝에는 리셉터클이 있습니다.

그림 1: 312003-01은 한쪽 끝에는 플러그가 있고 다른 쪽 끝에는 리셉터클이 있는 표준 전력 케이블입니다. (이미지 출처: Qualtek)

이 125볼트, 15암페어(A) 커넥터의 플러그 부분은 NEMA 5-15P 커넥터로 표시되어 있습니다. NEMA 지정은 두 부분으로 구성된 코드를 기반으로 하며, 대시 앞의 숫자는 커넥터 구성과 전압을 나타내고, 대시 뒤의 숫자는 전류 정격을 나타냅니다. 예를 들어, 일반적인 NEMA 5-15에서 5는 접지된 3선 커넥터를 의미하며 125볼트를 처리하도록 설계되었고, 15는 15A를 의미합니다. 접미사 P는 커넥터가 플러그임을, 접미사 R은 리셉터클을 의미합니다.

전력 케이블의 리셉터클 쪽은 IEC 60320 C13 커넥터로 지정되어 있습니다. IEC 60320 표준은 전력 연결을 규정하며, 여기에는 플러그와 리셉터클이 포함되는데 이를 커플러라고 합니다. C13은 3선식 접지 리셉터클로, 최대 국제 규격은 250V, 15A이며, 미국 규격은 125V, 15A입니다.

잠금식 전력 코드

Qualtek의 Q-Secure 전력 코드는 잠금식 C13 커넥터를 포함하며, 전력 코드와 전원 공급 장치 간의 안전한 연결을 제공하도록 설계되었습니다. 예를 들어, 512002-01(그림 2)은 6피트 길이의 잠금식 전력 코드로, 3개의 18AWG 연선을 사용합니다. SJTW 케이블로 분류되는데 이는 내후성이 있는 고강도 전력 코드로 혹독한 환경에서의 사용을 위해 설계되었음을 의미합니다.

그림 2: Q-Secure 전력 코드는 플러그에서 분리되지 않도록 잠금식 C13 리셉터클을 갖추고 있습니다. (이미지 출처: Qualtek)

Q-Secure 코드는 고정될 때까지 빨간색 버튼을 누르면 작동하는 잠금 메커니즘이 내장되어 있습니다. 이 메커니즘은 예기치 않은 연결 해제 위험을 줄임으로써, C13 리셉터클이 전원 입력에 안전하게 연결된 상태를 유지하도록 합니다. 이 잠금 메커니즘은 최대 35파운드(lb)의 탈거력을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 잠금을 해제하려면 표시된 방향으로 빨간색 버튼을 누르면 됩니다.

Q-Secure 512 계열 전력 코드는 15가지 버전으로 제공됩니다. 18AWG, 16AWG, 14AWG의 전선과 36in, 72in, 96in, 120in, 144in의 길이로 제공됩니다. 최대 정격 전류는 전선의 크기에 따라 달라집니다. 18AWG 전선은 10A, 16AWG 전선은 13A, 14AWG 전선은 15A로 정격되어 있으며 모든 전선은 최대 125V의 전압을 견딜 수 있습니다.

병원용 라인 코드

512 계열 잠금식 전력 코드 외에도, Qualtek Q-Secure 제품군에는 15가지의 병원용 전력 코드가 포함됩니다. 병원용 전력 코드는 전선과 외부 경계 간의 전기 충격 위험을 제거하도록 설계되어 최적의 접지 신뢰성을 제공하며, 좁은 반경의 구부림에도 손상 없이 견딜 수 있습니다. 이 제품은 UL817 및 CAN/CSA C22 표준에 따라 테스트되었습니다. 예를 들어, 533012-01(그림 3, 왼쪽)은 14AWG 전선을 사용한 6피트 길이의 3 컨덕터 전력 코드로, 전원 공급 측에 투명 NEMA 5-15P 병원용 플러그가 장착되어 있습니다.

그림 3: 533012-01 병원용 잠금식 전력 코드(왼쪽)는 코드의 전원 공급 측에 NEMA 5-15P 병원용 커넥터를 사용하며, 녹색 점(오른쪽)은 병원용 인증을 표시합니다. (이미지 출처: Qualtek)

표준에 따라, 병원용 커넥터의 경우 커넥터 표면에 정해진 크기의 지워지지 않는 녹색 점(그림 3, 오른쪽)이 표시되며, 잠금식 C13 리셉터클은 표준 잠금식 코드와 동일합니다.

결론

외부에서 임시로 조립한 클램프를 사용하는 대신, 설계자는 Qualtek Q-Secure 전력 코드를 사용하여 전력 코드와 전원 공급 장치 간 연결의 안정성을 높일 수 있습니다. 내장형 잠금 메커니즘은 예기치 않은 연결 해제를 방지하므로, 데이터 센터, 서버실, 의료 장치 등 중요한 응용 분야에 이상적입니다.

작성자 정보

Image of Art Pini

Arthur(Art) Pini는 DigiKey의 기고 작가입니다. Art는 뉴욕시립대에서 전기공학 학사 학위를 취득하고 뉴욕시립대학교에서 석사 학위를 취득했습니다. 그는 전자 분야에서 50년 이상의 경력을 쌓았으며 Teledyne LeCroy, Summation, Wavetek, Nicolet Scientific에서 주요 엔지니어링 및 마케팅 역할을 담당했습니다. Art는 오실로스코프, 스펙트럼 분석기, 임의 파형 생성기, 디지타이저, 전력계와 관련된 측정 기술과 폭넓은 경험에 관심을 갖고 있습니다.

More posts by Art Pini
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum