서지 보호기와 회로 차단기의 차이점 알아보기

전기 제품에는 다양한 보호 기술이 적용될 수 있는데, 가장 일반적인 두 가지는 서지 보호기와 회로 차단기입니다. 이 두 가지 필수적인 안전 부품의 차이점을 살펴보겠습니다.

서지 보호기

서지 보호기는 코드나 가전 제품이 정격 전압을 초과하여 영구적인 손상을 일으킬 수 있는 전압 스파이크로부터 가전 제품을 보호하는 장치입니다. AC Connectors의 PSROT-072와 같은 멀티탭에서 흔히 볼 수 있는 서지 보호기는 컴퓨터, TV, 엔터테인먼트 시스템 및 사무용 장비를 보호하는 데 이상적입니다. 전압 스파이크는 종종 번개를 동반한 폭풍이나 전력선 고장으로 인해 발생합니다. 주 또는 지역사회 규정에서 의무화된 것은 아니지만, 소중한 전자 제품을 보호하기 위해서는 서지 보호기의 사용이 적극 권장됩니다.

회로 차단기

한편, 회로 차단기는 가정, 아파트, 사무실의 전기 패널에 의무적으로 설치해야 하는 안전 장치입니다. 회로 차단기의 주요 기능은 과열 및 화재를 유발할 수 있는 회로 과부하를 방지하는 것입니다. 과부하는 통상적으로 하나의 회로에서 너무 많은 가전 제품이 사용되거나, 결함이 있는 가전 제품이 필요 이상으로 많은 전류를 소비하는 경우에 발생합니다. 회로 차단기 보호 어댑터는 안전성을 한층 더 강화합니다. 이러한 어댑터의 경우, 과부하가 발생할 경우 빨간색 리셋 버튼이 튀어나옵니다. 문제를 해결한 후에는 해당 버튼을 다시 눌러 작동을 재개할 수 있으므로, 메인 회로 패널로 가서 확인할 필요가 없습니다.

AC Connectors의 AC WORKS® L2130P 잠금 연장 코드에는 GFCI 회로 차단기 보호 아웃렛이 있습니다. (이미지 출처: AC Connectors)

두 기술의 비교

서지 보호기와 회로 차단기는 모두 보호 기능을 제공하지만, 서로 다른 문제를 해결합니다.

  • 서지 보호기: 전압 스파이크로부터 보호
  • 회로 차단기: 초과 전류(암페어)를 관리하여 회로 과부하 방지

이러한 차이점을 이해하면 가전 제품을 보다 잘 보호하고 가정이나 사무실에서의 안전을 보장할 수 있습니다.

서지 보호기, 회로 차단기 또는 기타 제품에 대해 궁금한 점이 있으면 언제든지 문의하세요. 전기 안전에 필요한 최적의 솔루션을 찾을 수 있도록 도와드리겠습니다.

작성자 정보

Image of AC Connectors

AC Connectors is a U.S. based company founded in 2015. In a few short years, they built a reputation being one of the best in the power connections market. AC Connectors offers customers over 600 AC WORKS® brand products designed to help meet their needs. They offer specialized Marine Shore, RV/Camping, Trailer, Generator, Hospital Grade, and IT/CPU server quality cords and adapters.

More posts by AC Connectors
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum