완전히 뒤바뀐 대비율
대비율은 소비자 가전 디스플레이의 화상 품질을 정의하기 위한 측정값 중 하나입니다. 간단히 정의하면, 대비율이란 디스플레이에서 생성될 수 있는 최대 광도와 최소 광도 사이의 관계입니다(예: 가장 환한 흰색 대 가장 진한 검은색). 일반적으로, 대비율이 높은 것이 바람직합니다. 검은색과 흰색의 차이가 큰 디스플레이는 선명하고 또렷하게 보입니다. 특히 여러 디스플레이 기술을 비교할 경우 숫자를 볼 때 주의해야 합니다. 최신 표준 대비 측정 시 사용되는 환경이 오늘날 화면을 보는 조명 조건을 반영하지 않는 경우도 있습니다. 측정값은 홈 시어터(칠흙같은 어둠)용으로 생성된 것입니다. 다시 말하면, 우리가 TV를 주머니나 백팩에 넣거나 항상 휴대하고 다니는 시대 전, 화면을 대형 TV로만 생각하던 시기에 생성되었습니다.
대비율 확인하기
대비율을 측정하고 보고하는 일반적인 세 가지 방법이 있습니다.
- 정적 — 주어진 휘도 설정에 대해 디스플레이가 동시에 표시할 수 있는 흰색 영역의 광도와 검은색 영역의 광도 간 비율입니다.
- 동적 — 전체 흰색 화면의 광도와 전체 검은색 화면의 광도 차이를 측정한 비율입니다. 그 차이는 미묘해 보이지만, 일반적으로 어두운 장면에서 백라이트를 어둡게 하거나 밝은 장면에서 백라이트를 올리는 등의 기능을 수행할 수 있으므로 여러 디스플레이 기술에서 이 숫자를 "경쟁"하도록 합니다. 이 수치는 광고 자료에서 일반적으로 사용됩니다.
- ANSI — 이는 검은색 광도값과 흰색 광도값을 동시에 측정하고 평균을 구하는 체커판 패턴의 테스트 이미지에서 측정됩니다. 이는 앞서 설명한 정적 대비율에 대한 표준 버전으로 프로젝터를 비교할 때 일반적으로 사용됩니다.
이 세 가지 대비율 모두에 공통된 한 가지는 무엇일까요? 이러한 측정값은 모두 칠흙같이 어두운 공간에서 측정되었습니다. 즉, 주변광을 계산에 넣지 않았다는 것입니다. 따라서 대부분의 비TV 디스플레이의 실제 설정은 이러한 테스트에서 전혀 고려되지 않았습니다. 현실과 동떨어진 측정값이 무슨 쓸모가 있을까요?
주변광 고려하기
FLEx에서는 장치를 사용하는 방법에 대한 실제 문제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다. 어떻게 하면 장치에서 충전을 더 오래 유지하고 모든 실제 조건에서 볼 수 있도록 할 수 있을까요? 방법 중 하나는 주변광을 적용하는 것입니다. 당사는 대비율을 측정할 때 모든 종류의 조건에서 수행하며, 인상적인 숫자를 만들어 내기 위해 애쓰지 않습니다.
주변광이 없다는 것인 이상적인 테스트 조건을 나타냅니다. (이미지 출처: FLEx)
주변광 아래에서의 실제 테스트 조건. (이미지 출처: FLEx)
대비율: 전송형 LCD 대 반사형 LCD
가정:
10” 4:3 태블릿
2% 상위 AR 유리 반사
최소 50nits
전송형 LCD:
10% 전송
170% 이득 BLU(백라이트 장치), DBEF(이중 휘도 강화 필름) 사용
80% 광학 효율 광 가이드
반사형 LCD:
7% 주변 반사(CR 5:1)
18% 직접 반사(CR 40:1)
이상적 조명에서의 FLP(프런트 광패널)
80% 광학 효율 광 가이드

이 차트는 소비자에게 익숙하지 않을 수도 있지만 몇 가지 사실을 보여줍니다. 주변광은 전력 소비 및 가독성 측면에서 대비율에서 큰 차이를 만듭니다.
따라서 장치에 새 디스플레이를 추가하려고 한다면 RLCD가 적합할 수 있습니다. 모든 장치가 완벽한 광 환경에서 사용되는 것은 아닙니다. 대부분의 장치는 유연성을 감안하고 설계해야 합니다.
작업 현장에서의 FLEx
장치 제작업체가 주의해야 하는 중요 사항은 디스플레이 품질을 위한 측정값 중 대부분이 화면에 대한 경험이 매우 달랐을 때 생성된 것이라는 것입니다. 동굴에 대형 TV를 배치하려고 한다면 이 수치가 효과적일 수 있습니다. 그러나 그 이외의 모든 경우에서 이는 무의미한 데이터이며 장치 제작업체가 실제 사용 사례에 맞는 장치를 혁신하고 생성할 수 없도록 합니다. FLEx는 화면을 사용하여 실외에서 근무하거나 더 오래 충전을 유지해야 하는 의료 또는 산업 장치의 품질을 획기적으로 향상시킬 수 있는 모든 방법에 대해 생각하기 시작했습니다. FLEx는 날씨 및 GPS 기술, 항상 휴대 가능한 태블릿의 도움으로, 동굴에서 나와 탐험을 시작할 준비를 갖춘 모험가를 위한 더 많은 소비자 응용 제품이 있다는 것을 알고 있습니다. 당사는 모든 가능성으로 대한 기대감과 함께, 항상 새로운 발견을 앞두고 자부심을 느끼고 있습니다.
FLEx가 여러분을 위한 혁신을 주도하는 방법은 무엇일까요? 오늘 FLEx에 문의해 주세요.
추가 내용:
개발 키트 지침 동영상 - 컬러 디스플레이
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum