TRAILAR - 운송업에 도입된 태양광

영국의 스타트업 기업 TRAILAR는 상업용 차량을 위한 태양광 매트 키트를 제공하고 친환경적 운송을 도입하여 연료 소비 및 이산화탄소 배출의 절감을 목표로 합니다.

태양광 매트는 트럭 엔진을 움직이지는 않지만 테일 리프트, 냉난방 등 일반적으로 차량 배터리를 통해 전력이 공급되는 부속품 기능에 전력을 공급합니다. TRAILAR에 따르면 연료 절감으로 고객은 2년 이내에 투자 수익을 낼 수 있으며, 이는 절감되는 유지보수 비용과 연장된 배터리 수명이 포함되지 않은 수익입니다.

TRAILAR 시스템은 열악한 환경을 위해 특별히 설계된 강력한 IP69K 방수 플라스틱 커넥터인 SOURIAUUTS 계열 커넥터로 전력이 공급됩니다.

트레일러의 태양광 매트가 테일 리프트, 냉난방, 기타 기능에 전력을 공급하여 트럭 엔진 배터리의 부하를 감소하고 연료를 절감합니다. (이미지 출처: SOURIAU)

TRAILAR의 공동 창업주인 Aaron Thomas는 UTS 계열 커넥터를 선택한 이유를 다음과 같이 설명합니다.

이 접속함은 Souriau 커넥터가 사용되는 모습을 보여주며 TRAILAR 태양광 매트에서 어떻게 사용되는지 나타냅니다. (이미지 출처: SOURIAU)

“처음에 TRAILAR는 회사의 니즈에 가장 적합한 고급 프리미엄 커넥터를 찾고 있었습니다. 몇몇 회사에 문의하다가 전문성, 제품에 대한 지식, 무엇보다도 친근하고 훌륭한 태도를 갖춘 Mark Richardson[SOURIAU UK 현장 영업 엔지니어]을 만나자마자 협업이 효과적으로 이루어질 것을 확신할 수 있었습니다.

UTS 커넥터를 선택한 이유와 UTS 커넥터가 TRAILAR의 요구 사항에 가장 적합한 이유는 여러 가지가 있습니다. 요구 사항은 다음과 같았습니다.

a. 모든 유형의 기후 조건과 진동을 견딜 수 있고 운송업에 사용할 수 있는 견고한 커넥터

b. 인클로저를 보완하기 위해 68/69의 높은 IP 등급을 갖춘 커넥터

c. 3A ~ 15A의 다양한 전류 범위를 수용할 수 있는 커넥터 계열

d. 전선 종단 공정을 자동화하여 생산을 가속하는 데 필요한 릴이 적용된 크림프를 갖춘 커넥터 계열

TRAILAR는 지속적인 개발의 일환으로 여러 신제품을 보유하고 있습니다. 지난 10개월간 SOURIAU의 협력과 지원을 바탕으로 현재의 협력관계를 계속 유지할 예정입니다.”

TRAILAR 소개

DHL 혁신 프로그램으로 설립되고 독일 운송 기업이 후원하는 TRAILAR는 시골 지역의 태양광 발전소에서 영감을 받아 탄생한 기업입니다. Aaron과 Denny는 태양 에너지를 활용해 트럭의 냉장 장치에 전력을 제공하는 아이디어를 생각해냈습니다.

기존의 고정된 태양광 패널은 너무 무겁고 손상되기 쉬웠으므로 가장 큰 과제는 운송에 적합한 태양광 패널 유형을 개발하는 것이었습니다. TRAILAR의 유연한 태양광 매트는 진동과 충격뿐 아니라 열악한 기후 조건 등 도로 운송 조건에 완벽하게 최적화되어 있습니다. 1년이라는 기간에 TRAILAR의 직원 수는 3명에서 30명으로 늘어났고 영국, 독일, 태국, 남아프리카공화국, 싱가포르에 태양광 키트를 공급하며 2020년에는 미주 지역에도 공급할 예정입니다.

또한 버스, 쓰레기 수거 트럭 등 다른 유형의 차량으로 제품 라인을 확장하고 지리적 위치 및 에너지 소비량 등 차량과 관련해 수집된 데이터를 제공하여 비즈니스 모델을 강화하고자 노력하고 있습니다.

관련 기술

TRAILAR 태양광 매트를 들고 있는 공동 창업주 (이미지 출처: SOURIAU)

TRAILAR는 고강도 운송의 다음과 같은 요구 사항을 충족하기 위해 고도로 설계된 유연한 태양광 매트 기술에 대한 특허를 획득했습니다.

  • 효율성 18%
  • 2kg/m²의 경량
  • 3mm 두께의 공기역학적 설계
  • 우수한 차양 성능
  • 비산 방지 및 내구성
  • CIGS(Copper Indium Gallium Selenide)

또한 매트에 연결된 전력 시스템을 관리하는 TRAILAR 스마트 충전 컨트롤러를 다음과 같이 설계했습니다.

  • 운송용 특별 설계
  • 탁월한 변환 효율성
  • 전기 관리 시스템
  • 실시간 데이터 디스플레이
  • GPS 추적
  • IP 등급 케이싱

TRAILAR는 설립된 지 2년만에 기술 스타트업이 업계에 즉각적인 영향을 미친 모범 사례가 되었습니다. 혁신에는 반드시 획기적인 기술 개발이 필요한 것이 아니라 기존의 기술을 새로운 응용 분야에 적용하는 것으로도 가능하다는 점을 보여줍니다.

엔지니어링 관점에서 볼 때 설계 초기 단계 시 커넥터를 고려한다면 수많은 문제를 예방할 수 있다는 점을 기억하는 것이 중요합니다.

작성자 정보

Image of Jeremy Welburn

Jeremy Welburn is Digital Marketing Manager at SOURIAU-SUNBANK Connection Technologies, and regularly collaborates with the company’s engineers and technicians to deliver interesting content on the company’s interconnect solutions as well as the innovative, harsh environment applications that they are used in.

More posts by Jeremy Welburn
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum