안전과 신뢰성을 보장하면서 사용자에게 편안함을 제공하는 적절한 EV 충전 케이블

보통 사람들이라면 중간 크기 이하의 전기 커넥터를 매우 편안하게 연결하거나 분리할 수 있습니다. 휴대전화와 기타 다양한 장치에서 보호되지 않는 USB, RF 동축, HDMI, 기타 소형 저전압 커넥터를 주저하지 않고 사용합니다. 또한 완전히 노출된 '배럴' 커넥터를 AC-DC 어댑터(플러그 겸 변압기)와 함께 사용하여 장치를 충전합니다. 이러한 장치는 모두 저전압 저전력 커넥터이므로 사용자에게 위험하지 않습니다.

저전압 커넥터에 비해 사용 빈도는 적지만 고전압의 경우에도 대부분의 소비자는 필요에 따라 AC 라인 코드(120V/240V)를 연결하는 데 문제가 없습니다. AC 커넥터는 완전히 밀폐되지 않고 플러그 블레이드가 약간 노출되어 있으며 절연체와 커넥터 본체가 낡고 균열된 경우가 있으므로 사람들은 이러한 AC 커넥터를 사용할 때 주의해야 한다는 사실을 알고 있습니다.

놀랍게도 감전으로 인한 실제 사망자 수와 부상자 수는 적습니다. 국립의학도서관/국립 보건원의 보고서에 따르면(전기적 부상)1, 미국에서 전기적 부상의 결과로 매년 약 1,000명의 사망자가 발생한다고 합니다. 그중 약 400명은 고전압 전기적 부상이 원인이고 50명 ~ 300명은 번개로 인한 사망입니다. 또한 치명적이지는 않지만 매년 30,000건 이상의 감전 사고가 발생하고, 미국의 모든 화상 병원 입원자의 약 5%가 전기적 부상으로 인해 입원합니다.

모든 전기적 부상의 약 20%는 유아와 청소년을 포함한 어린이에게 발생하고 그중 대부분은 집에서 발생합니다. 성인의 부상은 대부분 직업 환경에서 발생하며 직장 관련 외상성 사망의 네 번째 주된 원인입니다. 다행스럽게도 화상 이상으로 진행되는 '가정 내' 감전은 매우 드뭅니다. 요약하면 사람들은 AC 선간 전압이 위험하다는 사실을 알고 있으므로 AC 라인 코드 및 플러그를 취급할 때 합당한 주의를 기울입니다. 이 친숙함과 관련 안전은 전기 차량(EV) 사용자 경험에도 적용됩니다.

친숙함 및 안전 문제를 일으키는 EV 충전

EV의 폭넓은 사용으로 일반 소비자는 관련 커넥터 및 케이블 조립품과 함께 높은 수준의 전압, 전류 및 전력(최대 250kW)에 편안해 합니다. 일부 EV 사용자는 '가정에서 야간에' 120V/240V AC(VAC) 회선으로 충전하며, 많은 사용자가 충전 시간이 훨씬 빠르고 효율이 뛰어난 고전력 레벨 2 DC 충전기를 가정에 설치합니다. 또한 사용자는 운행 중에 공공 충전소의 레벨 2 충전기를 사용합니다. 연료 충전 시퀀스가 내연 엔진(ICE)의 가스 및 디젤 충전 시퀀스와 비슷하므로 이러한 사용자는 연결/분리 절차가 간단하고 안정적이라고 생각합니다(그림 1).

그림 1: 사용자를 위한 EV 편의 요소 설치 과정에서 충전을 위한 연결 및 분리 시퀀스를 일반 ICE 차량과 비슷하도록 합니다(이미지 출처: Phoenix Contact).

이러한 충전기는 사용 편의성, 가스/디젤 폼 팩터와 유사성, 충분한 전기 용량, 전기 및 열 안전, 오용 방지를 비롯한 전반적인 견고성 등과 관련한 까다로운 목표를 충족하는 케이블 및 커넥터 배열이 필요합니다.

커넥터와 케이블이 두 개의 개별 하위 부품이 아닌 완벽하게 통합된 단일 장치로 제공되므로 업계에서는 실제로 커넥터와 케이블을 나타내는 데 '케이블'이라는 용어를 사용한다는 사실에 주목할 필요가 있습니다.

문제점을 보여주는 커넥터 및 케이블의 예

AC 라인 커넥터 및 케이블은 적절한 전기 및 기계 요구 사항을 충족해야 합니다. 이러한 장치는 주거용 테이블 램프 등에 사용되는 간단한 2선식 비접지 배열부터 가전용 3선식 고집적 접지 플러그까지 다양하며 견고한 성형 케이블 및 커넥터 하우징가 함께 제공됩니다.

반면에 EV 배열에서는 훨씬 더 높은 전류 및 전압을 처리하고, 주위 환경 및 자가 가열로 인한 내부 온도 상승을 감지하고, 사용자의 사용 및 오용(낙하, 넘어짐, 물 및 진흙에 방치 등)을 파악하고, 보호되지 않은 환경에서도 최고 수준의 전기 및 기계적 무결성을 제공해야 합니다. 다양한 시나리오 중에서 사용자는 차량이 물에 부분적으로 잠긴 상태에서 충전을 시도할 수 있습니다(그림 2).

그림 2: 권장되지는 않지만 EV 충전소에는 매우 습한 환경에서도 안전하게 충전할 수 있도록 다양한 수준의 보호 수단이 마련되어 있습니다. (이미지 출처: Sun/News Group Newspapers/UK)

Phoenix ContactCCS C-Line DC 충전 케이블(커넥터 포함) 제품군에 표시된 대로 이 모든 것을 수행하는 것이 쉽지는 않지만 가능합니다. 이 제품군은 유사하지만 뚜렷한 차이가 있는 두 그룹으로 구성됩니다. 즉, 별도의 고정 클립이 있는 북미 지역용 유형 1(SAE J1772)과 유럽용 유형 2(IEC 62196-3)로 구성됩니다(그림 3). 이 두 그룹은 사양과 외관이 약간 다릅니다.

그림 3: 북미 지역(왼쪽) 및 유럽(오른쪽)용 CCS C-Line DC 충전 커넥터는 유사한 기능을 제공하지만 폼 팩터가 약간 다릅니다. (이미지 출처: Phoenix Contact)

CCS C-Line DC 충전 케이블은 CCS 표준에 따라 설계된 고유한 경량 커넥터가 장착되어 있지만 쉬운 취급과 보관을 위해 더 작은 폼 팩터에 들어 있습니다. 이 케이블은 높은 충전 전압이 필요하지 않고 AC에 비해 DC 충전이 선호되는 지역에서 사용하도록 제작되었습니다. 이 케이블은 개인 주택, 아파트, 주차장, 기업 등에서 사용됩니다. 최대 80A의 충전 전류를 사용하는 CCS C-Line 케이블은 AC 충전 케이블에 비해 더 우수한 기능을 제공하고 충전 시간을 단축합니다.

주요 시장은 EV 서비스 장비(EVSE) 제조업체와 차량 사업자입니다. 유형 1 그룹과 유형 2 그룹에는 모두 관련 전류 용량과 케이블 길이(4m ~ 7m)에 따라 6AWG 전선 또는 10AWG 전선을 선택할 수 있는 다양한 제품이 있습니다.

사용자는 플러스 및 마이너스 DC 전력 접점(DC+ 및 DC-), 보호 접지(PE), 삽입 후 신호 접지(CS 및 CP)와 같은 커넥터 접점의 회로도 또는 기능 배열을 신경쓰지 않습니다(그림 4).

그림 4: CCS C-Line 커넥터의 주요 접점에는 플러스 및 마이너스 DC 전력 접점(DC+ 및 DC-), 보호 접지(PE) 및 삽입 후 신호 접점(CS 및 CP)이 있습니다. (이미지 출처: Phoenix Contact)

대신 기존 '피스톨 모양 그립' 가스/디젤 펌프 핸들 조립품을 연상시키는 익숙한 모양과 느낌을 가진 편안한 폼 팩터에 신경을 씁니다(그림 5).

그림 5: CCS 충전 배열을 사용하는 DC 조립품에는 가스/디젤 탱크 충전 프로세스의 친숙함과 안정성이 있습니다. (이미지 출처: Phoenix Contact)

하지만 성공적인 CCS EV 충전에 필요한 대부분의 기술적 특징은 사용자에게 표시되지 않거나 투명해야 합니다. 이러한 특징은 그림 6에서 원 안에 번호가 입력되어 있습니다.

그림 6: CCS C-Line에는 레이블 및 로고가 없는 경우 사용자가 알지 못할 수도 있지만, 적절하고 효과적이며 안정적이고 안전한 작동을 위해 필요한 6가지 주요 기술 및 성능 특징 및 기능이 포함되어 있습니다. (이미지 출처: Phoenix Contact, Bill Schweber 수정)

1) 통합 온도 센서 기술: 전력 접점에서 직접 정밀하게 온도를 측정하여 사용자를 위험으로부터 보호하고 충전소의 손상을 방지하기 위해 충전 공정을 중단할 수 있습니다.

2) 은도금 접점: 전력 및 신호 접점의 은도금 표면은 효율적인 송전, 최적의 방식 처리 및 긴 사용 수명을 보장합니다.

3) 개별 로고: Phoenix Contact 로고 대신 충전 커넥터는 UV 및 내후성 플라스틱 레이블에 맞춤형 로고를 인쇄한 상태로 제공될 수 있습니다.

4) 인체 공학적 핸들이 있는 콤팩트 설계: 그립 영역의 인체 공학적인 모양은 쉬운 취급과 편안한 느낌을 보장합니다. 콤팩트 설계는 충전소와 충전 커넥터의 조화로운 전체 모양도 보장합니다.

5) 기발한 밀봉 개념: 정교한 밀봉 개념은 지속적인 종방향 방수 기능을 보장하여 충전 커넥터 또는 케이블에 습기가 유입되는 것을 방지합니다.

6) DIN EN 50620에 따라 설계된 케이블: 특히 강력한 VDE 인증 충전 케이블은 절연체 두께, 자재 유연성, 기타 속성과 관련하여 e-모빌리티 분야에서 사용하도록 특별히 설계되었습니다.

결론

EV의 DC 충전을 위해서는 엄격한 전기 및 기계 성능 기준을 충족하는 커넥터 및 케이블 조립품이 필요합니다. 또한 소비자 가전에 적합한 모양, 느낌, 작동 및 전체 편의 요소를 갖추어야 합니다. Phoenix Contact의 유형 1 및 유형 2 CCS C-Line DC 충전 케이블은 이러한 요구 사항을 충족하며, 다양한 최종 설계 요구 사항을 충족하는 여러 버전으로 제공됩니다.

관련 내용

1: Compact CCS Cables Provide Level 2 Fast DC Charging(레벨 2 고속 DC 충전을 제공하는 콤팩트 CCS 케이블)

https://www.digikey.com/en/articles/compact-ccs-cables-provide-level-2-fast-dc-charging

2: How to Employ a Range of Connectors to Support Comprehensive EV Charging Infrastructure(다양한 커넥터를 사용하여 포괄적인 EV 충전 인프라를 지원하는 방법)

https://www.digikey.com/en/articles/how-to-employ-a-connectors-for-ev-charging-infrastructure

참고 자료

1: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK448087/

작성자 정보

Image of Bill Schweber

Bill Schweber는 전자 엔지니어로서 전자 통신 시스템에 관한 세 권의 교과서를 집필하고 수백 건의 기술 자료, 의견 칼럼 및 제품 특집 기사를 기고해 왔습니다. 이전에는 EE Times의 다양한 주제별 사이트 관련 기술 웹 사이트 관리자와 EDN의 편집장 및 아날로그 편집자를 역임한 바 있습니다.

Analog Devices, Inc.(아날로그 및 혼합 신호 IC 업계를 선도하는 판매업체)에서는 마케팅 통신(홍보 관련)을 담당했습니다. 결과적으로 Bill은 미디어에 회사 제품, 사례, 메시지를 제공하는 기술적 PR 역할과 이러한 내용을 받는 미디어 역할 모두를 경험했습니다.

Analog의 마케팅 통신을 담당하기 전에는 평판 있는 기술 저널에서 편집장을 역임했으며 제품 마케팅 및 응용 엔지니어링 그룹에서도 근무했습니다. 그 이전에는 Instron Corp.에서 아날로그 및 전력 회로 설계와 재료 시험 기계 제어를 위한 시스템 통합 실무를 담당했습니다.

Bill은 MSEE(메사추세츠 주립대학교) 및 BSEE(컬럼비아 대학교) 학위를 취득한 공인 전문 엔지니어이자 어드밴스드 클래스 아마추어 무선 통신 면허를 보유하고 있습니다. 또한 MOSFET 기본 사항, ADC 선택, LED 구동을 비롯한 다양한 엔지니어링 주제에 관한 온라인 과정을 계획 및 작성하여 제공하고 있습니다.

More posts by Bill Schweber
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum