Harting 로드쇼
Harting이 자사 로드쇼 트럭을 몰고 다양한 지역을 순회하고 있습니다. 반갑게도 이번에는 DigiKey에 들러 Harting의 제품과 서비스를 공유해 주었습니다.
Harting 로드쇼 1 - 트럭(이미지 출처: DigiKey)
이 박스 밴의 천장까지 상자가 쌓여 있을 것이라고 예상할 수도 있지만, 전혀 그렇지 않습니다. 이 트럭의 계단에 올라보면 그보다 훨씬 특별한 공간임을 알 수 있습니다. 밝은 흰색의 내부에, Harting의 관점으로 바라본 그들의 제품이 전시되어 있었습니다.
Harting 로드 2– 교육(이미지 출처: DigiKey)
Digikey의 모든 직원들이 참여할 수 있었지만 기술 관련 직원들에게 특히 유용한 기회였습니다. 우리가 지금껏 알지 못했던 일부 제품 정보, 제품 개선 사항은 물론 신제품도 만나볼 수 있었습니다.
Harting은 전력, 신호, 이더넷, 섬유, 공압을 하나의 편리한 커넥터로 통합하기 위한 견고한 연결 솔루션을 제공하는 다양한 Han 계열 연결 유형으로 잘 알려져 있습니다. 클래스 1/디비전 2 응용 제품을 위해 설계된 옵션과, 경량의 친환경 응용 제품, 배터리 충전, 관리 등을 위한 다양한 옵션을 확인할 수 있었습니다. 그 가능성은 끝이 없습니다. 이 시스템은 산업용 응용 제품, 로보틱스 또는 사물 간에 여러 선을 연결해야 하는 모든 경우에서 상황의 전개를 완전히 바꿀 수 있었습니다. Harting은 이러한 제품군을 계속적으로 확장해 왔으며 현재는 구성 가능한 PCB 실장 옵션을 위한 선택지까지 제공합니다.
Harting 로드쇼 3 – 시연(이미지 출처: DigiKey)
Harting은 오랜 기간 동안 원형 커넥터 분야에 집중해 왔지만, 최근 출시된 M17 커넥터가 M23 커넥터와 동급의 성능을 제공한다는 것은 눈에 띄는 발전 사항이었습니다.
Harting 로드쇼 4 - 원형 커넥터(이미지 출처: DigiKey)
업계를 다 걸음 더 발전시키며 Harting은 ix 커넥터 계열을 개발했습니다. 이 커넥터는 USB-C가 USB에, 마이크로 HDMI가 HDMI에 했던 것과 같은 혁신을 RJ45에 가져왔습니다. 이 커넥터는 고밀도이면서도 확장성이 뛰어난 네트워크 솔루션을 구현할 수 있도록 라우터, 스위치 등 다양한 네트워크 장비까지 제공합니다.
Harting 로드쇼 5 - ix 커넥터(이미지 출처: DigiKey)
그러나 때로는, 진보가 꼭 복잡하지 않아도 매우 효과적일 수 있습니다. Harting은 케이블 방향을 맞춤형으로 설정할 수 있는 네트워킹 케이블을 개발했습니다. VarioBoot 계열은 케이블의 커넥터를 몇 초 내에 일자에서 상하좌우로 조정할 수 있습니다. 이는 상당한 절약을 의미할 수 있습니다.
Harting 로드쇼 6 - VarioBoot 시연(이미지 출처: DigiKey)
또한 Harting이 자사 웹 사이트에 원형 커넥터를 위한 새로운 구성 도구를 구현했다는 사실도 알게 되었습니다. 인서트를 선택하면 이 도구가 백셸/후드, 단자, 공구, 시일 등을 찾아줄 수 있습니다.
마지막으로, Harting, Siemens, Microsoft 간 협업을 통해 새로운 AI 도구가 출시될 예정입니다. 이 도구는 사용자의 응용 제품에 대한 질문을 통해 적절한 솔루션을 실시간으로 제공할 수 있습니다. 이는 올해 초 시카코에서 소개된 바 있습니다.
고객에게 앞선 솔루션을 제공하려면, 우선 그런 최첨단 제품이 존재한다는 사실을 아는 것이 중요한 경우가 많습니다.
고객에게 향상된 지원을 제공할 수 있도록 도움을 준 Harting에게 감사드립니다!
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum