다중 계측기 선택의 기본 사항

다중 계측기는 전자 공학 분야에 종사하는 모든 사람에게 필요한 도구입니다. 구매한 계측기에 따라 전압, 전류, 저항, 온도 등의 값을 측정할 수 있습니다. 이는 문제 해결, 회로 구축, 테스트를 위한 일체형 도구입니다.

(이미지 출처: Digilent, Inc.)

구매자가 고려해야 할 첫 번째 요인은 계측기의 용도입니다. 앞에서 언급했듯이 계측기가 무엇을 테스트하는지는 전적으로 어떤 계측기를 구매하는가에 달려 있습니다. 용도를 파악하는 것은 구매할 유형과 크기를 결정하는 데도 도움이 됩니다. 대형 데스크톱 장치부터 포켓용 크기에 이르기까지 다양한 변형 제품이 마련되어 있습니다.

다음에 고려해야 할 사항은 응용 제품에 수동 범위 조절이 필요한지 아니면 자동 범위 조절로 충분한지 확인하는 것입니다. 이들의 역할은 말 그대로입니다. 자동 범위 조절은 수행하는 테스트에 적합한 범위를 자동으로 선택하며(예: 암페어, 밀리암페어, 마이크로암페어 등) 수동 범위 조절은 사용자가 더욱 정확한 테스트 판독 범위를 조절해야 합니다.

그렇다면 편하게 자동 범위 조절 제품을 구매하면 되지 않을까요? 자동 범위 조절 제품의 정확도가 매우 높기는 하지만 수동 범위 조절 다중 계측기를 이용하면 필요할 경우 사용자가 소숫점 이하 자리까지 판독값을 미세 조정할 수 있습니다. 대다수의 응용 제품에는 필요하지 않을 수 있지만, 이러한 정밀도가 요구될 경우 수동 범위 조절 계측기가 적합합니다. 일반적으로 수동 조절까지는 필요하지 않는 사용자라면 수동 범위 조절 기능이 있는 일부 자동 범위 조절 계측기가 좋은 해결책이 될 수 있습니다.

일부는 단일 유형의 값만 측정하지만 6가지 이상을 측정할 수 있는 계측기도 있습니다. 모든 요구 사항에 적합한 계측기도 있습니다. 이제 막 시작해서 어떤 계측기를 장만해야 할지 잘 모르겠다면 전압, 전류, 저항을 측정할 수 있고 연속성 테스트 기능까지 갖춘 것을 추천하겠습니다.

(이미지 출처: Mueller Electric Co)

계측기에 대해 알려드렸으니 이제 프로브 옵션으로 넘어가 보겠습니다. 대부분의 계측기에는 최소한 한 세트의 프로브가 포함되며 더 많은 프로브를 갖춘 계측기도 있습니다. 가장 일반적인 것은 테스트 프로브입니다. 이러한 프로브에는 끝에 얇은 지점이 있어 테스트를 위해 회로의 좁은 공간이나 스루 전선 절연을 통해 집어 넣어 ‘탐색’할 수 있습니다. 이러한 제품이 계측기와 함께 가장 보편적으로 제공되는 프로브이기는 하지만 다른 유형도 많이 있으며 각 제품에는 응용 분야에 따라 가장 적합한 용도가 있습니다. 기타 유형은 다음과 같습니다.

  • 그래버/후크
  • 악어 클립
  • 스페이드 러그
  • 핀셋 리드

여기에 열거하지 않은 변형 제품도 많으며 각 제품에는 다양한 크기 옵션이 함께 제공됩니다. 알아두어야 할 사항은 계측기가 온도를 측정할 수 있으려면 특수한 온도 프로브가 필요하다는 점입니다.

이러한 강력한 도구는 모든 실험실/제작자 공간에 필요합니다. 이러한 도구는 회로의 문제 해결을 위해 고군분투하는 시간을 단축해주며 적합한 경우 비용을 절감해주기도 합니다.

작성자 정보

Image of Ashley Awalt

Ashley Awalt는 2011년부터 응용 엔지니어링 기술 전문가로서 DigiKey에서 근무하고 있습니다. 그녀는 DigiKey의 장학금 프로그램을 통해 노스랜드 커뮤니티 및 테크니컬 컬리지에서 응용 과학 전문 학사 학위를 받았습니다. 그녀는 현재 고유한 기술 프로젝트를 생성하고, 공정을 문서화하며, 프로젝트에 대한 비디오 미디어 보도 제작에 참여하고 있습니다. 여가 시간에는 엄마로서 자녀들과 더 많은 시간을 함께 보내기 위해 노력합니다.

More posts by Ashley Awalt
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum