프로그램 생성을 간소화하는 테스트 소프트웨어 번들

2세대 전 제가 엔지니어 생활을 시작했을 때 테스트는 인쇄된 테스트 절차와 수동으로 직접 입력한 데이터 로그를 사용하여 수동으로 수행되었습니다. 1세대 전에는 개인용 컴퓨터와 컴퓨터 인터페이스 계측기를 사용할 수 있어 고유한 테스트 프로그램을 작성하여 테스트를 수동으로 수행할 수 있었습니다. 이제 테스트 기술의 선두주자인 NI는 그래픽 프로그래밍, 테스트 시퀀싱, 원격 액세스, 강력한 분석 및 보고서 생성 기능을 통합하여 테스트 시스템 프로그래밍을 지원하는 Test Workflow 소프트웨어 번들을 제공합니다.

Test Workflow는 자동화된 계측기 제어, 테스트 시퀀싱, 데이터 획득 및 분석, 클라우드를 통한 원격 액세스를 결합한 NI 테스트 소프트웨어의 구독 번들입니다. 번들 비용은 해당 기능을 별도로 구매하는 것보다 훨씬 저렴합니다.

Test Workflow 번들은 관리가 용이하고 저렴한 단일 라이센스를 통해 LabView, TestStand, FlexLogger, InstrumentStudio, DIAdem 등 NI에서 가장 일반적으로 사용되는 테스트 및 측정 소프트웨어에 대한 액세스를 제공합니다(그림 1).

그림 1 : Test Workflow를 통해 엔지니어는 단일 라이센스 구독으로 NI의 가장 인기 있는 테스트 프로그램에 액세스할 수 있습니다. (이미지 출처: NI)

이 테스트 및 데이터 획득 소프트웨어 조합은 엔지니어가 테스트 시스템을 개발하고 테스트 데이터에서 더 큰 가치를 끌어낼 수 있도록 지원합니다. 또한 향후 요구 사항에 맞게 테스트 규모를 확장하거나 축소하고, 프로젝트 테스트 비용을 제어하며, 출시 시간을 단축할 수 있습니다.

Test Workflow의 연간 소프트웨어 구독은 NI 788508-35 Standard와 NI 788509-35 Pro의 두 가지 버전으로 제공됩니다. 각 비용에는 1년 동안의 소프트웨어 라이센스가 포함됩니다. 두 버전 모두 LabVIEW, DIAdem, FlexLogger, SystemLink Cloud 및 InstrumentStudio를 포함합니다. Pro 버전에는 전문가용 LabVIEW 및 DIAdem, TestStand, 유용한 소프트웨어 도구 모음이 포함됩니다(그림 2).

그림 2 : Standard 및 Pro Test Workflow 소프트웨어 번들 구성. (이미지 출처: NI)

NI Test Workflow 소프트웨어 번들은 테스트 및 측정을 위해 특별히 설계된 소프트웨어 제품을 사용하여 테스트 프로세스의 모든 단계를 지원하므로 사용자는 다른 테스트 과제에 집중할 수 있습니다. Test Workflow에는 다음과 같은 잘 알려진 기성 소프트웨어 요소를 포함하여 일상적인 작업에 필요한 모든 요소가 포함되어 있습니다.

LabVIEW: 엔지니어가 대화형 테스트 모니터링 및 제어 인터페이스를 사용하여 자동화된 테스트 시스템을 개발할 수 있도록 지원하는 NI의 그래픽 프로그래밍 환경입니다. 이는 다양한 산업 인터페이스와 프로토콜을 사용하여 NI 및 타사 계측기에서 데이터를 수집할 수 있습니다. LabVIEW는 Python, C/C++, .NET 및 MathWorks MATLAB 소프트웨어로 작성된 코드를 통합할 수도 있습니다. 여기에는 고급 수학, 확률, 분석 알고리즘, 신호 처리 및 제어 기능이 포함됩니다.

DIAdem: 측정 데이터의 누적, 검사, 분석, 보고를 위한 데이터 관리 애플리케이션입니다. 복잡한 테스트 문제를 처리, 시각화 및 진단하는 데 사용됩니다. 다양한 파일 형식을 통해 가져오고 검색하여 분석에 필요한 데이터를 찾을 수 있습니다. 처리된 데이터는 보드, 폭포, 궤도, 축 중심선 표시 및 지도와 같은 고급 보고 모드를 사용하여 표시할 수 있습니다.

FlexLogger: 프로그래밍이 필요하지 않은 NI 하드웨어를 위한 빠른 센서 구성 및 데이터 로깅을 위한 소프트웨어 애플리케이션입니다. 간단한 수학, 필터링 및 부울 논리를 사용하여 인라인 계산을 수행할 수 있습니다. FlexLogger에는 TDMS(대화형 기술 데이터 관리 스트리밍) 파일 뷰어가 포함되어 있습니다.

G 웹 개발 소프트웨어: 엔지니어는 이 소프트웨어를 사용하여 테스트 및 측정 애플리케이션을 위한 WebVI(웹 기반의 시각 인터페이스)를 만들 수 있습니다. 이 소프트웨어는 애플리케이션 호스팅을 위해 SystemLink Cloud에 액세스할 수 있습니다.

SystemLink Cloud: 안전하고 확장 가능한 클라우드 컴퓨팅 환경을 제공하는 NI 호스팅 서비스입니다. 이를 통해 엔지니어링 팀은 G 웹에서 개발된 WebVI의 데이터에 액세스하고 이를 공유할 수 있습니다. 테스트 시스템의 데이터는 클라우드에 게시되므로 웹 브라우저를 실행할 수 있는 모든 장치에서 어디서나 액세스할 수 있습니다.

InstrumentStudio: 전원 공급 장치, 신호 소스 및 다중 계측기를 포함한 모듈식 PXI 계측기에 대한 액세스를 제공하는 소프트웨어 애플리케이션입니다. 자동화된 테스트 구성요소를 실시간으로 모니터링하고 디버깅할 수 있습니다. 또한 계측기 구성을 LabVIEW와 같은 고급 NI 테스트 소프트웨어로 직접 내보내는 데 사용할 수 있습니다.

TestStand: 자동화된 테스트 시퀀스를 개발하는 데 도움이 되는 테스트 관리 소프트웨어입니다. 테스트 수행 소프트웨어로서 LabVIEW, Python, C/C++ 및 .NET과 같은 다른 프로그래밍 언어로 작성된 코드 모듈을 통합할 수 있습니다.

올바른 버전 선택

Test Workflow Standard 버전은 측정 하드웨어 자동화, 원격 액세스, 기본 데이터 분석 및 보고서 생성이 필요한 테스트 애플리케이션에 권장됩니다. Test Workflow Pro는 독립 실행형 테스트 생성, 다중 테스트의 순서 지정, 데이터베이스 연결, 고급 데이터 분석 및 시각화가 필요한 테스트 애플리케이션에 적합합니다.

결론

Test Workflow 소프트웨어 번들은 테스트 엔지니어가 생산 테스트 스테이션을 개발하고, 웹 연결 테스트 시스템을 구축하며, 새로운 기술의 테스트 측면을 연구하는 데 필요한 모든 소프트웨어 도구를 갖추고 있습니다. 제 초기 엔지니어링 시절에 이 번들이 있었다면 제 삶이 훨씬 더 쉬워졌을 것입니다.

작성자 정보

Image of Art Pini

Arthur(Art) Pini는 DigiKey의 기고 작가입니다. Art는 뉴욕시립대에서 전기공학 학사 학위를 취득하고 뉴욕시립대학교에서 석사 학위를 취득했습니다. 그는 전자 분야에서 50년 이상의 경력을 쌓았으며 Teledyne LeCroy, Summation, Wavetek, Nicolet Scientific에서 주요 엔지니어링 및 마케팅 역할을 담당했습니다. Art는 오실로스코프, 스펙트럼 분석기, 임의 파형 생성기, 디지타이저, 전력계와 관련된 측정 기술과 폭넓은 경험에 관심을 갖고 있습니다.

More posts by Art Pini
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum