모두를 위한 기술: “모바일 헬스 혁명”

스마트 헬스케어

IoT는 임상의와 환자 모두의 헬스케어를 혁신하고 있습니다. 보건과 사회 복지에 대한 스마트 장치와 네트워크 사용의 증가는 “모바일 헬스 혁명(mHealth revolution)”이라고 불립니다.

여러 모바일 장치가 연결되어 더 빠른 진단과 고품질의 사후관리, 독립적인 생활이 가능하고, 향상된 환자 자가 관리가 가능합니다.

하루 24시간 착용과 인터넷 지원 장치를 통해 전문 앱에 무선으로 연결할 수 있는 웨어러블 기술은 소비자 수요의 증가로 크게 발전했습니다. 하지만 노령화된 세계 인구의 경제적 부담으로 인해 변화가 필요하게 되면서 건강 관리 혁명을 위한 가장 큰 기회는 의료 서비스 제공자의 적극적인 주도를 여전히 기다리고 있습니다.

치료보다 예방이 우선

여러 장치의 연결을 통해 환자는 집에서 건강과 웰빙을 관리할 수 있습니다. 심장 박동, 혈압, 체온 등의 바이탈 사인을 모니터링하여 환자에게 급성 질환에 대해 알릴 수 있습니다. 또한 수면의 질, 심장 박동수 변동 및 스트레스, 이동 및 운동 등의 기타 건강 지표를 장기간 추적하여 행동 변화를 유도할 수 있습니다.

더 나아가, 이러한 연결된 장치들이 임상의 또는 온라인 의료 전문가들에게 건강 데이터를 직접 전송하여 치료 계획의 실시간 원격 전달 및 업데이트를 신속하고 효율적으로 진행할 수 있습니다. 맞춤 대화형 헬스케어를 통해 장기 치료 프로그램에 대한 환자의 참여율이 높아지는 것으로 나타났습니다.

더욱 중요한 것은 입원이 필요한 심각한 상태로 진행될 수 있는 건강 문제를 감지하고 예방하여 귀중한 자원을 확보하고 이미 과중한 전문 의료인들에 대한 비용을 절감할 수 있다는 점입니다.

모바일 헬스 IoT 장치의 발전을 통해 환자와 임상의는 어느 때보다도 더 많은 정보를 확보하여 장기간에 걸친 건강 상태를 관리할 수 있습니다. 이는 급성 질환에 따른 부담을 경감할 뿐 아니라 비용이 많이 드는 의료 조치가 필요한 장기 합병증의 위험 또한 줄입니다.

그러면 모바일 헬스 장치 개발자가 당면한 과제와 Molex가 제공하는 솔루션을 살펴보겠습니다.

과제 #1

소형화

스마트 모바일 헬스 장치의 지속적인 진화에는 센서와 웨어러블 기기의 지속적인 소형화가 필요합니다. 환자의 편안함과 편의를 위해서는 건강과 웰빙을 관리하는 가볍고 끊김이 없는 연결된 장치가 필수적입니다. 소비자는 계속해서 더욱 작으면서도 기능이 향상된 장치를 원하기 때문에 최적화된 초소형 설계에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

솔루션 #1

SlimStack 커넥터는 밀봉 포장 요구를 충족하는 초소형 설계에 최대 전력 11.0A의 전기적 신뢰성을 갖추고 있습니다.

0.35mm, 0.40mm, 0.50mm, 0.635mm, 0.80mm 피치와 위의 버전으로 제공되어 거의 모든 소형 및 초소형 설계 요구 사항을 충족하는 SlimStack 기판 간 커넥터는 다양하게 조합된 높이와 회로 크기로, 높이가 낮고 너비가 좁은 다양한 옵션을 제공합니다.

SlimStack 고접점 고정력(High Retention Force) 기판 간 커넥터

과제 #2

높은 성능 및 신뢰성

더욱 우수한 장치 기능성과 전력에 대한 수요로 인해 응용 제품 내 초소형 접점의 개수가 증가하고 있습니다. 실시간 데이터 수집 및 전송을 위해서는 모든 접점의 안전한 전기 및 신호 연결이 중요합니다. 모바일 장치에는 충격, 진동이 가해지거나 거칠게 취급되는 경우가 많기 때문에 고객들은 더욱 높은 신뢰성을 원합니다.

솔루션 #2

SlimStack 커넥터는 여러 획기적인 설계 특성 덕분에 탁월한 신호 성능과 전기적 신뢰성을 제공합니다.

높이가 낮은 SlimStack 커넥터의 특성은 이중 접점 설계로, 장치에 충격과 진동이 가해지는 경우에도 접점 신뢰성을 확보하여 특히 모바일 및 핸드헬드 장치에 적합합니다.

SlimStack 제품군의 표준 설계 특성 중 하나는 커넥터 연결 길이가 길기 때문에 이물질을 제거할 수 있고 정렬 면적이 넓다는 점입니다. 이러한 특성 덕분에 조립 시 결합이 용이하고 안정적이므로 정확한 결합과 전기적 신뢰성이 보장됩니다. 또한 외장 못을 사용하여 중요 장치가 거칠게 취급될 수 있는 응용 제품의 하우징 손상을 방지하고 견고성을 확보합니다.

SlimStack HRF(고접점 고정력) 커넥터는 3중 잠금 설계로 SlimStack 표준 저높이 커넥터에 비해 접점 고정력이 48% 높습니다. 또한 폭이 넓은 래치는 결합 시 딸깍 소리가 나기 때문에 안정적으로 결합합니다.

SlimStack 기판 간 배터리 커넥터

과제 #3

소형 전력 및 데이터 요구 사항 증가.

소비자들은 설계 유연성을 최대화하고 공간을 절약하기 위해 하이브리드 전력과 신호 인터페이스를 갖춘 소형 고전력 커넥터를 요구하고 있습니다.

솔루션 #3

SlimStack 배터리 커넥터는 공간이 제약된 장치를 위한 견고한 신호 및 전력 접점의 하이브리드 인터페이스를 갖추고 있습니다.

SlimStack 기판 간 배터리 커넥터는 견고한 이중 접점 하이브리드 인터페이스를 통해 최대 11.0A를 제공하여 공간이 제약된 응용 제품 내 더 높은 전력과 데이터 기능에 대한 증가하는 수요를 맞춥니다. 좁은 커넥터 실장 면적에 전력이 제공되는 추가적인 신호 선을 결합하여 설계자들은 배터리와 기타 전력 응용 제품의 공간을 절약할 수 있습니다.

요약

고유한 설계를 기반으로 하는 Molex SlimStack 기판 간 커넥터는 공간을 절약하고 결합을 단단히 고정하며 우수한 전기적 신뢰성을 제공하여 의료 장치 고객 설계의 가장 어려운 과제를 해결하고 연결된 헬스케어 기술의 발전을 이끕니다.

작성자 정보

Image of Hiroki Ono

Hiroki Ono는 2018년부터 SlimStack 기판 간 커넥터의 글로벌 제품 관리자로 일해 왔습니다. Molex Japan LLC에서 경력을 쌓기 시작한 이후 다양한 초소형 제품의 제품 설계 엔지니어링을 담당했습니다. 그 결과, 그는 매우 정교한 피치의 저높이 FPC 커넥터를 개발했으며 또한 설계 엔지니어로서 모바일 장치용 초소형 기판 간 커넥터 분야를 담당했습니다.

Hiroki Ono는 다양한 시장, 특히 모바일 및 소비자 상품 시장에서 강력한 제품 인지도와 기능을 구축했습니다. 이러한 경험과 지식을 바탕으로, 그는 마케팅 관점에서 새로운 판매 기회를 찾기 위해 세계적 제품 관리를 감독하기 시작했습니다. 현재 그는 다양한 시장에서 정교한 피치 제품에 대한 새로운 용도를 모색하고 있습니다.

More posts by Hiroki Ono
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum