신제품 탐색 - Talon의 MangOH Red 및 SolidRun의 CuBox-i
DigiKey는 고객이 필요한 제품을 필요한 시기에 획득할 수 있기를 바랍니다. 경험이 많은 엔지니어든 집에서 개인 프로젝트를 개발하려는 경우이든, 구매 전에 이러한 제품을 숙지하여 응용 제품에 맞는 제품을 선택하시기 바랍니다. 오늘은 두 가지 제품을 소개하겠습니다. 하나는 고급 개발용이고 다른 하나는 전자뿐만 아니라 다양한 분야의 배경을 가진 사람들이 활용하는 제품입니다.
첫 번째로 소개할 제품은 Talon Communications의 MangOH Red 셀룰러 개발 플랫폼입니다. MangOH Red는 Sierra Wireless가 후원하는 오픈 소스 프로젝트입니다. Sierra Wireless는 주로 IoT 업계의 셀룰러 모뎀 제품으로 유명합니다. MangOH Red는 응용 제품의 필요 사항에 따라 다양한 Sierra Wireless 모듈을 교체할 수 있는 소켓을 제공합니다. 또한 기판 뒷면에 SIM 카드 홀더가 실장되어 있어 셀 네트워크에 연결할 수 있습니다. 무엇보다도, 이 기판에는 Sierra Wireless가 개발한 다른 기판 또는 고객의 응용 제품을 위해 특별히 개발된 기판(오픈 소스 플랫폼이기 때문에)에 연결하기 위한 섹션이 있습니다. 일체형 MangOH Red는 차세대 대형 사물 인터넷 제품을 개발하기 위한 훌륭한 도구입니다. 응용 제품 엔지니어링 부서의 Curtis가 개발 플랫폼에 대한 자세한 정보를 제공하는 MangOH Red에 대해 작성했습니다.
단일 기판 컴퓨터(SBC)는 지난 몇 년 동안 주류로 떠올랐습니다. 전자 부품 설계자와 제작자뿐만 아니라 다양한 수준의 전자 배경을 가진 사람들이 Raspberry Pi 또는 Arduino와 같은 점점 더 많은 제품들을 활용하고 있습니다. 단일 기판 컴퓨터의 발전으로 SolidRun과 같은 제조업체는 기존 SBC에 대한 보다 정교한 버전을 개발했습니다. 오늘날에는 완성된 패키지에서 1개 ~ 4개 코어 프로세서를 제공할 수 있습니다. Solid Run의 CuBox-i는 이러한 제품이 지향하는 완벽한 예입니다. CuBox-i는 이더넷, USB, microUSB, eSATA, HDMI, MicroSD 및 광 오디오를 위한 연결부가 있는 2인치 큐브로 제공됩니다. 저가형 CuBox-i 단일 기판 컴퓨터 계열은 작은 크기에 많은 기능을 담고 있습니다. CuBox-i를 설정하고 실행하는 방법에 대한 자세한 내용은 Circuit에서 'CuBox-i by SolidRun – 빠른 시작 안내서'라는 제목의 블로그 게시물을 확인하세요.
시청해 주셔서 감사합니다!
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum