스마트하게 연결되고 안전하며 빠른 손쉬운 설계

계속해서 진화하는 전자 설계 환경에서 엔지니어는 다양한 과제와 기회에 직면합니다. 혁신에 대한 끊임 없는 추구부터 연결 및 보안에 대한 증가하는 수요까지 현대 전자 부품 설계자는 복잡한 고려 사항을 탐색해야 합니다.

새로운 기술 시대의 문턱에서 미래는 인텔리전스, 연결, 보안, 사용 편의성을 설계에 원활하게 통합할 수 있는 설계자의 편임이 분명합니다.

이 블로그에서는 손쉬운 설계가 설계자에게 어떤 의미이고 어떤 이점을 가져다 줄 수 있는지를 살펴봅니다. Microchip의 RNBD451PE 플러그 앤 플레이 모듈을 예로 들어 Bluetooth 저에너지(LE)를 설계에 손쉽게 추가할 수 있는 방법을 설명합니다.

손쉬운 설계란?

손쉬운 설계란 기능적으로 우수하면서 사용, 구성 및 유지보수가 용이한 정치 및 시스템을 구축하는 것을 말합니다. 이는 사용자 경험을 간소화하고, 복잡성을 줄이고, 설계 공정을 간소화하는 것입니다.

다음은 손쉬운 설계의 몇 가지 주요 측면입니다.

  • 직관적인 사용자 인터페이스: 손쉬운 설계는 직관적이고 사용자 친화적인 사용자 인터페이스 생성을 포함합니다. 설계자는 추가적으로 교육을 받거나 복잡한 설명서를 참조하지 않고 장치 또는 시스템과 상호작용할 수 있어야 합니다.
  • 플러그 앤 플레이 통합: 장치가 다른 하드웨어 또는 소프트웨어 부품과 원활하게 통합되어 플러그 앤 플레이 기능을 지원해야 합니다. 그러면 설계자가 복잡한 설정 절차에 참여할 필요성이 줄어듭니다.
  • 강력한 보안: 사용 편의성을 우선으로 하면서 보안이 훼손되지 않아야 합니다. 손쉬운 설계는 사이버 위협 및 무단 액세스로부터 보호하기 위한 강력한 보안 조치를 통합합니다.
  • 확장성: 손쉬운 설계에서는 요구사항이 진화함에 따라 시스템을 손쉽게 확장 또는 업그레이드할 수 있도록 확장성을 고려합니다.

손쉬운 설계의 이점

  • 시장 출시 시간 단축: 간소화된 설계 공정과 직관적인 인터페이스는 제품 개발을 간소화하여 개념 단계부터 제품 출시까지 걸리는 시간을 단축할 수 있습니다. 따라서 기업에 경쟁 우위를 제공할 수 있습니다.
  • 시장 확대: 손쉬운 설계는 다양한 수준의 기술 지식을 가진 폭넓은 대상이 제품에 접근할 수 있도록 만듭니다. 따라서 시장을 확장하고 새로운 고객층에 다가갈 수 있습니다.
  • 사용자 오류 위험 감소: 복잡성을 최소화하는 직관적인 인터페이스 및 설계 옵션은 사용자 오류 가능성을 줄여서 제품의 안전과 신뢰성을 개선할 수 있습니다.

설계에 Bluetooth LE 추가

통합된 부품과 개발 도구를 사용할 수 있으므로 Bluetooth LE를 설계에 추가하는 것이 상대적으로 간편해졌습니다.

RNBD451PE 플러그 앤 플레이 Bluetooth Low Energy 모듈(이미지 출처: Microchip Technology)

이러한 부품으로는 Microchip의 RNBD451PE 플러그 앤 플레이 Bluetooth LE 모듈이 있습니다.

RNBD451 모듈은 Bluetooth 5.2 Low Energy 연결을 구현하는 데 완벽한 솔루션을 제공하는 Microchip의 PIC32CX-BZ2 Bluetooth Low Energy SoC(시스템온칩)를 기반으로 합니다. 이 모듈은 대부분의 응용 분야에 손쉽게 통합될 수 있도록 Microchip의 간단한 ASCII 명령 세트를 사용하여 2선식 또는 4선식 UART 인터페이스를 통해 연결됩니다. 호스트 마이크로 컨트롤러는 몇 개의 간단한 ASCII 명령으로 RNBD451 모듈을 동적으로 구성할 수 있습니다.

RNBD451PE는 프로그래밍, RF 설계 또는 규정 인증이 필요하지 않은 진정한 플러그 앤 플레이입니다. 이 모듈은 최적의 RF 성능, 시간 절약, 번거로운 RF 설계 문제 감소를 위해 온보드 PCB 안테나가 내장된 상태로 제공됩니다. RNBD451PE 모듈은 미국, 캐나다, 유럽, 대만, 중국, 일본 및 한국에서 사전 인증되었습니다.

주요 특징:

  • 무선(OTA) 원격 구성
  • 향상된 내장형 보안
  • 코딩되지 않은 2M PHY 및 장거리(코딩된 PHY)
  • 확장된 애드버타이징
  • 데이터 길이 확장 및 보안 연결
  • Bluetooth LE GATT 클라이언트 및 서버 역할 지원
  • 최대 6개의 동시 Bluetooth LE 연결 지원
  • 아날로그 디지털 변환을 위한 12비트 아날로그 디지털 컨버터(ADC) 연속 근사화 레지스터(SAR) 모듈
  • 최대 6개의 16비트 UUID GATT 서비스(공공 서비스), 4개의 128비트 UUID GATT 서비스(비공개 서비스)에 추가(서비스당 최대 8개 특성 포함)
  • Bluetooth LE 애드버타이저, 관찰자, 센터 및 그래픽 역할 지원

결론

손쉬운 설계는 최종 사용자와 설계자 모두에게 영향을 주는 다양한 이점을 제공합니다. 제품 개발에서 단순성, 접근성 및 유용성을 우선순위로 지정하여 설계자는 기술적으로 건전하면서 시장에서 더 매력적이고 비용 효율적이며 경쟁력 있는 제품을 구축할 수 있습니다.

작성자 정보

Image of Rolf Horn

Rolf Horn은 DigiKey의 응용 엔지니어링 부서에서 6년 이상 근무해 왔습니다. 그는 첨단 기술 제품의 선택 및 사용과 관련하여 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다. DigiKey는 세계 최대 규모의 전자 부품 풀서비스 유통업체로서 재고 확보를 통해 즉시 배송 가능한 260만 개 이상의 품목을 비롯하여, 1000개 이상의 유수 제조업체에서 제공하는 1110만 품목 이상의 제품을 제공하고 있습니다.

More posts by Rolf Horn
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum