Push-X 단자대 기술로 케이블 종단 작업 간소화

지난 수년 동안 케이블 종단 시 너무나 다양한 커넥터 기술을 접하면서 많은 좌절을 겪었고, 까다로운 도구부터 어색한 케이블 라우팅까지, 더 나은 방법이 있으면 좋겠다는 생각을 종종 했었습니다.

알고 보니 저만 그런 생각을 한 것은 아니었습니다. 이러한 문제를 해결하고자 Phoenix Contact가 최근 Push-X 단자대를 출시했습니다. 종전의 푸시인 단자대와는 달리 Push-X 계열은 페룰 없이도 연선 스타일을 비롯한 유연한 도체를 수용할 수 있기 때문에 전선 스트리퍼 하나만 있으면 설치가 가능합니다.

Push-X는 어떻게 작동하나요?

Push-X 기술의 비밀은 사전 장력이 적용된 접촉 단자 스프링입니다(그림 1). 컨덕터를 구리 접촉 단자 스프링의 릴리스 표면에서 가볍게 누르기만 하면 메커니즘이 닫히면서 삽입된 컨덕터가 전기적, 기계적으로 합금 전류 바에 고정됩니다.

현재 닫힌 위치로 표시되어 있는 Push-X 기술 적용 단자대에는 컨덕터가 릴리스 표면을 아래로 밀면 트리거되는 접촉 단자 스프링이 장착되어 있습니다. (이미지 출처: Phoenix Contact)

Push-X 기술은 사용 편의성뿐만 아니라 유연성도 뛰어납니다. 이 단자대는 운송, 유틸리티, 데이터 센터 및 산업 자동화의 전력 및 신호 응용 분야를 비롯한 다양한 응용 분야에서 광범위한 컨덕터와 호환 가능합니다.

실수로 결합되는 경우가 드물고 필요 시 쉽게 리셋이 가능합니다.

스프링 트리거가 쉬워 의도치 않게 결합되는 문제가 발생할 수 있나요? 간단히 말하자면 답은 '아니요'입니다. 단자대를 어딘가에 부딪히거나 흔들어도 메커니즘이 작동할 가능성이 거의 없도록 설계된 스프링입니다. Phoenix Contact는 배송 중 발생할 수 있는 조건에 대한 시뮬레이션과 설치 중 단자대를 여러 번 떨어뜨리는 시나리오를 포함하여 다양한 테스트를 통해 Push-X 단자대를 검증합니다.

컨덕터를 제거해야 하는 경우, 접촉 단자를 닫을 때와 마찬가지로 쉽게 열 수 있습니다 단자대에는 접촉 단자 스프링이 맞물릴 때 튀어나오는 주황색 푸셔가 있으며, 이 푸셔에는 'X' 모양이 각인되어 있습니다. 이 푸셔를 누르기만 하면 쉽게 전선을 제거할 수 있으며 그러면 새 와이어를 위해 접촉 단자 스프링이 다시 장착됩니다(그림 2).

그림 2: 초기 설정값 상태에서는 왼쪽에 보이는 바와 같이 푸셔가 눌려 있고, 접촉 단자 스프링이 컨덕터와 맞물리면 오른쪽에 보이는 바와 같이 주황색 푸셔가 튀어 나옵니다. (이미지 출처: Phoenix Contact)

XTV 계열은 Push-X 기술이 통합된 최초의 단자대입니다. 단면적이 6, 10, 16제곱 밀리미터(mm2)로 제공되므로 단면적이 1.5mm2 ~ 25mm2인 가요성 전선에 적합하며 이는 미국 전선 규격(AWG)로 14 ~ 4에 해당합니다. 경성 전선의 경우 단면이 최소 0.5 mm2(20 AWG)까지 지원됩니다. 이처럼 초소형 컨덕터까지 지원되기 때문에 최소한의 힘으로 접촉 단자 스프링을 작동시킬 수 있음을 보여줍니다.

사려 깊은 설계 디테일

이 단자대는 여러 가지 편리한 기능을 제공합니다. 예를 들어, 이 제품 라인에는 전선 2개를 연결하는 피드 스루 단자대(1329672)와 전선 3개(1329506) 또는 4개(1329511)를 단일 전류 바에 연결하는 다중 컨덕터 단자대가 포함되어 있습니다. 이러한 다중 컨덕터 구성 옵션을 사용하면 필요한 단자대와 선의 수가 줄어 간편하게 전선을 배선하고 공간을 절약할 수 있습니다(그림 3).

그림 3: Push-X 단자대는 다양한 컨덕터 크기를 수용할 수 있도록 3가지 크기로 제공되며 2, 3, 4컨덕터 변형으로 제공됩니다. (이미지 출처: Phoenix Contact)

그림 3에 표시된 회색 블록 외에도 이 계열은 다양한 색상을 제공합니다. 특히 보호 접지 케이블의 색상과 일치하도록 설계된 녹색-노란색(1329550) 보호 컨덕터 단자대가 있어 설치자가 올바른 단자대를 쉽게 알아볼 수 있습니다.

또 다른 사용 편의 기능으로는 제품 레이블의 QR 코드가 있어 사용자가 필요한 정보와 지원을 즉시 확인할 수 있습니다.

업계 표준 성능

Push-X 계열은 독특한 설계 특징과 함께 단자대 시스템에서 기대되는 표준 성능 특성을 제공합니다.

이 제품은 국제 전자기술 위원회(IEC) 표준에 따라 1000볼트에서 최대 76암페어(A)의 전류를 지원하거나 Underwriters Laboratories(UL) 표준을 사용하여 1000볼트에서 75A의 전류를 지원합니다. 이 계열은 Phoenix Contact의 DIN 레일 단자대와 호환되므로 브리지 및 스위칭 점퍼와 같은 Phoenix Contact의 다양한 부속품을 사용할 수 있습니다.

결론

케이블 종단 작업을 한 지 몇 년이 지났지만 저는 여전히 Push-X가 제공하는 기능을 높이 평가합니다. 케이블 스트리퍼를 사용해 살짝 누르기만 해서 배선을 고정하는 방법이 예전부터 있었다면 좋았을 것이긴 하지만요. Push-X를 사용하면 케이블 종단 작업을 간소화하여 효율성을 높이고 오류를 줄이며 유지보수를 간소화할 수 있습니다.

작성자 정보

Image of Kenton Williston

Kenton Williston은 2000년에 전기 공학 학사 학위를 받았으며, 프로세서 벤치마크 분석가로 커리어를 시작했습니다. 그 후 EE Times 그룹에서 편집자로 일하면서 전자 산업을 위한 여러 간행물 및 컨퍼런스의 시작과 진행을 도왔습니다.

More posts by Kenton Williston
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum