까다로운 식품 서비스 응용 분야를 위한 견고한 SSR
전문적인 식품 서비스 장비는 고열, 증기, 기름, 진동, 연속 작동과 같은 요인을 고려해야 하는 까다로운 환경에서 완벽하게 기능을 수행해야 합니다. 센서 및 신뢰할 수 있는 전력 시프트 부품은 식품 안전과 일관적인 요리를 보장하여 설계자에게 혁신을 갈망하는 산업을 위한 응용 제품을 제작할 수 있는 기회를 제공합니다. 노화되는 제어 기술을 더 정확한 센서와 신뢰할 수 있는 무접점 전력 제어로 대체하거나 업데이트하면 식품 품질, 에너지 효율, 건강 안전을 크게 향상시킬 수 있습니다.
내구적인 고성능 기계를 구축한다는 것은 점점 더, 정밀하고 반복 가능한 전력 제어를 제공하는 무접점 계전기(SSR)와 고급 감지 기술을 결합하는 것을 의미하고 있습니다. Sensata Technologies의 한 브랜드인 Sensata-Crydom은 식품 서비스에 사용할 수 있는 DIN 레일 실장 SSR을 제공하며, 이러한 SSR은 콤팩트한 제어 패널용으로 패키징된 산업용 스위칭을 구현합니다.
27A 및 32A와 최대 600VAC의 작동 전압에 대해 정격화된 모델을 갖춘 DR22C 계열(그림 1)은 상업용 오븐, 프라이어, 제빙기, 커피머신기는 물론 팬 및 펌프에서도 일반적인 고전력 히터 및 모터를 처리할 수 있습니다. 이러한 기능은 식품 서비스 시장에서 다양한 기회를 활용하기 위한 변형(파생) 모델을 만드는 데 있어 엔지니어에게 유연성과 단순성을 제공합니다.
그림 1: DR22C 계열 조립품은 콤팩트한 DIN 레일 캐리어 조립품 내에 SSR 모듈을 통합합니다(이미지 출처: Sensata-Crydom).
요식 업계 자동화 시장은 2024년 150억 달러 이상에서 2029년 241.1억 달러 이상으로 성장하며, 연평균 10%의 복합 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다[1]. 자동화, 스마트 센서, IoT는 이러한 성장을 견인하는 핵심 트렌드 중 하나이며, 열악한 환경용으로 설계된 SSR과 같은 고성능 부품은 설계자가 경쟁력을 확보할 수 있도록 합니다.
요식 시스템의 부품은 잦은 세척, 높은 습도, 광범위한 온도 변동을 견뎌야 합니다. 고성능 부품은 또한 작동 일관성과 비가동 시간 감소를 보장하며 이는 공정 중단이 제품 변질 및 안전 문제로 이어질 수 있는 식품 생산에서 매우 중요합니다.
전기 안전, 전자기 호환성, 산업 내구성, 세척 요구 사항에 대한 글로벌 표준을 충족하는 응용 제품은 상업적 성공에 필수적입니다. DR22C 계열과 같은 인증된 부품을 설계하면 제조업체가 규정 준수 주기를 단축하고 재설계를 줄이면서 여러 영역에 걸쳐 제품을 확장하는 데 도움이 됩니다.
DR22C 계열 SSR은 기계적 접촉 마모를 제거하여, 고장 발생 시 서비스가 중단되고 유지 보수에 많은 비용이 소요되는 고듀티 사이클 환경에서 가동 시간을 높여줍니다. 4000Vrms 절연과 같은 기능은 물이 튀기 쉬운 금속 인클로저의 주 전원으로부터 민감한 제어 논리를 보호합니다. 고서지 전류 허용 오차는 시동 시 발열 소자와 모터의 까다로운 돌입 부하(전기 기계 계전기의 일반적인 고장 지점)를 처리합니다.
통합 및 규정 준수 강화
DR22C 계열은 통합 및 규정 준수를 고려하여 설계되었습니다. DIN 레일 실장 및 일반적인 열 마진은 인클로저 레이아웃을 간소화하고 맞춤형 하드웨어 또는 주파수 강하 필요성을 줄여줍니다. 이 계열의 -40°C ~ 80°C 작동 온도 범위는 연속 작동 중에 또는 공격적인 세척 주기 동안 장비 패널이 가열될 때에도 안정성을 제공합니다.
전력 장치부터 계전기의 금속 바닥판에 이르는 최적화된 열 경로를 통해, 설계자는 DIN 레일 방열판 또는 장비 섀시로의 효율적인 열 전달의 이점을 누릴 수 있습니다. 이 계전기는 22.5mm 너비의 산업용 패키지에 장착되어 있으며 낮은 깊이의 일체형 방열판을 갖추고 있어 공간, 특히 깊이가 제한되는 제어 패널에 이상적입니다. 방열판은 열 관리를 간소화할 수 있고, 직접 결합 구리(DBC) 기판은 연속 부하 하에서 뛰어난 열 확산 및 신뢰할 수 있는 작동을 보장합니다.
공간 효율적인 패키지에서 강력한 성능을 구현하는 능력은 높은 신뢰성을 훼손하지 않으면서 캐비닛 크기를 줄일 수 있습니다. IP20 터치 세이프 하우징은 설치 중 및 설치 이후에 작업자의 안전을 한층 강화해 줍니다. 아연 도금 강철 DIN 레일 클립을 접지 단자대와 함께 사용할 경우 DIN 레일을 접지 버스바로 활용할 수 있습니다. 이는 별도의 PE 연결 필요성을 제거합니다.
DR22C 계열 SSR은 중소형 AC 부하를 스위칭하기 위한 콤팩트하고 즉시 사용 가능한 솔루션입니다. 스프링 케이지 단자를 갖춘 탈착식 입력 커넥터는 빠르고 간단한 설치를 가능하게 합니다. 내장된 LED 표시기는 문제 해결을 간소화하며, 신호를 통해 이상 작동을 알려 예측 유지보수를 지원할 수 있습니다.
DR22C 계열은 광범위한 제어 전압을 지원하므로, 단순한 온도 조절기나 타이머 루프 등의 전통적인 아날로그 시스템과 센서, PLC, IoT 진단 기능이 포함된 최신 디지털 또는 연결형 아키텍처 모두에 쉽게 통합할 수 있습니다. 이러한 유연성을 통해 설계자는 장비가 완전히 기계적인지, 일부 자동화되었는지 또는 완전히 네트워킹 되었는지에 상관없이 단일 계전기를 여러 응용 분야에 대해 표준화할 수 있습니다.
48VAC ~ 600VAC 출력 SSR 제품군인 DR22C 계열은 2개의 전류 정격(27A 및 32A)으로 제공되며 제어-전압 옵션을 제공합니다. 이러한 변형에는 다음이 포함됩니다.
- DR22C60A27VJ - 27A의 부하 전류에 대해 정격화되었으며 90VAC/VDC ~ 280VAC/VDC 제어 전압을 받습니다. 표준 AC 또는 혼합 전압 제어 논리에 적합합니다.
- DR22C60D32VJ - 더 높은 용량으로 32A 부하에 대해 정격화되었으며 4VDC ~ 32VDC 제어 전압을 사용합니다. 이 장치는 더 까다로운 부하와 최신 제어 시스템에 적합하도록 설계되었습니다(예: 저전압 DC, PLC, IoT).
DR22C 계열의 다른 변형은 제로 교차 또는 순간 턴온 스위칭 및 다양한 제어 전압 범위를 결합하여, 설계자에게 계전기를 특정 부하 유형, 제어 아키텍처, 열 요구 사항에 맞출 수 있는 유연성을 제공합니다.
결론
Sensata-Crydom의 DR22C 계열 SSR은 여러 국제 표준에 따라 인증되었으며 규정 승인 기간을 단축할 수 있습니다. 모두 동일한 DIN 레일 풋프린트를 활용하므로, 설계자는 하나의 기계적 패키지로 우수한 확장성을 확보하면서 중전력 및 고전력 부하를 모두 처리할 수 있습니다. 이는 더 스마트하고, 안전하며, 신뢰할 수 있는 전문 식품 장비를 구축할 수 있는 명확한 경로를 제공합니다.
[1] "Food Automation Global Market Report 2025," January 2025. The Business Research Company.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum