고강도 연장 케이블로 강하 전압 줄이기

긴 연장 코드(일반적으로 50피트 이상)로 연결해 장비를 사용하는 경우, 전기의 이동 거리가 길어지므로 전압 강하 문제가 발생합니다. 이 문제는 전력 소모량이 적거나 가벼운 가전 제품의 경우 무시할 수 있는 수준이지만, 중장비의 경우에는 더 두드러지게 나타납니다.

전압 강하를 완화하기 위해 AC Connectors는 일반적으로 20A에 사용되는 12 게이지 전선의 고강도 케이블과 일반적으로 30A에 사용되는 10 게이지 전선의 슈퍼 듀티 케이블을 설계했습니다. 매우 견고한 구조이긴 하지만 일반 가정용으로 설계되어 전류가 최대 15A로 제한됩니다.

(이미지 출처: AC Connectors)

장비의 전력 소비량이 많을수록, 장거리에서 전압 강하가 더 커진다는 점에 유의하세요. 따라서 이러한 강하를 최소화하기 위해 더 높은 전선 게이지를 사용하는 것이 중요합니다. AC Connectors의 코드는 전동 공구, 정원 작업, 전기 자동차의 세류 충전 등의 분야에서 탁월한 성능을 발휘합니다.

작성자 정보

Image of AC Connectors

AC Connectors is a U.S. based company founded in 2015. In a few short years, they built a reputation being one of the best in the power connections market. AC Connectors offers customers over 600 AC WORKS® brand products designed to help meet their needs. They offer specialized Marine Shore, RV/Camping, Trailer, Generator, Hospital Grade, and IT/CPU server quality cords and adapters.

More posts by AC Connectors
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum