Raspberry Pi Brings Old Suitcase Computer Back to Life

I love the smell and feel of old stuff and computers are no exception. They can be bulky, heavy, and laughably slow, but they are so very cool! It’s like stepping back in time. Hackaday is featuring a pretty fantastic build of a retrocomputer that was revived by a Raspberry Pi. All original is often preferred, but when that’s not possible, new technology is needed to breathe life back into these old machines.

The retrocomputing trend is to lovingly and carefully restore these old machines to their former glory, regardless of how clunky or underpowered they are by modern standards. Sometimes they can’t be saved, yet it’s still possible to gut and rebuild the machine with modern hardware, like with this Raspberry Pi used to revive an Osborne 1.

The tricky part about this build was making the original keyboard talk to the Pi, which was accomplished with an Arduino that translates key presses to USB.

To read more about this restoration click here to hop on over to Hackaday.

작성자 정보

Image of Jenn Toso

소셜 미디어 마케팅 전문가인 Jenn Toso는 소셜과 관련된 모든 것을 전문으로 합니다. 그녀는 DigiKey의 소셜 미디어팀의 헌신적인 구성원이며 DigiKey의 소셜 미디어 채널에서 그녀의 블로그, 공유, 트위트, 게시물을 볼 수 있습니다. Jenn은 메이커 및 STEM 커뮤니티에 열정적으로 참여하고 있으며 오늘날의 젋은이들이 모두의 밝은 내일을 위한 키를 쥐고 있다고 믿습니다. Jenn은 경영학 학사, 인터넷 마키팅 석사를 획득했으며 하키맘으로서는 박사입니다. 여유 시간에는 새롭운 관심사인 웨어러블 기술에 대해 탐색하기를 즐기거나 하키에 대한 열정을 불태웁니다. 일부 유형의 소셜 미디어나 아이스하키 경기장에서 또는 둘 모두를 동시에 즐기는 Jenn을 쉽게 찾을 수 있습니다.

More posts by Jenn Toso
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum