셀룰러 라우터의 새로운 개념, 2부 - 라우터 배포

대부분의 회사들은 유선 인터넷 연결을 사용할 수 없거나, 신뢰할 수 없거나, 원하지 않는 경우에 셀룰러 라우터를 사용합니다. 이들은 원격 또는 모바일 네트워크나 다른 네트워크에서 격리되어야 하는 네트워크를 사용합니다. 적합한 예로, 공장, 상업 시설 및 버스나 기차 등의 운송 응용 분야를 들 수 있습니다. 이 블로그는 Digi® International에 인수된 기업 Accelerated™에서 제공하는 라우터에 대해 알아보는 2부 시리즈 중 2부입니다. Digi는 셀룰러 라우터의 Digi XBee® 모듈과 Digi Transport® 라인을 포함하는 광범위한 무선 제품을 제작하는 것으로 알려진 회사입니다.

(이미지 출처: Digi International)

이전 블로그에서는 Accelerated에서 제공하는 셀룰러 모뎀에 대해 살펴봤습니다. 이번 블로그에서는 셀룰러 라우터를 얼마나 쉽게 배포할 수 있는지에 대해 알아보겠습니다. 셀룰러 라우터는 간단하게 배포할 수 있어야 합니다. 장치를 실장하고, 전력을 제공하고 이더넷 케이블을 연결하여 실행하면 배포가 완료된 것일까요? 그렇다고도, 아니라고도 할 수 있습니다. 셀룰러 라우터는 신호 강도에 크게 영향을 받습니다. 건물에서 가장 논리적인 작업이 이뤄지는 장소는 대개 스위치나 허브가 제공되는 중간 위치에 있는 데이터 센터입니다. 안타깝게도 이러한 위치는 셀룰러 신호가 약하거나 신호가 없는 건물의 중심부에 있는 경우가 많습니다. 따라서 대부분의 셀룰러 라우터는 외부 벽에 설치되며, 설치 프로그램에서 이러한 위치를 양호하다고 판단합니다. 이보다 더 나은 방식이 바로 Accelerated의 방식입니다. Accelerated의 방식은 2단계 공정입니다. 우선 라우터를 실장하기 위한 최적의 위치를 찾은 다음 라우터를 실장하는 가장 단순한 방법을 결정합니다.

1단계 - 임시 현장 측량 배터리 팩을 사용하여 최적의 위치를 찾습니다. 장치 앞면에는 신호 강도를 보여주는 LED 지시기가 있습니다. 배터리 팩을 부착하고 시설 내부를 이동하면서 가장 많은 막대가 표시되거나 가장 강한 신호 강도가 감지되는 위치를 찾습니다. 매우 간단합니다.

2단계 - 라우터를 실장합니다. 제공된 케이블 타이와 부착된 천장 스냅을 이용하여 벽면이나 천장에 라우터를 실장합니다. 전력 및 이더넷 라인은 이더넷을 통한 전력 공급(PoE) 수동 어댑터로 단순화됩니다. 이 어댑터를 사용하면 아웃렛과 어댑터에 전원 공급 장치를 연결할 수 있습니다. 두 개의 이더넷 케이블도 어댑터에 연결합니다. 하나는 네트워크로부터, 다른 하나는 라우터로 연결됩니다. PoE 어댑터는 라우터에 별도의 전력 코드를 연결해야 할 필요를 없애줍니다. 모든 전력 및 통신은 이더넷 케이블을 통해 제공 및 지원됩니다.

(이미지 출처: Digi International)

Accelerated는 단순한 배포를 위해 633x-MX 및 631x-DX 등 두 가지의 라우터 제품군을 제공합니다. MX에는 현장 측량 배터리 팩, PoE 어댑터, 실장 키트 등이 기본으로 제공됩니다. DX 옵션의 경우 원격 실장 키트를 별도로 구매하세요.

Digi의 Accelerated를 통해 2단계의 간편한 단계로 셀룰러 라우터를 배포하세요. 1단계, 현장 측량 배터리 팩을 사용하여 최적의 위치를 찾습니다. 2단계, PoE 어댑터, 실장 키트, 이더넷 케이블을 통해 라우터를 실장하여 네트워크의 라우터로 전력 및 통신을 제공하면 끝납니다. 매우 간단합니다.

작성자 정보

Image of Stephen Wegscheid DigiKey의 반도체 담당 수석 제품 매니저는 아날로그/선형 전자 장치, 연결 제품, 단일 기판 컴퓨터를 전문으로 합니다. 그는 베미지 주립 대학에서 이학 석사 학위를 받았으며 설계, 제조, 유통에서 25년 이상의 경력을 갖추고 있습니다. 또한, 미국 특허권을 보유하고 있습니다.
More posts by Stephen Wegscheid
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum