MBB(Moisture Barrier Bags) 및 ESD 제어

ESD 보호와 수분 보호 간에 직접적인 관련은 없지만 많은 장치와 구성 요소는 이 두 가지 모두로부터의 보호가 필요합니다. Statshield MBB(Moisture Barrier Bags)는 수분과 ESD 모두로부터 내용물을 보호하도록 설계되었습니다. MBB는 내용물 주위에 패러데이 케이지를 형성하여 ESD에 취약한 장치를 보호하며, MVTR(Moisture Vapor Transfer Rate)을 제어하는 특수 필름층을 통해 내용물을 수분으로부터 보호합니다. 적절한 수분 보호를 위해서는 백 외에도 건조제 팩과 수분 표시 카드를 사용해야 합니다. 패키지 내의 "수분이 포함된 공기"를 제거하기 위해 진공 실러로 백을 가열 밀봉해야 합니다.

(이미지 출처: Desco)

대부분의 MSD(Moisture Sensitive Devices) 제조업체는 자사 제품의 보관, 운송 등의 방법을 명시합니다. 하지만 IPC/JEDEC J-STD-033B 표준에서는 수분/리플로에 민감한 SMD 패키지에 대한 표준화된 작업장 수명 노출 수준과 함께 수분/리플로우 관련 문제를 방지하기 위해 필요한 취급, 포장 및 운송 요구 사항을 명시하고 있습니다. ESD Handbook ESD TR20.20의 5.4.3.2.2 온도(Temperature) 절에서 MBB의 중요성이 언급됩니다.

“특수 소재 및 구조만 패키지의 내부 온도를 제어할 수 있지만, 전자 부품을 운송할 때는 온도 노출 가능성을 고려해야 한다. 특히 환경의 습도가 높을 경우 패키지 내부에 어떤 현상이 발생하는지를 고려하는 것이 중요하다. 설정된 패키지 내부 환경의 이슬점 상하로 온도가 변하는 경우 응결이 발생할 수 있다. 패키지 내부에 건조제를 넣거나 실링 공정에서 패키지 내부의 공기를 제거해야 한다. 패키지 자체의 WVTR이 낮아야 한다.”

MBB 사용에 대한 추가 정보:

표면 실장 장치

표면 실장 장치(SMD)는 수분을 흡수하며 납땜 리플로우 작업 도중 온도가 빠르게 상승할 때 수분이 팽창하여 내부 패키지 인터페이스의 갈라짐 현상을 초래합니다. 이를 "팝콘 현상"이라고도 합니다. 그 결과 회로 기판 조립품의 테스트가 실패하거나 현장에서 조기에 고장이 발생할 수 있습니다. SMD 및 수분 민감도에 대한 자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.

무연 납땜

무연 납땜의 도입으로 필요한 리플로우 온도가 증가하여 문제 발생 소지가 커졌습니다. www.circuitnet.com의 최근 문서 “수분에 민감한 PCB를 다루는 절차(Procedure for handling moisture sensitive PCBs)”에서 새로운 위험에 대해 다룹니다.

PCB 래미네이트

수분 문제는 SMD에만 국한되는 것이 아니라 PCB 래미네이트 자체에도 문제가 됩니다. PCB 래미네이트의 수분은 갈라짐 현상으로 이어질 수 있습니다. PCB 래미네이트의 수분 문제에 대한 자세한 내용은 SMTonline.com에서 Ray Prasad의 게시물 무연 조립품에 대한 PCB의 수분 민감도 문제(Moisture Sensitivity Concerns in PCBs for Lead-free Assemblies)를 참조하세요.

작성자 정보

Image of Gregg Heckler

Desco의 서부 지역 판매 부장인 Gregg Heckler는 24년간 이 회사에서 근무해 왔습니다. 이 회사에 합류하기 전, 그는 Desco의 독립적 판매 대리인이었습니다. Gregg는 전자 조립의 ESD 제어 분야에서 38년의 경력을 보유하고 있습니다. 또한 Richmond Technology, Tech Spray, ESD Systems와 같은 다른 정적 제어 제품 제조업체에서 일한 적도 있습니다. Gregg는 iNARTE 자격을 취득한 ESD 기술 전문가로서 전자 기기 제조업체가 ESD 제어 프로그램을 개발하고 구현하도록 지원합니다. 그는 손목 스트랩이나 이온화 장치를 비롯한 제품을 판매하며, 여가 시간에는 주로 골프를 치거나 사진을 찍습니다.

More posts by Gregg Heckler
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum