테스트 속도를 높이고 불확실성을 줄여주는 저항성 3상 부하 뱅크

3개의 선간 전압, 3개의 회선 전류, 3개의 전력 및 3개의 회선 위상으로 구성된 3상 전력을 테스트하는 것은 어려운 작업일 수 있습니다. 특히 부하 임피던스를 알 수 없는 경우 전압과 전류가 상호 작용합니다. 저항성 3상 부하 뱅크를 사용하면 테스트를 간소화할 수 있습니다(그림 1).

그림 1: 3상 테스트는 그 자체로 복잡한데, 전원 문제와 부하 문제를 분리하려면 부하 임피던스를 알고 있어야 합니다(이미지 출처: Art Pini).

3상 전원 테스트에는 선간 전압, 회선 전류 및 이들 간의 위상뿐만 아니라 각 위상의 전력 기여도(균형 잡힌 시스템에서 동일해야 함)를 측정하는 작업이 포함됩니다. 저항 및 무효 구성 요소가 모두 있는 3상 시스템의 정상 작동 부하는 전원 작동에 악영향을 미쳐 전압과 전류 사이의 위상 이동으로 역률을 감소시키고 손실을 증가시키고 위상 불균형을 초래하여 테스트가 복잡해질 수 있습니다.

로드 뱅크로 예측 가능성을 높일 수 있습니다. 이 장치는 발전기, 무정전 전원 공급 장치(UPS), 태양광 또는 풍력 발전 시스템을 포함한 전력 시스템 소스를 테스트하고 검증할 수 있도록 제어 및 재현 가능한 전기 부하를 제공합니다. 저항성 부하는 저항기를 통과하는 전류와 저항을 가로지르는 전압 사이의 위상 관계에 영향을 주지 않아 이상적인 역률인 1이 유지되므로 가장 일반적입니다. 0.95에서 1 사이의 역률로 작동하는 전력 시스템이 이상적이며, 역률이 0.95 미만인 시스템은 의심해 보아야 합니다.

로드 뱅크가 정상 작동 부하를 대체합니다. 순수 저항성 부하 요소는 이상적인 전기 부하를 시뮬레이션하고 제어 임피던스 환경을 구축하여 다양한 조건에서 전력 시스템의 용량, 효율성 및 신뢰성을 테스트하고 발전기 및 부하 의존적 오류를 분리하는 데 도움을 줍니다.

적합한 저항성 부하 뱅크 선택

저항성 로드 뱅크가 필요한 경우 다용도성, 사용자 친화적인 인터페이스, 강력한 소프트웨어 지원, 효과적인 냉각, 안전 및 보호 기능, 콤팩트한 폼 팩터(테스트 공간은 급속도로 혼잡해질 수 있음)를 고려하세요.

Ohmite DLB 계열 3상 로드 뱅크가 좋은 옵션이 될 수 있습니다(그림 2). 이 계열은 다양한 응용에서 전원 테스트를 지원합니다.

그림 2: DLB 계열 벤치탑 3상 저항성 로드 뱅크는 다양한 응용에서 전원 테스트를 지원합니다(이미지 출처: Ohmite).

DLB 계열 저항성 부하 뱅크는 120VAC, 240VAC 또는 480VAC 3상 버스와 함께 사용하도록 설계된 벤치탑 기기입니다. 효율적인 열 방출을 위해 공랭식으로 제작되었으며 델타 구성을 사용하며 최대 4킬로와트(kW)의 부하를 처리할 수 있습니다(표 1).

표 1: DLB 계열 저항성 부하에서 사용 가능한 전압 및 전력 구성이 나와 있습니다(표 출처: Ohmite).

부하의 전력 레벨을 선택할 수 있으므로 회선 전류는 인가 전압에 따라 달라지며, 전력 레벨은 세 단계 모두의 총 전력 기여도를 나타냅니다.

전면 패널(그림 3)을 살펴보면 다양한 기능 설정, 안전 표시기 및 제어 기능을 확인할 수 있습니다.

그림 3: 전압 및 전원을 선택할 수 있는 로드 뱅크의 전면 패널 디스플레이 기능과 안전하고 효율적인 작동을 보장하는 기능을 보여줍니다(이미지 출처: Ohmite).

작동 전압은 전면 패널 스위치를 통해 선택할 수 있으며, 부하 전력은 250와트 해상도의 누적 선택 푸시 버튼을 사용하여 설정할 수 있습니다.

경고등은 과전압, 과전류, 과열의 고장 상태를 나타냅니다. 고장이 발생하면 해당 경고등이 켜지고 손상을 방지하기 위해 모든 부하가 차단됩니다. 또한 작업자는 부하 덤프를 사용하여 부하를 분리하여 냉각 팬을 계속 작동시키거나 비상 정지 버튼을 사용하여 부하를 분리하고 팬을 종료할 수 있습니다.

연결된 전원의 전압, 전류, 전력 및 주파수를 읽는 내장 전력계를 사용하여 부하의 작동을 모니터링할 수 있습니다.

회선에서 부하까지의 입력 연결은 14AWG ~ 4AWG의 전선 크기를 수용하는 알루미늄 세트 스크류 러그를 사용하여 이루어집니다.

원격 작동을 위한 컴퓨터 인터페이스가 필요한 경우 이더넷 통신 포트(옵션)를 사용하면 LabVIEW 같이 널리 사용되는 기기 제어 소프트웨어 또는 사용자 지정 사용자 소프트웨어를 통해 제어할 수 있습니다.

DLB 계열 부하는 24.4in × 21.7in × 7.7in(620mm × 550mm × 195mm) 크기의 벤치탑용 크기입니다.

DLB 계열은 두 가지 모델로 제공되며, 두 모델은 다른 테스트 기기에 대한 보조 전압 출력만 다릅니다(DLB04A172RBPC03은 120VAC를, DLB04A172RBPC04는 240VAC를 제공).

결론

Ohmite DLB 계열 3상 저항성 부하 뱅크는 다양한 3상 전원, 발전기 및 백업 시스템을 테스트하고 검증하기 위한 다목적 기기입니다. 중요한 시스템에서 실제 부하 프로파일을 복제하여 안정성과 품질을 보장함으로써 고성능 전력 시스템을 지원합니다.

작성자 정보

Image of Art Pini

Arthur(Art) Pini는 DigiKey의 기고 작가입니다. Art는 뉴욕시립대에서 전기공학 학사 학위를 취득하고 뉴욕시립대학교에서 석사 학위를 취득했습니다. 그는 전자 분야에서 50년 이상의 경력을 쌓았으며 Teledyne LeCroy, Summation, Wavetek, Nicolet Scientific에서 주요 엔지니어링 및 마케팅 역할을 담당했습니다. Art는 오실로스코프, 스펙트럼 분석기, 임의 파형 생성기, 디지타이저, 전력계와 관련된 측정 기술과 폭넓은 경험에 관심을 갖고 있습니다.

More posts by Art Pini
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum