수백 가지 ZIF 커넥터 옵션을 제공하는 ITT Cannon의 DL 계열
서비스 기술자가 값비싼 의료 또는 상업 응용 분야에서 중요한 기판을 교체하려고 한다고 상상해 보세요. 커넥터가 말을 듣지 않아 기술자가 더 세게 당기면 뻣뻣하게 '탁' 소리가 나고, 기판 전체를 교체해야 하거나 최악의 경우 공급업체에 많은 돈을 들여 반품해야 합니다. 이런 ‘줄다리기’ 상황은 성능 저하 없이 시스템을 더 쉽게 조립, 테스트, 유지 관리할 수 있는 ZIF(제로 삽입력) 커넥터를 사용하여 방지할 수 있습니다.
설계가 점점 복잡해짐에 따라 커넥터 결합의 중요성도 그 어느 때보다 커지고 있습니다. 그러나 커넥터는 서비스 기술 시나리오처럼 무엇인가 고장 나기 전까지는 설계에서 가장 덜 고려되는 부품일 수 있습니다. 또는, 케이블을 교체하려고 할 때, 커넥터를 배치하는 데 필요한 삽입력으로 인해 하나 이상의 핀이 구부러져 치명적인 고장을 일으킬 수 있습니다.
ZIF 커넥터는 설계자가 이러한 문제를 회피하도록 도움을 줄 수 있습니다. 이를 통해, 현장에서의 실패 위험이 줄고, 조립자에게 필요한 교육이 감소하며, 손쉬운 프로토타이핑 및 테스트로 인한 이점을 누릴 수 있습니다.
1970년대 충분히 발달된 기술이었음에도 불구하고 ZIF 커넥터는 표준 커넥터에 익숙한 여러 설계자에게 가장 먼저 떠오르는 솔루션은 아닙니다. 설계자들은 다운스트림 장애에 대해 크게 신경 쓰지 않거나, 추가되는 자재 명세서 비용을 감수하려 하지 않거나, 많은 ZIF 커넥터에 사용할 수 있는 캠 작동식 잠금 메커니즘을 수용하기를 꺼려할 수 있습니다.
전통적인 압입식 커넥터는 기판 상의 거의 모든 곳에 배치할 수 있는 반면, ZIF 커넥터에는 올바른 삽입과 고정을 보장하는 데 사용되는 캠 샤프트와 작동 핸들에 대한 공간거리가 필요합니다. 이는 유지 관리가 적은 응용 분야에는 장애 요인일 수 있습니다.
비용 민감성 및 풋프린트 제약으로 인해 고삽입력 커넥터를 계속 사용하는 것은, 설계에 적은 핀 수가 사용되고 커넥터가 정적인 경우 합리적인 선택일 수 있습니다. 그러나 고밀도, 고주기 또는 미션 크리티컬 응용 분야의 경우 견고한 ZIF 커넥터의 신뢰성, 조립 용이성, 낮은 장기 서비스 비용이 높은 단가를 훨씬 능가할 수 있습니다. 실제로, ZIF 커넥터는 더 많은 접점을 수용할 수 있으므로 실장 면적을 줄일 수 있습니다.
ZIF의 이점
콤팩트한 영역에 수백 개의 접점을 핀이 휘는 위험 없이 수용할 수 있는 능력은, 신뢰성이 절대적인 의료 영상, 테스트 장비, 항공 우주 패널에서 ZIF 커넥터가 많은 인기를 끄는 이유입니다.
ITT Cannon은 까다로운 환경을 위한 고신뢰성 연결 솔루션을 개척해 왔으며 수십 년에 걸쳐 획득한 엔지니어링 전문 지식을 통해 정밀도, 내구성, 사용 편의성 간 균형을 유지하도록 합니다.
이 회사의 고밀도 DL 계열은 진동, 온도 변동, 수천 회에 이르는 결합 주기를 처리하고, 저밀도 랙 앤 패널 커넥터에 비해 결합 라인당 비용을 줄일 수 있습니다. 모든 DL 계열 커넥터는 캠 작동식 ZIF 메커니즘을 사용하여 접점에 스트레스를 가하지 않으면서 손쉬운 결합 및 분리를 보장합니다.
일부 주요 옵션에는 다음이 포함됩니다.
- 범용 응용 분야를 위해, 암수 구별이 없는 156개 접점을 갖춘 DL1-156P 플러그 하우징(그림 1)은 공간이 충분한 표준 고밀도 연결을 위한 옵션입니다. 이 하우징은 회전 래치 결합 메커니즘을 사용하며 유리 충진 열가소성 플라스틱으로 구성되어 내구성 및 신뢰성을 보장합니다.
그림 1: DLP-156P는 범용 응용 분야를 위해 설계되었습니다(이미지 출처: ITT Cannon).
- DL1-156PW4A는 암수 구별이 없는 접점을 제공하므로 엔지니어가 어느 쪽이 암 또는 수인지 고려할 필요 없이 다목적 기판 간 또는 케이블 기판 간 연결을 생성할 수 있습니다.
- 96접점 DL2-96P 커넥터 하우징은 더 작은 폼 팩터를 지원합니다(그림 2).
그림 2: ITT Cannon DL2-96 커넥터는 더 콤팩트한 응용 제품을 수용합니다(이미지 출처: ITT Cannon).
- DL5-260P(그림 3)는 암수 구별이 없는 최대 260개 접점을 갖추고 있어 고급 산업 장비 및 의료 장치 등을 지원할 수 있습니다.
그림 3: 최대 260개 접점을 수용하는 DL5-260P는 더 복잡한 응용 분야에 적합하니다(이미지 출처: ITT Cannon).
DL1, DL2, DL3 계열은 표준 내부 연결을 위해 일반적으로 비차폐형이고, DL5 계열은 고밀도, 높은 핀 수 솔루션을 제공하며, DLM 계열은 EMI 민감 환경이나 열악한 환경을 위해 통합 차폐 및 견고한 구조를 추가합니다.
결론
핀 수, 암수 구별, 접점 유형 및 차폐 측면에서 수십 가지 구성을 지원하는 ITT Canon DL 계열은 거의 모든 응용 분야를 위한 수백 가지 변형을 포괄합니다. 설계자는 암 접점, 수 접점 또는 암수 구별이 없는 접점 중에서 선택하여 유연한 결합 구성을 허용하고 재고 복잡성을 줄일 수 있습니다. 이 계열은 크림프, PCB 포스트, 전선 랩 접점 지원을 통해 다양한 조립 및 신뢰성 요구 사항을 충족합니다.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum