InnovateFPGA에서 소개된 전 세계의 놀랍고 혁신적인 설계

InnovateFPGA 로고

InnovateFPGA 콘테스트는 엔지니어가 설계, 제작 및 혁신하도록 독려하고 영감을 주기 위해 고안되었습니다. 올해 Digi-Key는 최종 결승 이벤트의 스폰서가 되어 심사위원으로 참여하는 영예를 누렸습니다. 심사위원의 역할은 전 세계에서 출품된 최종 12개 프로젝트를 평가하고 대상 수상자를 선정하는 것입니다.

InnovateFPGA 진행 방식

참가를 희망하는 팀은 InnovateFPGA에 등록하고 프로젝트의 기반으로 DE10-Nano 키트를 사용하는 프로젝트 제안서를 제출해야 했습니다.. 제안서 제출 마감 시한 후, InnovateFPGA 커뮤니티는 가장 잠재력이 높은 프로젝트 제안서에 투표했으며, 투표 결과 다음 단계로 진출하는 팀에는 아이디어를 실현하는 데 사용할 DE10-Nano 키트가 무상으로 제공되었습니다. 미주 지역, APAC(아시아 태평양), EMEA(유럽, 중동 및 아프리카) 및 중국을 비롯하여 전 세계의 여러 팀이 콘테스트에 참여했습니다.

Terasic DE10-Nano 개발 키트

콘테스트의 다음 단계에서는 각 팀이 DE10-Nano 개발 키트를 사용하여 프로젝트를 개발했습니다. 목적에 따라 설계자는 프로젝트에 DE10-Nano(Arduino 실드 포함)와 인터페이싱되는 모든 기판을 사용할 수 있었습니다. Terasic, Intel, Digi-Key와 같은 조직 및 기타 스폰서의 즉각적인 기술 지원을 통해, 엔지니어는 충분한 리소스를 이용할 수 있었습니다. 각 팀의 최종 목표는 프로젝트를 상세히 설명하는 완성된 설계 문서와 함께 프로젝트 데모 동영상을 제출하는 것이었습니다. 동영상에는 프로젝트의 이론 및 기능에 대한 설명과 설계에 대한 라이브 데모가 포함됩니다.

진출 팀 선별

설계자들이 프로젝트에 들이는 노력에 견줄 수는 없지만, 콘테스트에서 다음 단계로 진출하는 팀을 결정하는 것 역시 쉽지 않았습니다. 콘테스트는 지역 준결승, 지역 결승, 최종 결승으로 구성되는데, 먼저 지역별로 10팀이 선별되고 다시 3팀으로 좁혀진 후 최종적으로 한 팀의 대상 수상자가 선정되었습니다.

최종 결승 이벤트

최종적으로 한 팀이 대상 수상자로 선정됩니다. 최종 결승 이벤트는 8월 15일 캘리포니아 새너제이의 Intel Campus에서 개최되었습니다.  우승자 및 프로젝트의 전체 목록은 InnovateFPGA 웹 사이트에서 확인할 수 있습니다. 올해 최종 챔피언은 감각운동 측정 시뮬레이션용 Flex Force Smart Glove를 출품한 AS015 팀으로 선정되었습니다.

이 프로젝트는 매년 많은 뇌졸중 환자가 장애를 입는다는 사실에 초점을 두고 진행되었습니다. 이들의 재활을 돕기 위해 Flex Force Smart Glove(FFSG)는 환자 손목과 손가락의 힘과 회전으로부터 감각운동 정보를 동작에 대한 아무런 방해 없이 측정할 수 있습니다. 궁극적으로 이 프로젝트는 재활 클리닉부터 환자의 집에 이르기까지 해당 환자의 재활을 추적할 수 있는 저가의 웨어러블 스마트 장갑을 제공합니다. 전체 프로젝트는 InnovateFPGA Flex Force Smart Glove(FFSG) 페이지에서 자세히 확인할 수 있습니다.

팀 AS015는 Lloyd Emokpai, Roland Emokpae Jr., Brady Emokpae(두 형제와 사촌으로 구성된 가족 팀)로 구성되었습니다. 이 팀은 $5,000의 최종 챔피언 어워드가 수여되는 대상 수상자로 선정되었습니다. Digi-Key Electronics는 이러한 멋진 FPGA 설계를 발견할 수 있도록 기회를 준 모든 참가자에게 감사드립니다.

승리한 팀 AS015와 Flex Force Smart Glove(FFSG)에 대한 동영상

작성자 정보

Image of Jeff Zbacnik, Jr., DigiKey

Jeff Zbacnik, Jr.는 DigiKey의 숙련된 전자 기술자입니다. 2003년부터 DigiKey에서 근무한 Jeff Zbacnik는 제품 리뷰, 비평, 기발한 상품 개발(점멸 LED)을 전문으로 합니다. DigiKey Scholarship 프로그램이 시작된 해에 노스랜드 커뮤니티 및 테크니컬 컬리지에서 전기 기술 부분 응용 과학 준학사 학위를 받았습니다. 항상 Playstation 게임을 하고 있거나 게임을 생각하고 있는 Playstation 게임 매니아입니다.

More posts by Jeff Zbacnik, Jr.
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum