IC 시장의 연결성 과제를 해결하는 HUBER+SUHNER

인류의 삶이 변화하면서 데이터 집약적인 네트워크를 필요로 하는 사회적 요구가 커지고 있습니다. AI(인공 지능) 클러스터와 신경망은 복잡한 문제를 해결하기 위한 머신 러닝 응용 제품의 기능을 향상시키고, 방대한 데이터 저장 및 처리 작업을 수용하는 데이터센터 아키텍처가 소셜 네트워크를 지원합니다. 첨단 컴퓨팅의 필요성은 계속 증가하고 있습니다. 이에 대해서는 논쟁의 여지가 없으며, 과장된 말이 아닙니다. 인간은 타인과의 연결을 모색하고, 협업하며, 창조하고자 하는 존재입니다.

이러한 사회적 추세로 인해, 새로운 네트워킹 데이터 전송 솔루션을 개발하는 데 있어 중요한 엔지니어링 과제가 생겨나게 되었습니다. 거의 모든 공대생이 Intel의 Gordon Moore의 관찰을 통해 성립된 '무어의 법칙'(2년마다 집적 회로(IC) 당 트랜지스터의 수가 2배로 증가함)의 개념을 배우고 있지만, 그 가설을 미래 지향적인 문제 상황으로 확장해 볼 수도 있을까요? IC가 더 많은 컴퓨팅 성능을 제공함에 따라, 설계 및 개발 주기에도 혁신적인 솔루션이 필요하게 될 것입니다.

어느 정도 나이가 있는 사람들은 컴퓨터와 주변 장치가 '킬로비트' 단위의 데이터 전송 속도를 지원하던 시절을 기억할 것입니다. 최근에는, 이러한 데이터 집약적인 네트워크를 최첨단 IC를 통해 대규모로 지원하기 위해 '테라비트' 단위의 데이터 전송이 언급됩니다. 물론 이러한 혁신에는 고대역폭 고충실도 극초단파 연결 솔루션이 수행하는 정확한 디지털 전송 및 수신 작업 등의 엔지니어링 과제가 불가피하게 요구됩니다. HUBER+SUHNER는 고속 반도체 개발 및 제조 과정에서 직면하게 되는, 테스트와 관련된 실제적인 어려움에 중점을 두고 있습니다.

현재와 미래의 네트워크를 구축하는 IC는 높은 수준의 성능으로 설계, 테스트 및 검증되어야 합니다. HUBER+SUHNER는 이러한 점을 염두에 두고 상호 연결 솔루션을 지속적으로 설계하여 시장의 과제를 해결하는 데 도움을 주고 있습니다. 이러한 어려움 중 하나는 테스트 설정에서 발생하는 지터와 잡음이 적은 비트 전송률 측정 작업입니다. 따라서 IC OEM(주문자 상표부착 생산업체)은 테스트 작업을 효과적으로 처리할 수 있는 광대역 극초단파 주파수 케이블과 커넥터를 필요로 합니다. 또한 테스트 설정에서 안정적이고 반복 가능한 성능을 필요로 합니다. 테스트 시스템에 걸쳐 신호 감쇠를 최소화하는 것은 낮은 진폭의 신호가 업계에서 사용 가능한 테스트 장비 또는 서브 시스템 테스트 회로에 효과적으로 도달하는 데 중요합니다. HUBER+SUHNER는 이 부분에서 탁월한 지원을 제공합니다.

HUBER+SUHNER의 고성능 저손실 극초단파 케이블인SucoflexTM 브랜드는 최대 110GHz까지 다양한 옵션으로 제공됩니다. 고객의 요청에 따라 길이와 커넥터를 선택할 수 있으며 리드 타임이 짧습니다. 이러한 고밀도 커넥터를 업계 최고의 새로운 멀티 동축 채널 상호 연결 인터페이스(예: MXP, MXPM 및 새롭게 선보이는 MXPD)와 함께 사용하면 고객에게 탁월한 가치를 제공할 수 있습니다.

SF104/11SMA/11SMA/1000MM은 Sucoflex 제품군에 속하는 SMA - SMA 동축 케이블 조립품의 한 예입니다. (이미지 출처: HUBER+SUHNER)

또한 HUBER+SUHNER는 다양한 응용 제품 구현에서 제품 자체의 성능 특성을 극대화할 수 있도록, 강화된 엔지니어링 전문성을 통해 파트너를 지원합니다.

(이미지 출처: HUBER+SUHNER)

HUBER+SUHNER의 신뢰할 수 있는 파트너인 DigiKey는 빠른 납품을 위해 이러한 많은 솔루션을 기성품으로 제공하므로, 프로젝트 목표를 계속 지연 없이 달성할 수 있습니다. 시간은 곧 돈이라고 합니다. 적절한 배송을 지원하는 적합한 제품을 찾고, 데이터 전송률을 높이는 동시에 설계 주기를 단축하세요!

작성자 정보

Image of HUBER+SUHNER

Huber+Suhner offers their customers around the globe outstanding products and services for their electrical and optical connectivity needs. Their focus is on the three main markets of industrial, communication, and transportation, which are addressed with applications from the three technologies of radio frequency, fiber optics, and low frequency.

Huber+Suhner products deliver high performance, quality, reliability, and long service life – even under the toughest conditions. A global production network, combined with subsidiaries and agencies in over 80 countries, puts Huber+Suhner close to its customers.

More posts by HUBER SUHNER
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum