올바른 조달 파트너가 시장 출시 시간을 감소시키는 방법과 이것이 중요한 이유

오늘날 전자 부품의 소싱은 그 어느 때보다 까다롭습니다. 짧은 제품 수명으로 인해 주문형 전자 제품의 시장 출시 시간을 단축하는 것은 수익성을 유지하는 데 매우 중요합니다.

찾기 어려운 반도체 칩을 포함하여 부품을 공급할 수 있는 올바른 공급망 파트너를 선택하는 것은 퍼즐의 필수적인 부분입니다. 그러나 올바른 조달 파트너를 선택하는 데에는 단지 필요한 부품을 확보하는 능력보다 더 중요한 것이 있습니다.

추적 가능성, 회계 가능성, 견고한 기술 솔루션을 갖춘 포괄적인 통합 공급망은 팀의 부담감을 줄이고 시장 출시 시간을 단축하며 고객의 만족도를 향상시키는 데 도움을 줄 수 있습니다.

EDI 또는 API 솔루션을 통한 M2M 연결을 통해 공급망의 유동성 유지

사물 간(M2M) 연결은 재고 추적, 배송, 부품 조달을 위한 데이터 입력 과정에서 인력을 제거합니다. 이를 통해 효율성 및 정확성이 향상되므로 시장 출시 시간이 가속화되고 경쟁자로부터 차별화될 수 있습니다.

응용 프로그램 인터페이스(API)는 주문 추적, 제품 정보, 지원 및 공급망에 대한 다른 주요 요소에 대해 효율적인 접근 방식을 제공합니다. 전자 데이터 교환(EDI) 솔루션은 마찬가지로 여러 회사 간 통신을 간소화하여 다음을 포함한(하지만 이에 국한되지 않음) 정보를 매끄럽게 전송합니다.

  • 구매 주문
  • 청구서
  • 변경 요청

인적 오류의 가능성을 줄이거나 제거하면 정확성 및 적시성을 향상시키고 작업 흐름을 간소화할 수 있습니다. API 또는 EDI 솔루션(또는 이 둘의 조합)이 회사에 가장 적합한지 여부는 사용자가 필요로 하는 기능과 공급망 파트너가 선호하는 플랫폼에 달려 있습니다.

프로세스 간소화에 도움을 주는 통합 모바일 목록 관리 도구

견적서 생성부터 필요한 부품 조달가지, 정교한 목록 관리 도구인 MyLists는 이 모든 것을 즉시 이용할 수 있도록 합니다. 이 견고한 목록 관리 도구는 재료를 통합하는 DigiKey 및 타사 항목, 실시간 가격 제공, 견적 제공 기능을 비롯하여 부품 명세서(BOM) 관리를 제공합니다.

또한 조립 제어 기능은 원본을 변경하지 않고도 수량에 상관없이 목록을 증대시켜 손쉽게 생산 실행 주문을 수행하고 시장 출시 시간을 크게 향상시킬 수 있습니다.

감손 계산기는 손실되거나 손상된 부품을 교체하기 위해 계획된 초과 수량을 고려하여, 부품 누락에 대한 걱정 없이 프로젝트가 예산에 맞게 진행되고 제시간에 완료될 수 있도록 합니다.

재고 손실을 최소화하는 부품 추적

배송 중에 손실되거나 창고에서 제자리에 있지 않는 등 제품이 공급망에서 사라지는 일이 빈번합니다. DigiKey의 컷 테이프 스트립에는 제품 및 프로젝트에서 해당 제품의 역할에 대한 중요한 정보를 간편하게 추적할 수 있도록 하는 범용 부품 추적 ID가 포함되어 있습니다.

이 스트립에는 제조업체 부품 번호, DigiKey의 고유 부품 번호, 고객 참조, 제조업체, 부품에 대한 설명, 제품의 원래 날짜 및 로트, 원산지 국가가 표시되어 있습니다. 또한, 판매 주문 번호, 청구서 번호, 구매 주문 번호, 제품의 고유 항목 번호도 표시되어 있습니다.

이 정보를 사용할 수 있다는 것은 컷 테이프 제품을 꺼낸 후 추적을 놓치는 일이 없다는 것을 의미합니다. 즉, 부품 분실이나 부족으로 인한 지연 없이 상품이 생산 프로세스를 더 빠르게 통과할 수 있습니다.

신제품의 시장 출시 시간을 단축시키는 아웃소싱 설계 서비스

혁신적인 신제품이란 시장 출시 시간에 가장 큰 장애를 의미할 수 있습니다. 테스트, 실패, 반복을 마다하지 않는 민첩한 접근 방식은 새로운 기술 기반을 개척할 때 종종 효과적입니다. 그러나 이미 많은 경험을 갖춘 설계 서비스 제공업체는 학습 곡선을 크게 단축할 수 있습니다. 설계 서비스 제공업체는 연구, 개발, 설계 중에 발생하는 일반적인 문제를 이해하고 이러한 문제를 해결할 수 있는 복제 가능한 방법을 발견했습니다.

물론 혁신은 새로운 영역을 다루는 것을 의미합니다. 즉, 설계 팀은 해당 프로젝트에서만 발생하는 고유한 문제에 직면해야 합니다. 그러나 입증된 시스템과 프로세스로 다양한 프로젝트를 실행하는 데 익숙한 디자인 팀은 이전에는 상상조차 하지 못했던 – 훨씬 덜 생산된 – 을 창조하는 경우에도 시장 출시 시간을 극적으로 개선할 수 있습니다.

올바른 공급망 파트너를 통해 시장 출시 시간을 단축하는 방법

많은 장애물이 시장 출시 시간을 늦추거나 제품이 상점 진열대에 오르거나 고객에게 다가가는 것을 방해할 수도 있습니다. 설계 단계에서의 재고 오류, 추적 문제 심지어 도로 장애도 프로젝트의 일정을 늦출 수 있습니다.

경쟁자를 이기고 현금 흐름을 개선하고 더 행복한 고객을 만들기 위해 시장 출시 시간을 단축하는 것은 필수적입니다. DigiKey는 시장 출시 시간을 단축하고 업계 선두를 유지하는 데 필요한 도구, 기술, 팀을 보유하고 있습니다.

작성자 정보

Image of Dawn Allcot

Dawn Allcot is a freelance writer and content marketing specialist who geeks out about technology, finance, e-commerce, travel and real estate.

She has written about smart home technology and building automation for companies like Crestron, Dara AV, and others. Her lengthy list of publishing credits include PartProcurer, eeDesignIt, Parade, GoBankingRates, Forbes, TheStreet.com, and SI Showcase.

She is the founder and owner of GeekTravelGuide.net, a travel, technology, and entertainment website. She lives on Long Island, New York, with a veritable menagerie that includes three cats and three lizards of varying sizes and personalities – plus her two kids and husband. Find her on Twitter, @DawnAllcot.

More posts by Dawn Allcot
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum