EIRE300으로 규정 준수와 시스템 유연성의 균형을 유지하는 방법

설계 통합 과정 간소화: 의료 및 산업 설계의 간소화는 더 적은 전력으로 더 많은 작업을 수행하는 전원 공급 장치로 시작할 수 있습니다.

글로벌 시장에 맞는 전원 공급 장치를 선택할 때 고려해야 할 중요한 설계 고려 사항 중 하나는 최종 장비가 클래스 I인지, 클래스 II인지 여부입니다. 이러한 차이는 배선뿐만 아니라 안전 인증, 절연 요구 사항 및 전반적인 시스템 수준 설계에 영향을 미칩니다. Vox PowerEIRE300 계열(그림 1)은 클래스 I(접지/보호 접지) 및 클래스 II(이중 절연) 응용 제품 모두에 단일 부품 번호를 사용할 수 있어 개발 프로세스를 간소화하는 데 도움이 됩니다. 이러한 유연성을 통해 엔지니어는 다양한 응용 제품에서 승인된 전원 공급 장치의 수를 줄일 수 있으므로 시장이나 아키텍처에 관계없이 테스트 및 규정 준수 프로세스를 간소화할 수 있습니다.

그림 1: 일반적인 EIRE300 계열 전원 공급 장치. (이미지 출처: Vox Power)

클래스 I 설치는 병원, 실험실 및 산업 환경에서 흔히 볼 수 있으며, 안전한 작동을 위해 접지 연결이 양호해야 오류 상태의 전류가 사용자로부터 안전하게 라우팅될 수 있습니다. 이와는 대조적으로 클래스 II 설치는 접지 연결 없이도 안전하도록 설계되었는데, 접지 대신 강화 단열재를 사용하여 사용자를 보호합니다. 이 기능은 안정적인 접지가 보장되지 않는 휴대용 또는 가정 내 장비에 필수적입니다. EIRE300을 사용하면 엔지니어가 단일 부품 번호를 사용하여 두 가지 설치 유형을 모두 지원할 수 있으므로 엔지니어링 시간을 단축하는 동시에 규제 승인을 가속화할 수 있습니다.

또한 IEC/UL 60601-1(3.2판) 및 IEC/UL 62368-1(3차 개정판) 인증을 모두 획득한 EIRE300은 의료 및 산업용 응용 제품의 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 60601-1 표준을 충족하도록 설계된 이 계열은 환자와 직접 또는 근접 접촉이 가능한 BF 등급 응용 제품을 지원하기 위해 2개의 MOPP 절연과 낮은 누설 전류(<100μA)를 제공합니다. 62368-1 인증은 현재의 위험 기반 안전 체계를 따르는 최신 정보 기술 및 산업 응용 제품에 쉽게 통합할 수 있음을 의미하며, 기계 설계와 안전이 함께 진행되는 장치에 통합할 수 있습니다.

안전 인증 외에도 EIRE300은 전자기 성능이 시스템 안정성에 중요한 영향을 미치는 환경을 위해 설계되었습니다. 전도성 및 방사성 방출에 대한 CISPR 11(클래스 B) 및 EN 60601-1-2 4판 표준을 충족하여 진단 영상, 실험실 장비, 소형 제어 시스템과 같은 민감한 응용 제품에서 조용한 시스템 전력을 보장합니다. EMC 성능은 특히 레거시 또는 단종된 전원 공급 장치에서 전환할 때 설계 위험과 통합 시간을 줄여줍니다.

EIRE300은 시스템 설계 및 통합을 간소화하는 다른 실용적인 이점도 제공합니다. 대기 전력 소비가 0.25W에 불과해 글로벌 효율성 규정을 준수하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 저전력 상태에서도 응용 제품의 열 부하를 줄여줍니다. 또한 출력 전압 조정 범위가 넓어 전체 사용자 지정 없이도 비표준 요구 사항을 유연하게 지원할 수 있습니다. 또한 115VAC에서 200W의 대류 냉각 정격으로 동급의 많은 전원 공급 장치보다 성능이 뛰어나고 최대 37.5W/in³를 제공하는 콤팩트한 폼 팩터를 갖춘 EIRE300은 엔지니어가 설치 공간을 확장하지 않고도 전력을 최대화할 수 있도록 도와줍니다.

차세대 인공호흡기, 소형 실험실 기기 또는 견고한 산업용 컨트롤러에 설치하든 EIRE300은 설계상의 타협을 없애고 엔지니어가 인증된 오픈 프레임 전력 플랫폼에서 기대할 수 있는 수준을 높이도록 설계되었습니다.

추가 리소스

https://www.digikey.com/en/videos/v/vox-power/vox-power-eire300-single-output-300w-open-frame-ac-dc-power-supply

작성자 정보

Image of Brandon Page

Brandon Page, Supplier Business Development Manager specializes in power supplies and power electronics at DigiKey. With over 25 years at DigiKey, Brandon brings a diverse background spanning Product Management, Technical Support, International Sales, and Quality. Prior to his current role, he served as Senior Product Manager, helping to shape strategic directions across multiple supplier lines. Brandon holds an AAS degree in Electronics Technology and Automated Systems from Northland Community and Technical College. His professional interests focus on the evolving landscape of power electronics and their role in enabling innovative system designs.

More posts by Brandon Page
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum