광섬유 케이블은 어떻게 작동할까요?
광섬유는 다양한 방법으로 사용됩니다. 사람들이 흔히 생각하는 주요 품목은 예술적 조명이나 인터넷 연결일 것입니다. 그것이 조명용이든 데이터 전송용이든, 유리나 플라스틱 한 가닥을 통해 빛을 통과시킨다는 전제는 동일합니다.
대부분의 '조명 쇼'의 광섬유와 달리, 데이터 전송에 사용되는 광섬유 가닥은 피복으로 감싸져 있고 거기에는 이유가 있습니다. 전형적인 케이블의 중심은 순 유리 코어 또는 플라스틱 코어로부터 시작됩니다. 그 다음은 보통 순도가 더 낮은 유리나 플라스틱으로 만들어진 클래딩입니다. 그런 다음 코팅, 코어를 보호하기 위한 강화 부재, 그리고 이 모두를 감싸는 외부 재킷이 있습니다.

클래딩은 코어 내부에서 빛이 새 나가지 않도록 유지하는 장벽 역할을 합니다. 기타 계층 모두는 보호라는 단 한 가지 목적만을 수행합니다.
광섬유 케이블의 가장 흥미로운 부분은 코어와 클래딩이라고 생각합니다. 코어의 순도는 매우 높기 때문에, 빛을 너무 강하게 쪼여 신호가 헝클어져 무용해지는 일이 없이 장거리 전송을 할 수 있습니다. 이를 달성할 수 있는 이유 중 하나는 빛이 외부로 확산되는 것을 방지하며 중심부 내로 모든 빛을 유지하도록 구성되어 있는 클래딩 덕분입니다.
광섬유 케이블의 두 가지 주요 유형에는 단일 모드와 다중 모드가 있습니다. 단일 모드는 한 개의 광선으로 빛을 유지하기 위해 더 작은 코어에 두꺼운 클래딩을 가지고 있습니다. 결과적으로 이는 더욱 강한 신호를 제공하므로, 장거리 전송을 위해서는 단일 모드를 사용하는 것이 더 낫습니다.

다중 모드 케이블은 코어가 더 크고 클래딩 두께가 얇습니다. 이렇게 더 큰 크기의 코어는 더 많은 데이터를 전송할 수 있습니다. 다중 모드의 케이블이 작동하는 방식은 각 광선의 전송을 다른 각도로 보내어, 코어 내부에서 서로 방해받지 않고 이동할 수 있도록 하는 것입니다. 이는 동시에 더 많은 데이터 전송을 가능하게 하는 반면, 각도로 빛을 쏘는 것은 빛의 강도를 약화시키므로 다중 모드는 단거리 전송에 적합합니다.

과거 몇 년 동안 다중 모드 케이블 신호는 모두 스텝 인덱스라고 불리는 지그재그 모양이었습니다. 최신 기술은 경사 인덱스 방식으로 발전했고, 여기에서는 신호가 사인파 패턴에 가까운 모습을 가지며 더 안정적으로 작동합니다.
광섬유는 여기서 다룬 것보다 배울 점이 훨씬 더 많은, 매우 흥미로운 형태의 데이터 전송 방식입니다. 이 블로그에서 광섬유에 대한 기본 지식을 즐겁게 배우셨기를 바라며, 이를 통해 광섬유에 대해 더 많은 것을 배우고 다음 설계에 이를 구현하는 데 도움이 되기를 희망합니다.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum