전자 엔지니어를 위한 훌륭한 크리스마스 선물 아이디어

전자 엔지니어들은 자신의 가젯을 사랑합니다. 저와 같은 전자 엔지니어들은 비용-이익 분석을 수행하고 작업을 완료하는 데 반드시 필요한 도구만 구입했을 것입니다. 그러나 여러분들은 엔지니어들이 작업을 보다 쉽게 수행하는 데 필요한 것과 원하는 것이 무엇인지 구별하실 수 있나요? 다음은 전자 엔지니어를 위해 기억에 남을 만한 완벽한 선물을 찾는 데 도움이 될 수 있는 몇 가지 아이디어입니다.

시제품 제작을 용이하게 하는 특수 도구

헌신적인 전자 설계 엔지니어는 연구실에 여러 개의 다중 계측기를 보유하고 있을 것입니다. 개인적으로 저는 5개를 보유하고 있습니다(이렇게 많은 다중 계측기를 보유한 이유에 대해서는 다음 블로그에서 설명하겠습니다.). 이름에서 알 수 있듯이 다중 계측기는 전압(V), 전류(암페어)(I), 저항(R), 정전 용량(C) 및 경우에 따라 온도(T)를 비롯한 많은 전자 특성을 측정할 수 있습니다.

대부분의 다중 계측기는 매우 정확한 전압 및 전류 측정값을 제공하지만 정전 용량 및 저항 측면에서는 정확도와 해상도가 떨어질 수 있습니다. 유도 용량(L)은 다중 측정기에서 일반적으로 제공되는 측정값이 아닙니다. LCR 계측기는 대부분의 다중 계측기 수준을 벗어난 정확한 유도 용량, 정전 용량, 저항 측정값을 제공합니다. B&K Precision 모델 878B와 같은 계측기도 다른 주파수에서 부품을 측정할 수 있는 기능을 제공합니다. 다시 말하지만 이는 대부분의 다중 계측기에는 없는 기능입니다(그림 1). 우수한 LCR 계측기는 엔지니어에게 필수적인 도구를 제공할 수 있습니다.

그림 1: 878B는 다양한 주파수에서 유도 용량, 저항, 정전 용량을 정확하게 측정합니다. (이미지 출처: B&K Precision Corporation)

저는 설계 모드에서 시제품을 제작하거나 고장난 제품의 문제를 해결할 때 다양한 저항기 및 커패시터에 대해 제 부품 박스를 찾는 데 상당한 시간을 보냈습니다. 이제는 R5408(저항) 및 R5406(정전 용량)(그림 2)과 같은 REED Instruments의 디케이드 박스 덕분에 스위치 몇 개만 켜면 표준 저항 및 정전 용량 값으로 회로를 테스트할 수 있습니다. 테스트 중인 회로의 저항 및/또는 정전 용량에 필요한 값이 무엇이든 신속하게 '다이얼인'하는 이 기능은 매우 중요합니다.

이 REED 디케이드 박스는 또한 회로에서 저항 또는 정전 용량을 분리하기 위한 우수한 안전 기능인 접지 단자를 제공합니다.

그림 2: R5408 디케이드 저항 박스(왼쪽) 및 R5406 디케이드 정전 용량 박스(오른쪽)는 쉽게 다이얼인할 수 있는 표준 저항 및 정전 용량 값을 제공합니다. (이미지 출처: REED Instruments)

필수적인 확대

작업하는 부품이 작아지고 제가 나이가 들면서 작업에 대한 확대가 필수 사항이 되었습니다. 저는 1밀리미터보다 작은 부품으로 작업하는 경우가 대부분이며 연구실에 오자마자 그림 3에 표시된 Aven ToolsOPTIVISOR와 같은 헤드밴드 확대경에 손을 뻗습니다. 현재 작업에 직접 조명을 비추는 데 도움이 되는 조명 버전뿐만 아니라 여러 배율을 사용할 수 있습니다. 엔지니어의 나이가 40세가 넘는다면(제 경우는 40세를 훨씬 넘었습니다!) 새로 찾은 비전에 감사할 것입니다.

그림 3: OPTIVISOR 2-1/2X 헤드밴드 확대경은 부품이 점점 더 작아지고 눈이 나이가 들면서 반드시 필요한 도구입니다. (이미지 출처: Aven Tools)

1밀리미터 이하 부품의 핀에 있는 납땜 조인트 문제를 해결해야 할 때 Aven Tools SPZV50-209-550-PCL과 같은 쌍안(또는 삼안) 현미경에서 더 높은 배율이 필요합니다( 그림 4). 현미경이 없었다면 제가 만드는 제품과 시제품의 문제를 해결할 수 없었을 것입니다.

그림 4: 링 라이트가 장착된 SPZV50-209-550-PCL 굴절식 삼안 현미경을 사용하면 카메라가 근처 디스플레이에서 작업을 보거나 사진을 찍을 수 있는 세 번째 뷰 포트가 있어 부품을 입체적으로 볼 수 있습니다. (이미지 출처: Aven Tools)

쌍안 현미경은 부품을 입체적으로 볼 수 있으며 삼안 현미경은 컴퓨터에서 작업을 볼 수 있도록 디지털 카메라용 세 번째 뷰 포트를 추가합니다. 이러한 도구는 오늘날의 미세 부품의 문제를 해결하려는 모든 사람에게 필수적입니다.

제 경험상, 관절형 암 기능은 매우 유용합니다. 내 작업을 현미경으로 이동하여 부품이 뒤섞이는 위험을 감수하는 대신 현미경을 내 작업으로 이동할 수 있습니다. 참고해야 할 중요 사항입니다! 현미경을 구입하는 경우 관찰 중인 작업을 비추는 링 라이트를 구입하세요. 엔지니어가 너무 좋아하는 모습을 보고 싶다면 현미경이 답일 수 있습니다.

미니어처 부품을 이동하는 데 유용한 핀셋

자, 마지막 아이디어입니다. 언급된 것과 같은 확대 도구는 보기 문제를 해결하지만 인쇄 회로 기판(PC 기판)에서 모든 하위 밀리미터 부품을 이동하는 문제는 계속됩니다. Aven Tools의 18800BTK Blutek 세트와 같은 우수한 핀셋 세트는 이러한 문제에 매우 유용할 수 있습니다(그림 5). 다양한 팁 크기와 각도로 거의 모든 상황에 유용합니다.

그림 5: 18800BTK Blutek 핀셋 세트에는 다양한 팁 크기와 각도가 있어 기판에서 1밀리미터 이하의 부품을 이동하는 데 유용합니다. (이미지 출처: Aven Tools)

결론

여러분 주변에 저와 같은 전자 엔지니어가 있다면, 최소한의 도구만으로 실험실을 꾸몄을 것입니다. 바로 지금, 그들이 오래 전부터 갖기를 원하는 무언가를 구매하세요.

작성자 정보

Image of Doug Peters

Doug Peters는 미네소타주 에덴 프레리에 소재한 Bluebird Labs, LLC의 창립자입니다. 그는 보스턴의 노스이스턴 대학교에서 전기 공학 B.S. 학위를, 펜실베니아 주립대학교에서 응용 통계학 MA 및 M.S. 인증을 획득했습니다. 그는 GE의 텔레매틱스에서 10년 간 근무했으며 아주 오래 전에는 NeXT 컴퓨터에서 시스템 엔지니어로 일했습니다. dpeters@bluebird-labs.com을 통해 Doug Peters에게 메일을 보낼 수 있습니다.

More posts by Doug Peters
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum