eUICC, eSIM 및 다중 IMSI 정의: IoT 확산을 위한 필수 구성 요소

끊임없이 진화하는 IoT 세계는 미래를 이끌어갈 기술과 축약된 신조어들로 넘쳐납니다. 이 중 eUICC, eSIM, 다중 IMSI는 연결성의 기준을 새롭게 정의하고 있습니다. 오늘은 이러한 용어를 이해하기 쉽게 설명하고, IoT가 세계적으로 확산되는 가운데 이들이 갖는 중요성을 조명해 보고자 합니다.

eSIM 설명

eSIM(내장형 가입자 식별 모듈)은 마이크로, 나노, 미니와 같은 기존의 탈착식 SIM에서 벗어나는 획기적인 변화를 의미합니다. 장치의 회로 기판에 바로 내장되는 eSIM은 먼지나 물과 같은 외부 환경으로부터 보호되며, 이로 인해 더 매끄럽고 견고한 장치를 만들 수 있도록 해 줍니다. 콤팩트하고 탈착이 불가능한 특성으로 인해 다양한 IoT 응용 분야에 특히 적합합니다.

eUICC 이해하기

수년간 기존 SIM을 사용해서 작업해 온 입장에서, eUICC(내장형 범용 통합 회로 카드: Embedded Universal Integrated Circuit Card)가 얼마나 획기적인 기술인지는 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. eUICC는 GSMA 표준을 준수할 뿐만 아니라 eSIM과 같은 다양한 폼 팩터에서 네트워크 프로파일을 원격 보급하고 관리할 수 있는 다기능성을 제공합니다. IoT에 대한 전 세계적인 수요가 있으므로, 이러한 유연성은 필수 불가결한 요소입니다. 그러나 eUICC는 비즈니스에 도움을 주는 한편 라이선스 비용과 여러 운영자와의 관계 관리의 복잡성 등의 고려 사항도 있습니다.

다중 IMSI 코드 해독

IoT의 세계를 탐색하는 일은 어렵게 느껴질 수 있지만, IMSI(국제 모바일 가입자 신원: the International Mobile Subscriber Identity)와 같은 용어를 이해하면 이 과정이 한층 더 쉬워집니다. 다중 IMSI SIM은 여러 통신사와 연결할 수 있는 독보적인 기능을 제공합니다. 이는 IoT에 필수적인 일관된 연결을 보장하여, 장치가 최적의 통신사 신호에 자동으로 연결할 수 있도록 해 줍니다. 이러한 적응성 및 로컬 IMSI의 편리함이 함께 제공되므로, 반복적인 SIM 교체 없이도 손쉽게 업데이트할 수 있습니다.

(이미지 출처: Velocity IoT)

eUICC와 다중 IMSI

eUICC다중 IMSI SIM은 모두 다기능성을 추구하지만, 서로 다른 특징을 가지고 있습니다. eUICC SIM을 업데이트하는 공정은 다소 복잡하고 비용이 많이 들 수 있습니다. 이와는 대조적으로, 다중 IMSI SIM 기술은 자동 프로파일 전환을 제공하며, 이 모든 것이 단일 연결 공급업체에 의해 보호됩니다. 새 프로파일 다운로드 비용이 들지 않는 간단한 방식이므로 다중 IMSI는 경제적인 선택이 될 수 있습니다. 다중 IMSI의 주목할 만한 강점 중 하나는 기존 로밍 계약에 대한 과도한 의존도를 줄일 수 있다는 점입니다. 다중 IMSI는 로컬 네트워크 사업자와의 직접적인 관계를 활용하여 IoT 장치가 로컬 네트워크를 주로 활용하도록 보장함으로써, 로컬 네트워크와 로밍 네트워크에 대한 의존도의 균형을 적절히 조정하며 최적의 연결성을 보장합니다.

(이미지 출처: Velocity IoT)

eUICC 및 다중 IMSI를 Velocity IoT와 통합

Velocity IoT의 VIoT-Flex 다중 IMSI SIM 카드(탈착식내장형) 소개: eUICC와 다중 IMSI 기술이 완벽하게 융합된 제품입니다. 이러한 eUICC 호환 SIM은 190개 국가와 600개 이상의 통신사에 걸쳐 전 세계적인 IoT 연결을 위한 포괄적인 솔루션을 제공합니다. Velocity IoT의 하이브리드 솔루션을 통해 기업은 광범위한 네트워크 범위, 뛰어난 보안, 경제성, 탁월한 고객 지원을 누릴 수 있습니다. 또한 원격 SIM 보급(RSP: Remote SIM Provisioning)을 사용하면 추가 비용 없이 원활한 프로파일 통합이 보장됩니다.

결론

끊임없이 진화하는 IoT의 세계를 탐색하는 것은 어렵게 느껴질 수 있습니다. 그러나 eSIM, eUICC, 다중 IMSI와 같은 선구적인 기술과 Velocity IoT와 같은 파트너가 함께한다면 IoT 연결에 대해 염려할 필요가 없습니다.

IoT 연결 분야의 선두 주자가 되고 싶으신가요? 지금 DigiKey에서 Velocity의 글로벌 IoT SIM 카드에 대해 자세히 알아보고 통합 제품 교육 매뉴얼을 통해 IoT 여정을 시작하세요.

작성자 정보

Image of Peter Dalton

As the Executive VP of Sales at Velocity IoT, our author brings over a decade of IoT expertise, with a strong background in business development and solution selling.

More posts by Peter Dalton
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum