IoT 개발 키트를 통한 제품 개발 지원

IoT 개발 키트는 시제품 제작 또는 제품 개발을 위한 임베디드 관련 애플리케이션의 중요한 부분이 되었습니다. 현재 시나리오에서는 최신 IoT 관련 기술의 향상을 통해 모든 것이 연결되어 있습니다. 자동차 및 산업용 IoT의 수요 증가 덕분에 2030년까지 약 290억 개의 데이터 생성 장치가 인터넷에 연결될 것으로 예상되며 이러한 성장은 계속될 것으로 보입니다.

Sheldon Cooper, Leonard Hofstadter, Howard Wolowitz, Raj KoothrappaliOne이 출현한 시트콤인 'Big Bang Theory'에는 X-10 시스템을 사용하여 인터넷을 통해 성공적으로 조명과 시스템을 켜는 유명한 장면이 나옵니다. 오늘날 이 시나리오는 IoT 인프라의 발전으로 현실이 되었습니다.

(이미지 출처: Pixabay)

고급 기능을 갖춘 정교한 IoT 랜드스케이프를 설계하려면 고성능 연결 솔루션이 필요합니다. 엔지니어는 마이크로 제어 장치를 프로그래밍하고 디버그하는 온보드 디버거와 같은 고유한 기능을 사용하여 IoT 개발 키트에 대한 개척자적인 아이디어를 시제품으로 제작할 수 있습니다. 대부분의 IoT 개발 키트는 혁신을 위한 유연성을 제공하는 무료 소프트웨어 라이브러리를 사용하여 효율적으로 코드를 생성할 수 있습니다.

많은 기능을 갖춘 여러 개발 키트가 활성화되어 있지만 개발자 또는 하드웨어 엔지니어가 집중해야 하는 몇몇 기본 기능이 있습니다.

  • 센서

    센서는 일상적 생활의 중요한 부분을 형성합니다. 센서 기술은 빠르게 발전하고 있으며 최신 응용 제품 및 혁신 기술을 위한 기회를 제공합니다. IoT 관련 응용 제품에 대한 모든 실시간 정보는 센서를 통해 캡처됩니다.

  • 연결

    무선 모듈은 다른 장치와의 통신을 가능하게 했으며 개발 키트의 모듈은 개발자가 무선 연결을 응용 제품에 손쉽게 통합할 수 있도록 지원합니다. 최신 개발 키트에는 이중 대역 Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.2, Zigbee, BLE가 함께 제공됩니다.

  • 보안 프레임워크
  • 현 세계에서는 사이버 위협으로부터 IoT 장치를 보호하는 것이 매우 중요합니다. Jeep 해킹, DDoS 봇넷, 해킹 공격에 노출된 심장 장치와 같이 과거에 발생했던 주요 취약점 중 일부는 내장형 보안 기능의 필요성을 제기합니다. 여러 개발 키트의 보안 프레임워크 및 하드웨어 기반 보안을 통해 개발자는 자신의 IoT 관련 응용 제품 개발을 보호할 수 있습니다.

제품 개발 환경

오픈 소스 에코시스템을 향한 최근 추세에 따라 개발자는 사용자 친화적인 임베디드 개발 플랫폼을 실험할 수 있는 더 많은 옵션을 갖게 되었습니다. 또한 현재 개발 키트는 단일 개발 키트에 다양한 기능이 포함되어 있어 작업을 더 쉽게 수행하고 출시 기간을 단축할 수 있습니다. 많은 제조업체들이 엔지니어가 자신의 프로젝트를 신속하게 디버그하고 개발 시간 주기를 줄이는 데 도움을 주는 맞춤형 IDE를 제공합니다. 오늘날의 IDE는 소프트웨어에 대한 액세스, 빠른 시작 안내서, 참조 설계, 엔지니어가 자신의 설계를 시제품으로 제작할 수 있도록 하는 클라우드 에코시스템과 같은 다양한 이점을 제공합니다.

그림 1: Nordic Semiconductor nRF9161 개발 키트. (이미지 출처: Nordic Semiconductor)

시중의 최신 개발 키트를 통해 개발자는 자신의 솔루션을 신속하게 시제품으로 제작할 수 있으며 NRF9161-DK 개발 키트(그림 1)와 같은 플랫폼은 간소화된 설계 통합, 효율, 신뢰성을 제공합니다.

이 개발 키트는 IoT 및 임베디드 애플리케이션에 이상적인 1Mbyte의 플래시와 256K 바이트의 RAM을 포함하는 Arm TrustZone Arm CryptoCell 310 기술로 보호되는 64MHz Arm Cortex-M33을 갖춘 완전히 통합된 SiP로 구동됩니다. 이 키트는 전용 LTE-M, NB-IoT, DECT NR + 안테나 덕분에 넓은 작동 대역 범위를 지원합니다. 개발 키트에는 RF 신호의 성능을 측정하기 위한 SWF RF 커넥터와 함께 GNSS용 패치 안테나도 포함되어 있습니다.

NRF9161-DK는 Arduino Uno Rev3과 호환되므로 외부 장치 실드와 손쉽게 인터페이스할 수 있고, nRF7002 평가 키트는 NRF9161-DK를 보완하도록 설계되었으므로 Wi-Fi 위치 정보를 수월하게 평가할 수 있습니다.

NRF9161-DK의 SEGGER J-Link는 프로그래밍 및 디버깅을 활성화하고 외부 대상에 대한 프로그래밍 및 디버깅을 지원합니다. 이 기판은 또한 디버깅/프로그래밍 및 장치에 전력을 공급하기 위한 USB 연결을 제공합니다.

개발자는 전체 개발 도구 및 리소스(예: Nordic Developer Academy의 Cellular IoT 기초 과정) 세트에 액세스할 수 있습니다. 다른 펌웨어 관련 샘플의 경우 개발자는 Nordic의 nRF connect for Desktop에 있는 빠른 시작 도구를 활용할 수 있습니다. 이러한 개발 키트의 응용 영역에는 스마트 계측, 스마트 농업, 예측 유지보수, 휴대용 의료 장치, 인더스트리 4.0이 포함됩니다.

엔지니어 및 개발자는 강력한 IoT 개발 키트를 활용하여 제작자가 우리의 삶을 개선하는 혁신적인 솔루션을 구축하도록 지원할 수 있습니다.

작성자 정보

Image of Avinash Bhat

Avinash는 반도체 및 전자 부품 업계의 마케팅 및 응용 엔지니어링 분야에서 10년 간의 경력을 보유하고 있습니다. 그는 비스베스바라야 공과대학교에서 전자 통신 학사 학위를, IFIM B School에서 MBA를 취득했습니다. 그는 또한 블로그와 V로그를 통해 기술 콘텐츠를 생성하는 데 열정을 쏟고 있습니다.

More posts by Avinash Bhat
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum