이중 아이콘 LED 패널 표시기를 통해 복잡성 제거 및 명확성 향상

다수의 제어 패널과 작업자 인터페이스에서 상태 및 경고를 위해 전통적인 단일 아이콘 LED 표시기가 사용됩니다. 이러한 표시기는 기본적인 구성에서는 효과적이지만 종종 설계상의 상충을 야기합니다.

장비 및 제어 패널 설계자는 사용성이나 안전성을 훼손하지 않으면서 부품 수를 줄이고 패널 공간을 축소해야 하는 지속적인 압박에 직면해 있습니다. 그러나 서로 다른 상태를 표시하기 위해 여러 부품을 사용하면 중요한 패널 공간을 차지하고 배선 복잡성이 증가됩니다.

이로 인해 설계자는 복잡한 배치 또는 제한된 피드백 중 하나를 선택해야 하고, 이는 특히 동적이거나 안전이 중요한 환경에서 최종 사용자에게 모호한 표시등을 제공하는 상황으로 이어질 수 있습니다. APEM은 더 효과적인 접근법을 제시합니다.

이 회사의 Q14 이중 아이콘 계열 LED 표시기는 고급 광학 엔지니어링을 사용하여 단일 표시기에서 서로 다른 색상과 이미지로 두 개의 뚜렷한 시각적 상태를 제공함으로써 설계 어려움을 해결할 수 있습니다. 녹색 LED 아이콘은 정상, 활성 또는 안전 상태를 나타내고 빨간색 신호는 경고, 결함 또는 중지 상태를 나타냅니다.

여러 층의 다이크로닉 광 필터링 시스템을 사용하는 이 표시기는 상태에 따라 색상 및 아이콘을 모두 변경하여, 추가적인 표시기 없이 사용자에게 분명하고 직관적이며 즉각적인 피드백을 제공합니다(그림 1). 이 표시기는 또한 패널 공간을 절약하고 배선을 간소화할 뿐만 아니라, 시스템 복잡성을 줄이는 데에도 도움을 줍니다.

그림 1: APEM Q14 LED 표시기의 2개 뷰는 풍부한 사용자 경험을 위한 2색, 이중 On/Off 기호를 보여줍니다(이미지 출처: APEM).

이 패널 실장 14mm LED 폼 팩터는 사용성을 훼손시키지 않으면서 간소화된 설계를 지원하므로, 산업용 장비, 의료용 장치, 기기 패널에 널리 사용할 수 있습니다. 이는 좁은 배치에 들어갈 정도로 작으면서도, 상태 변경을 쉽게 인지할 수 있을 만큼 충분히 큽니다(그림 2).

그림 2: 이 배터리 표시기와 같은 아이콘은 사용자에게 명확한 시각적 상태 표시를 제공합니다(이미지 출처: APEM).

일반적인 구성에서 '유휴'/'활성' 또는 '결함'/'양호'와 같은 두 가지 뚜렷한 시스템 상태를 표시하려면 대개 두 개의 별도 LED 표시기가 필요합니다. 이로 인해 부품, 배선, 패널 컷아웃, 복잡한 사용자 인터페이스의 수가 증가하게 됩니다.

각각의 추가 부품은 재료 명세서를 증가시키고 고장 지점 및 설계 복잡성의 가능성이 증가합니다. 설계자는 APEM의 Q14 이중 아이콘 계열을 사용하여 두 개의 시각적 상태를 단일, 패널 실장 장치에 원활하게 통합할 수 있습니다. 또한 부품 수, 패널 공간, 조립 시간을 최소화하면서 더욱 분명하고 직관적인 인터페이스를 달성할 수 있습니다.

결과적으로, 제품 아키텍처를 단순화하면서 사용자 경험을 향상시키는 콤팩트하고 직관적인 솔루션이 제공되며, 이는 공정 제어, 운송, 의료용 장치 및 명확성과 효율성이 중요한 모든 응용 분야에 이상적입니다.

LED는 콤팩트한 크기에도 불구하고 열악한 환경을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. Q14 계열은 방진 및 방수를 위한 IP67 등급을 획득했으며 100,000시간의 수명 주기를 지원하여 장기적 신뢰성을 보장하므로 유지 보수 비용과 서비스 중단을 줄일 수 있습니다.

12VDC의 공칭 전압이 지원되는 이 장치는 직사광선부터 어두운 환경까지 어떠한 조명 조건에서도 높은 가시성을 제공하도록 설계되었습니다. 설계자는 전력, 느낌표, 경고 삼각형, 화살표와 같은 표준 카탈로그에서 선택할 수 있습니다(그림 3).

그림 3: 이 화살표와 같은 아이콘은 사용자에게 분명한 지침을 제공합니다(이미지 출처: APEM).

Q14 계열은 공간 절약과 직관적인 상태 표시가 중요한 환경을 위해 설계된, 평면 렌즈를 가진 콤팩트한 14mm 패널 실장형 설계를 특징으로 합니다. APEM은 다양한 패널 및 인터페이스 요구 사항을 충족하는 광범위한 부품 구성 옵션을 제공합니다.

결론

최신 제어 패널에서 명확성, 공간 제약성, 사용성 간의 균형을 맞추는 것은 지속적인 설계 과제입니다. 전통적인 단일 채널 표시기의 경우 패널 배치 또는 피드백 품질에 타협이 발생하곤 합니다. APEM의 Q14 이중 아이콘 계열은 두 개의 뚜렷한 색상-기호 상태를 하나의 콤팩트한 LED 표시기에 결합하여 내구적인 공간 절약형 상태 피드백이 요구되는 응용 분야에 적합한 솔루션을 제공합니다.

작성자 정보

Image of Pete Bartolik

Pete Bartolik는 20년 넘게 IT 및 OT 문제와 제품을 연구하고 이에 대해 글을 쓰는 프리랜서 작가입니다. 이전에는 IT 전문지인 Computerworld의 뉴스 편집자, 월간 최종 사용자 컴퓨터 잡지 편집장 및 일간지 기자로 활동했습니다.

More posts by Pete Bartolik
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum