Sensors Converge 2023에 참여한 DigiKey

Sensors Converge는 센서, 처리, 연결성에 관한 컨퍼런스입니다. 올해에는 센서 및 관련 분야에서 흥미로운 통합이 다양하게 이루어지고 있습니다. DigiKey는 캘리포니아주 산타클라라에서 개최된 올해 컨퍼런스(2023년 6월 20일~22일)에 부스를 열고 약 10명의 직원을 파견했습니다.

올해 컨퍼런스에서 확인할 수 있었던 주요 트렌드 중 하나는 센서, 무선, 에지 컴퓨팅/AI 처리 분야가 지속적으로 서로 통합되고 있다는 것이었습니다. Analog Devices 부스에서는 마운팅 하드웨어가 풀리면 작동 시 더 많은 진동이 발생하는 모터가 시연되었습니다. 이러한 진동 데이터가 포착되어 머신 러닝(ML, Machine Learning) 모델에 전달되면 이상이 감지됩니다.
(Analog Devices 부스의 그래픽에서 데모 결과 모터 양쪽이 모두 단단히 고정되어 있는 경우 초록색, 한쪽이 풀린 경우 노란색, 양쪽이 모두 풀린 경우 빨간색으로 나타납니다.)
올해 Sensors Converge에서 확인할 수 있었던 또 다른 트렌드는 기업 간 협업이 활성화되었다는 점입니다. 예를 들어 STMicroelectronics와 Sensirion이 협업을 통해 환경 센서(SENSEVAL-SCB4XV1 – 복합 기판)를 개발했습니다. 기판 구성은 다음과 같습니다.
Sensirion과 STMicroelectronics 합작 환경 센서
환경 센서는 실내 공기 질을 측정하여 유해한 환경 영향에 대한 인식을 제고하는 데 도움을 줍니다. STMicroelectronics에서 DIL 24 소켓(STEVAL-MKI109V3 마더보드 및 UNICO-GUI) 시연을 통해 이를 선보였습니다.
Sensirion과 STMicroelectronics 합작 환경 센서의 데이터를 보여주는 STMicroelectronics GUI 디스플레이
활발한 협업과 무선, 센서, 에지 컴퓨팅 통합이라는 두 트렌드 모두를 반영한 제품으로 Golioth IoT가 있었습니다. Golioth IoT는 시스템 개발 및 구축을 위한 클라우드 플랫폼입니다. 여러 제조업체에서 개발한 장치를 사용할 수 있으며 이러한 장치에서 Golioth IoT 클라우드 서비스에 집계할 수 있는 소프트웨어를 실행합니다. 이에 따라 사용자가 웹페이지에서 로깅/모니터링, 장치 프로비저닝, 무선 업데이트 서비스를 사용할 수 있습니다.
Golioth IoT 솔루션에 관한 자세한 내용을 보여주는 레이아웃
Golioth IoT 솔루션을 실행하는 컴퓨터 데모 스크린샷
TDK에서는 여러 독창적인 응용 분야의 센서를 소개하는 흥미로운 데모를 선보였습니다. ML 기반의 Smart Bug 2e0 센서는 팔찌처럼 착용할 수 있습니다. 이 센서는 사용자가 어떤 운동을 하고 있는지 런지 운동까지 파악할 수 있습니다. 손목 추적 센서가 심지어 런지 운동 시 작은 손동작까지 탐지하여 정확히 해석합니다.
TDK 부스에서 손목에 착용한 건강 추적기의 런지 데이터가 스크린에 표시됨
TDK에서는 요철이 있는 지형에서 이동 시 액체가 쏟아지지 않도록 기울기를 탐지하는 로봇도 선보였습니다.
울퉁불퉁한 지형에서 이동하면서 액체가 쏟아지지 않도록 기울기를 보정하는 로봇
TDK에서는 이어폰을 착용한 사람이 말을 할 때만 오디오가 음소거되도록 진동 센서가 내장된 이어폰을 선보였습니다.
이어폰을 착용한 사람이 말을 할 때만 수집되는 진동 센서 데이터를 보여주는 TDK 데모
TDK Smarter Health Sensor 데모에서는 센서 세트를 사용하여 컵 크기를 파악하고 높이의 80%까지 채우는 모습을 시연했습니다. 투명 플라스틱 컵부터 와인잔까지 다양한 종류의 컵으로 시연되었고 컵 종류에 상관없이 효과적으로 작동했습니다.
일상에서 겪는 문제를 편리하게 해결해 주는 TDK 센서
Bosch에서는 경쟁사들보다 훨씬 작은 크기로 작동되는 미립자 물질 (PM, Particulate Matter) 및 압력 센서를 선보였습니다. BMV080 – PM 센서는 손 세정제 스프레이로 시연되었습니다. 뿌리는 손 세정제에 함유된 알코올 성분이 PM 센서 수치를 빠르게 높여 신속한 반응을 스크린에서 실시간으로 확인할 수 있었습니다. 크기가 작아 직접 확인할 수 있습니다. Bosch는 '세계에서 가장 작은 PM 센서로, 시중의 어떤 센서보다도 부피가 450배 작습니다.'라고 홍보합니다. 이 센서에는 팬이 필요하지 않아 전력 사용량이 적을뿐 아니라 소음이 없고 팬에 대한 유지보수도 필요하지 않습니다.
BMV080 PM 센서와 BME688 온도, 습도, 압력, VOC 센서의 인클로저
또한 Bosch는 BMP581(고성능 압력 센서)을 재미있고 독창적인 방식으로 시연했습니다. 각 층의 층고가 10cm인 Lego® 빌딩이 있고 레고 피규어가 층간을 이동할 수 있었습니다. 센서의 압력 감도가 높아 스크린 판독값을 통해 레고 피규어가 어느 층에 있는지 확인할 수 있었습니다. 반응 시간도 매우 짧았으며 압력 센서가 10cm 고도 변화의 차이를 인식할 수 있을 것이라고는 기대하지 못했습니다.
Bosch의 레고 시연과 레고 피규어가 어느 층에 있는지 보여주는 iPad
산타클라라에서 개최된 2023년 Sensors Converge에서는 흥미로운 토론과 데모가 다양하게 이루어졌습니다. 각 센서의 감도와 효율성이 얼마나 향상되었는지 확인할 수 있었을 뿐 아니라 센서, 무선, 에지 컴퓨팅이 서로 통합되고 있는 모습을 볼 수 있어 뿌듯했습니다.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum