DigiKey, KiCad에 대한 기부금 매칭 지원

연말이 다가오면서 KiCad의 새로운 버전 7이 릴리스될 예정입니다.

지난 몇 년 동안 KiCad에는 여러 크고 작은 변화가 있었습니다. 그러나 언제나처럼 KiCad 커뮤니티에서 수행하고 완료한 절대적인 작업량은 굉장합니다.

KiCad의 개발 팀이 1년 단위의 릴리스를 실시함에 따라, 각 릴리스와 함께 EDA 도구의 에코시스템에 새롭고 흥미로운 기능이 포함될 것입니다. 여기에는 더욱 강력한 플러그인 시스템은 물론, 전자 설계 경험의 효율성 및 개선을 위한 기타 변경 사항도 포함됩니다.

이러한 수준의 가속화된 개발은 KiCad Services Corporation, Linux Foundation, CERN 및 수많은 기타 기여 단체의 이니셔티브를 통한 공동체 기금을 기반으로 헌신적인 개인의 도움을 받아 달성되었습니다.

DigiKey는 2018년부터 KiCad의 노력을 지원해 왔으며 올해는 약간 다른 접근을 시도합니다. 12월 1일부터 7일까지 DigiKey는 버전 7 및 그 이상 버전의 완성을 위한 자금을 지원하기 위해 KiCad 프로젝트(총 15,000달러)에 매칭 기부금을 제공합니다.

기부금의 영향력을 두 배로 늘리고 싶다면 12월 첫 주 동안 donate.kicad.org를 방문하세요. 여러분의 기부금(및 DigiKey의 매칭)은 무료로 제공되는 오픈 소스 EDA 패키지의 개발을 가속화하는 데 도움을 됩니다.

작성자 정보

Image of Ben Hest

DigiKey의 수석 응용 엔지니어인 Ben Hest는 2008년부터 이 회사에 근무했으며 Microchip 및 TI 마이크로 컨트롤러 제품을 주로 담당하고 있습니다. 그는 DigiKey의 응용 엔지니어링 그룹의 여러 멋진 팀원들과 10년 이상 함께 일한 것에 대해 자신이 축복받았다고 생각합니다. Ben은 노스다코타 주립대학교 파고 캠퍼스에서 전기공학 학위를 취득했습니다. 그는 작업을 완료하는 데 자신이 이해하지 못하는 여러 가지 것들을 함께 해킹하는 기술이 있으며 어떤 것이든 조금이라도 알고 있습니다. 그는 자신을 3인칭으로 이야기하는 것을 좋아하지 않으며 3세 미만의 어린이 2.5명이 있어 시간이 거의 나지 않습니다.

More posts by Ben Hest
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum