다양한 요구 사항에 맞는 다양한 크림핑 도구 옵션

언젠가는 수작업에 능숙한 로봇이 임시방편적인 응용 제품이나 실패한 시제품 제작 작업에서조차도 전기 연결 문제를 모두 해결할 수 있게 될 것입니다. 그때까지는, 그리고 아마도 그 이후에도, 자동화를 능가하는 고품질 연결을 보장하기 위해서는 수동 또는 전동 크림핑 툴을 사용해야 해서 사람의 손에 여전히 의존하게 될 것입니다.

자동화가 가장 효과적일 수 있는 경우는 대량 생산에 확장성과 균일성을 적용하여 개발, 배포, 교육 및 유지 보수에 드는 높은 비용이 정당화될 수 있는 경우입니다. 시제품 제작이나 제한된 생산량과 같이 유연성과 적응성이 필요한 상황에서는 잘 맞지 않아서, 자동 크림핑 시스템에 대한 투자 수익률이 보장되지 않습니다. 현장 수리 및 유지 보수 문제 역시 향후에도 자동화가 어려울 것으로 예상되는 분야 중 하나입니다.

크림핑은 납땜 없이 도체를 결합하고 종단하는 데 매우 중요합니다. 그 기원은 고대의 보석 제작과 금속 세공으로 거슬러 올라간다고 합니다. 현대에 이르러서는, 크림핑이 전기 및 전자 분야의 다양한 응용 제품에서 채택되면서 큰 영향을 미치고 있습니다.

물론 전기 공학, 특히 소규모 생산 공정에서는 납땜이 계속해서 활용되고 있습니다. 그러나 일반적으로 크림핑은 더 빠르고 안정적이며 진동에 강한 연결을 제공합니다. 그렇기 때문에 자동차, 항공 우주, 소비자 가전, 전력 응용 제품 등 다양한 분야에서 인기를 얻고 있습니다.

선택 기준

항상 그렇듯이, 적절한 크림핑 도구를 선택하는 데 있어 핵심적인 요인은 해당 응용 제품에 어떠한 사항이 필요한가입니다. 하지만 예산, 예상 ROI, 적응성, 운영자 생산성 등의 다른 핵심 요소들도 고려해야 합니다.

오늘날에는 다양한 유형의 크림핑 도구가 제공되며, 대부분 특정 용도에 맞게 제작됩니다. 또한 수동 작동, 배터리 또는 AC 전원, 유압 또는 공압 에너지원 활용, 휴대용부터 벤치 실장형까지 다양한 폼 팩터로 제공됩니다. 비용은 수동 장치의 경우 수십 달러에서 공압식 또는 자동화된 솔루션의 경우 수천 달러까지 다양합니다.

벤더가 고급 옵션의 가격을 정당화할 수 없는 상황에서, 많은 수동 크림핑 도구가 저렴하다는 것은 분명한 이점입니다. 하지만 전동 공구는 대량 생산에서 생산성을 높이고 크림프의 품질과 일관성을 향상시킬 수 있습니다. 어느 시나리오에서든 작업자가 원하는 크림핑 결과를 얻으려면, 조작의 용이성 및 인체공학적 설계가 중요합니다.

모든 요구 사항을 충족하는 크림퍼

이 기사에서 모든 크림핑 옵션에 대해 설명할 수는 없지만, 다음의 예시는 운영자의 요구 사항을 충족하는 데 사용할 수 있는 다양한 도구를 보여줍니다.

Klein Tools는 널리 사용되는 다용도 라체팅 도구인 3005CR을 제공합니다(그림 1). 연선 구리선에 절연 단자를 크림핑하기 위해 설계된 이 제품은 가장 일반적인 전선 게이지를 수용하는 3개의 측면 입력 공동이 있습니다. 벤더는 래칫이 '매번' 균일한 크림프를 보장한다고 설명합니다.

그림 1: 3005CR 라체팅 크림프 도구. (이미지 출처: Klein Tools, Inc.)

Klein Tools는 또한 연선 케이블을 절단 및 피복 제거하여 RJ455 CAT5E 및 CAT6 패스스루 커넥터 라인에 크림핑하기 위한 VDV226-110(그림 2) 등 패스스루 모듈식 크림퍼를 제공합니다.

그림 2: 연선 피복 벗기기 및 크림핑을 위한 Klein Tools의 VDV226-110 도구. (이미지 출처: Klein Tools, Inc.)

동축 케이블의 경우 Adam TechATHT-K3081(그림 3) 크림프 도구 키트에는 교체 가능한 다이가 6개 있는 래칫 크림퍼와 케이블 절단기, 피복 제거기가 포함되어 있습니다. 이 도구 세트는 휴대용 보관 케이스에 들어 있으며 다양한 크기의 동축 케이블을 절단하고 크림핑하는 데 적합합니다.

그림 3: 동축 케이블 절단, 피복 벗기기, 크림핑을 위한 Adam Tech의 ATHT-K3081 편리한 도구 키트. (이미지 출처: Adam Tech)

커넥터 및 케이블 조립품 제조업체인 MolexWM18730-ND 기본 핸드 크림퍼부터 FA2 계열 900-2157860100-ND와 같은 고급 기계식 피드 애플리케이터에 이르기까지 수백 가지의 크림핑 도구를 제공합니다(그림 4).

그림 4: Molex는 작업대용 FA2 기계식 피드 크림핑 애플리케이터를 제공합니다. (이미지 출처: Molex)

다양한 크림핑 도구를 보유한 또 다른 벤더로는 글로벌 네트워킹 및 전기 인프라 제품 제조업체인 Panduit이 있습니다. Panduit의 CT-1701 은 연결이 완전히 완료되고 균일하도록 설계된, 제어된 주기가 있는 크림프 도구입니다. 제품 포트폴리오의 최상급 제품인 BlackfinÔ CT-2931/STBT(그림 5)는 12톤의 힘을 전달할 수 있고 회전식 플립 탑 크림프 헤드가 장착된 배터리 구동형 유압식 공구입니다.

그림 5: Panduit의 유압식 배터리 구동형 CT-2931/STBT는 크림핑 작업에 12톤의 힘을 전달할 수 있습니다. (이미지 출처: Panduit)

또 다른 고급 옵션은 Phoenix Contact CF 1000-계열 1208199-ND입니다(그림 6). AC 구동형 공압식 작업 기계는 스트리핑과 크림핑을 자동화하여 시간당 최대 1,000개의 작업을 처리합니다.

그림 6: Phoenix Contact의 1208199-ND 스트리핑 및 크림핑 솔루션은 시간당 최대 1,000개의 작업을 처리할 수 있습니다. (이미지 출처: Phoenix Contact)

결론

요약하자면, 사실상 어떠한 요구이든 그를 만족시킬 수 있는 크림핑 도구가 항상 존재합니다. 단순한 요구이든 복잡한 요구이든, 수많은 벤더가 다양한 크림핑 응용 제품을 위한 도구를 제공합니다. 따라서, 제품 개발자는 원하는 생산 결과를 달성하기 위해 비용, 유용성, 인체 공학, 생산성 간의 적절한 균형을 찾아 적절한 선택을 할 수 있습니다.

작성자 정보

Image of Pete Bartolik

Pete Bartolik는 20년 넘게 IT 및 OT 문제와 제품을 연구하고 이에 대해 글을 쓰는 프리랜서 작가입니다. 이전에는 IT 전문지인 Computerworld의 뉴스 편집자, 월간 최종 사용자 컴퓨터 잡지 편집장 및 일간지 기자로 활동했습니다.

More posts by Pete Bartolik
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum