Pi를 PC에 연결하기

Raspberry Pi는 널리 사용되는 마이크로 컨트롤러입니다. 기본적으로 미니 Linux 컴퓨터이기 때문입니다. 모니터를 HDMI 커넥터에 연결하고 마우스와 키보드를 USB 커넥터에 연결하기만 하면 바로 사용할 수 있습니다. 문제는 이러한 연결만으로는 부족한 상황이 있기 때문입니다. Raspberry Pi를 노트북에 연결하는 것이 더 쉬울 수도 있습니다. 마이크로 USB를 Pi에서 랩톱으로 바로 연결만 한다고, IDE를 열고 프로그래밍할 수는 없다는 것이 문제입니다. 약간 다른 길을 택해야 합니다. Raspberry Pi의 좋은 점은 여러 옵션이 있어 내게 가장 적합한 것을 선택할 수 있다는 것입니다.

몇 가지 부품만 있으면 작동하게 할 수 있습니다. 필요한 부품은 다음과 같습니다. Raspberry Pi, Raspberry Pi용 전원 공급 장치, 인터넷 연결, FTDI USB-직렬 어댑터, 컴퓨터에 PuttyVNC 뷰어 설치. 이 방법을 사용하면 USB 또는 인터넷 연결을 통해 Raspberry Pi에 연결할 수 있습니다. SSH 단자 또는 전체 가상 데스크톱만 사용하는 경우도 있습니다.

아래 동영상에서 다른 방법을 확인할 수 있습니다. 다음 절차를 통해 매우 쉽게 접근할 수 있습니다. 기본적으로 SSH는 Raspberry Pi에서 항상 활성화되지는 않으므로 USB 방법으로 시작하는 것이 좋습니다. 'sudo raspi-config' 명령을 사용하여 구성 메뉴를 통해 쉽게 활성화할 수 있습니다. Raspberry Pi는 매우 강력하며 함께 사용할 수 있는 많은 옵션을 제공합니다.

작성자 정보

Image of Ben Roloff

DigiKey의 응용 분야 보조 엔지니어인 Ben Roloff는 2016년부터 마이크로 컨트롤러 분야에서 고객을 지원하는 업무를 해 왔습니다. Ben Roloff는 인터넷이 보급되지 않았던 1991년에 태어났습니다. Ben이 학교를 다니면서 인터넷이 천천히 보급되기 시작했기 때문에, 어떤 면에서 Ben은 인터넷과 함께 성장했다고 볼 수 있습니다. 컴퓨터에 관심이 많아 컴퓨터 공학 교육을 전공하게 되었으며, 사우스 다코타주 광산 및 기술 학교에서 컴퓨터 공학 학사를 받았습니다.

More posts by Ben Roloff
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum