클라우드 컴퓨팅 사용의 증가

"클라우드 컴퓨팅"이란 정확히 무엇일까요? 가장 간단히 설명하자면 클라우드 컴퓨팅이란 공유된 컴퓨팅 리소스(예: 저장소, 서버, 네트워크, 애플리케이션 및 서비스)와 데이터에 대한 주문형 액세스 권한을 연결된 장치에 제공하는 인터넷 기반 서비스입니다. 사용자는 이러한 서비스를 통해 전 세계 어디서나 멀리 떨어져 있는 공급업체의 데이터 센터에 데이터를 저장하고 이를 처리할 수 있습니다. 이러한 클라우드 컴퓨팅 서비스는 모두 비용이 수반되며 일반적으로 사용량에 따라 요금이 부과됩니다.

클라우드 컴퓨팅 지지자는 클라우드 컴퓨팅이 일반적으로 비즈니스 지원에 필요한 서버를 대체하여 회사의 네트워크 인프라를 단순화하고 선행 비용을 절감시켜 준다고 말합니다. 또한 회사가 더 낮은 유지 보수와 더 우수한 관리 편의성으로 애플리케이션을 더 빠르게 실행할 수 있으므로 IT 부서에서 리소스를 불안정하고 불규칙한 수요에 더 유연하게 할당할 수 있다고 주장합니다.

클라우드 컴퓨팅을 사용하면 컴퓨팅 수요의 변동에 따라 사용량을 확장하거나 줄일 수 있습니다. 이를 통해 회사에서는 활용도가 매번 다른 많은 서버에 투자하지 않고 사용하는 리소스에만 비용을 지불하면 됩니다. 따라서, 많은 회사들이 클라우드 컴퓨팅 서비스를 통해 더 낮은 총비용으로 동일한 성능 및 액세스 가능성을 얻을 수 있는 데 유지 보수 및 리소스를 지속적으로 할당해야 하는 내부 서버 용량에 투자하는 이유에 대해 묻습니다.

전 세계 클라우드 서비스 투자액이 2015년 약 700억 달러에서 2019년 1,410억 달러로 19.4%(CAGR, 연평균복합성장률) 증가할 것이라는 예측은 그리 놀라운 일이 아닙니다.1 실제로 최대 클라우드 서비스 공급업체 중 하나인 AWS(Amazon Web Services)의 2015년 4분기 매출은 24억 달러로, 2014년 같은 기간보다 69% 증가했습니다.1 이 데이터는 클라우드 기반 서비스 채택이 증가하고 있으며 당분간 이 증가가 계속될 것이라는 기대를 뒷받침합니다.

클라우드 컴퓨팅 서비스를 공급하는 최대 규모 회사 중 하나는 앞서 말한 Amazon.com의 자회사인 AWS입니다. 이 회사는 다음을 포함한 다양한 클라우드 서비스를 제공합니다.

  • 컴퓨팅 - 가상 서버, 컨테이너, 원클릭 웹 앱 배포, 이벤트 중심 컴퓨팅 기능, 자동 비율 조정 및 로드 밸런싱
  • 저장소 및 콘텐츠 제공 - 객체 저장소, 콘텐츠 제공 네트워크(CDN), 블록 저장소, 파일 시스템 저장소, 자료 모음 저장소, 데이터 전송 및 통합 저장소
  • 데이터베이스 - 관계형, 데이터베이스 마이그레이션, NoSQL, 캐싱 및 데이터 웨어하우스
  • 네트워킹 - 가상 개인 클라우드, 직접 연결, 로드 밸런싱 및 DNS
  • 분석 - 비즈니스 인텔리전스, 데이터 웨어하우스 머신 러닝, 스트리밍 데이터, Elasticsearch, Hadoop 및 데이터 파이프라인
  • 엔터프라이즈 애플리케이션 - 데스크톱 가상화, 이메일 및 일정 관리, 문서 공유 및 피드백
  • 모바일 서비스 - 모바일 개발, API 관리, ID, 앱 테스트, 모바일 분석, 개발 및 알림
  • 사물 인터넷 - IoT 플랫폼, 장치 SDK, 레지스트리, 장치 섀도 및 규칙 엔진
  • 개발자 도구 - 소스 코드 관리, 코드 배포 및 연속 제공
  • 관리 도구 - 모니터링 및 로그, 리소스 템플릿, 사용 및 리소스 감사, 개발/운영 리소스 관리, 서비스 카탈로그 및 성능 최적화
  • 보안 및 ID - 액세스 제어, SSL/TLS 인증서, 키 저장소 및 관리, ID 관리, 보안 평가 및 웹 애플리케이션 방화벽
  • 애플리케이션 서비스 - API 관리, 앱 스트리밍, 검색, 트랜스코딩, 이메일, 알림, 큐잉(대기행렬) 및 워크플로

위에서 볼 수 있듯이 AWS는 회사의 모든 클라우드 컴퓨팅 수요를 수용하기 위해 노력하고 있습니다. 사용자는 계정을 만들고 필요한 서비스에 등록하기만 하면 됩니다. AWS 사이트에는 빠르게 운영을 시작할 수 있는 다양한 자습서가 제공됩니다.

다음 단계는 장치를 AWS에 안정적이고 안전하게 연결하는 것입니다. 회사의 지적 재산을 보호하기 위한 보안이 주요 관심사가 되면서 안전한 AWS 인터페이스의 개발이 주요 목표가 되었습니다. Microchip제로 터치 보안 개발 플랫폼으로 이를 해결합니다.

Microchip의 제로 터치 보안 개발 플랫폼

이 플랫폼은 AWS IoT 장치 프로비저닝을 위한 완전한 개발 및 시제품 제작 플랫폼입니다. 여기에는 Microsoft의 루트 모듈(루트 인증 기관 관여 전에 인증서 루트 작동을 평가) 및 서명자 모듈(서명자 인증서를 생성하여 이를 AWS 서버에 등록하고 고유한 인증서로 IoT 장치를 프로비저닝)이 포함됩니다. 플랫폼은 장치를 AWS IoT 애플리케이션에 안전하게 연결하기 위해 키 및 인증서의 모든 사용자 조작 제거를 허용함으로써 제로 터치 장치 온보딩을 시연합니다.

클라우드 컴퓨팅 서비스가 엔터프라이즈 IT 프로비저닝에서 더 중요해짐에 따라 인터페이스 장치가 서비스에 안전한 방식으로 연결되어 자산 데이터를 보호할 수 있도록 설계해야 합니다. 최소의 설계 작업으로 이러한 안전한 연결을 확보할 수 있다는 점 역시 장점입니다.

 

참고 자료:

1 - 클라우드 컴퓨팅 예측 및 시장 예상 요약, 2016(Roundup Of Cloud Computing Forecasts And Market Estimates, 2016)

작성자 정보

Image of Rich Miron, DigiKey

DigiKey의 기술 콘텐츠 개발자인 Rich Miron은 2007년부터 기술 콘텐츠 그룹에서 주로 기사, 블로그, 제품 교육 모듈을 작성하고 편집하는 책임을 맡고 있습니다. DigiKey 이전에는 핵 잠수함의 계측 및 제어 시스템을 테스트하고 인증하는 업무를 했습니다. Rich는 노스 다코타 주립 대학교 파고에서 전기 및 전자 공학 학위를 취득했습니다.

More posts by Rich Miron
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum