초고속 신호의 병목 현상 해결 — ESD/EOS 보호를 위한 새롭고 강력한 제품 소개

USB4, Thunderbolt 4, PCIe 5와 같은 고속 인터페이스가 최고 속도로 작동하는 시대에, 아직도 기존의 TVS 보호 장치에 의존하고 계신가요? 익숙하게 사용 중인 그러한 보호 장치가 신호 성능을 제한하는 장애물로 작용할 수도 있습니다.

고속 인터페이스를 위한 맞춤형 ESD/EOS 보호 장치

Amazing에서 새롭게 출시한 AZ5BFS-01M은 차세대 고속 신호 인터페이스를 위해 특별히 설계된 초저정전 용량 ESD 보호 장치입니다. 주요 특징은 다음과 같습니다.

  • 단 0.25dB의 삽입 손실(@10GHz) — 고성능 응용 제품에서 성능 저하 없이 신호 무결성 유지
  • 0.18pF에 불과한 초저정전 용량 — 신호 간섭 위험 대폭 감소
  • MCSP 0201 패키지(0.63mm × 0.33mm × 0.25mm) — 초소형 크기로 PCB 공간을 절약하여 초박형 장치 및 고밀도 레이아웃에 이상적
  • IEC 61000-4-2 레벨 4 — ±15kV 공중 방전/±9kV 접점 방전 준수, USB4/Type-C 응용 제품의 일상적인 과제에 매우 적합

(이미지 출처: Amazing)

기존의 TVS 장치 사용 시 고속 신호에서 문제가 발생하는 이유는 무엇인가요?

USB4 및 Thunderbolt 4와 같이 10Gbps ~ 20Gbps를 초과하는 신호 속도에서는 TVS 다이오드의 삽입 손실(S21)로 인해 GHz 수준의 주파수에서 심각한 고조파 왜곡이 발생하여, 다음과 같은 문제가 발생합니다.

  • RF 신호 성능 저하(SNR 손실)
  • 시스템 레벨 무선 감지 기능 저하
  • 고속 통신 프로토콜 테스트 실패

이러한 문제는 시스템 수율과 사용자 경험에 직접적인 영향을 미치며, 특히 전력과 데이터를 통합하는 USB-C 환경에서는 사소한 신호 저하도 심각한 장애로 이어질 수 있습니다.

AZ5BFS-01M은 어떻게 문제를 해결하나요?

매우 낮은 삽입 손실(0.25dB @ 10GHz)과 고급 스냅백 트리거 클램핑 기술을 갖춘 AZ5BFS-01M은 깨끗한 고속 신호 전송을 보장하는 동시에 강력한 과도 억제를 제공합니다. 다음과 같은 분야에서 활용이 가능합니다.

  • USB4/Type-C 포트 보호
  • Thunderbolt 3/4 데이터 회선 및 커넥터
  • PCIe Gen4 / Gen5 고속 링크
  • 하이엔드 랩톱, 워크스테이션 및 AIoT 장치

더욱 중요한 사실은 AZ5BFS-01M은 커넥터 포트와 가까이 직접 배치될 수 있으므로 ESD 응답을 가속화하고 긴 트레이스에 의한 보호 성능 간섭을 방지할 수 있다는 점입니다.

결론: 차세대 고속 장치를 완벽하게 보호할 준비가 되셨나요?

AZ5BFS-01M은 크기가 작을 뿐 아니라 강력한 성능을 제공합니다. 데이터 처리량이 전례없이 증가하고 있는 요즘, 제품의 잠재력이 최대한 발휘되도록 하고 제품이 사용자 및 시장의 테스트를 모두 통과하기 위해서는 올바른 보호 장치를 선택하는 것이 매우 중요합니다.

고속 전송의 경쟁에서 우위를 점하고 싶으신가요? AZ5BFS-01M으로, 완전히 안정적이고 성능이 우수한 사용자 경험을 구축하세요.

작성자 정보

Image of Dunken Lee

Dunken Lee is an engineer with over 20 years of experience and an unwavering passion for ESD/EOS protection. Ever since the first IC he saw fell victim to electrostatic discharge, he’s made it his mission to become a "guardian" of electronic systems—protecting every critical signal with precision and care. Dunken truly believes that a tiny TVS diode holds the key to a system’s long-term reliability. Through this platform, he hopes to share insights that help fellow engineers avoid trial-and-error and achieve faster breakthroughs, building a more reliable future—one spark of positive energy at a time!

More posts by Dunken Lee
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum