기본 오실로스코프 프로브 수리: 손상된 프로브 핀 교체
실험실에서 얼마나 많은 오실로스코프 프로브를 부러뜨렸나요? 그중에 핀이 파손되거나 손상된 프로브는 몇 개입니까? 틀림없이 많은 부분이 손상되었을 것입니다. 손상된 핀은 오실로스코프 프로브 고장의 첫 번째 원인입니다. 이유는 간단합니다. 실제로 가하는 압력을 잊고 오실로스코프를 제어하는 동안 납땜 마스크를 뚫거나 인쇄 회로 기판(pc 기판)에 접점을 고정하는 등 프로빙 중에 핀에 높은 압력을 가할 수 있습니다. 클래식 프로브는 말할 것도 없고 오실로스코프에 장착되어 바닥에 끝이 아래로 눕혀 있는 프로브는 언제든지 밟힐 수 있으며, 순식간에 파손됩니다.
다행히도 프로브 팁이 파손되거나 구부러진 오실로스코프 프로브는 대부분 쉽게 교체할 수 있습니다. 프로브 제조업체에서는 일반적으로 프로브 부속품 키트에 교체 핀 1개를 제공합니다. 교체 핀이 2개 이상 필요한 경우 DigiKey를 통해 다양한 프로브 모델용 핀을 구입할 수도 있습니다.
일반적으로 두 가지 유형의 프로브 핀(압입식 핀 또는 나선형 본체 핀)이 사용됩니다. 압입식 핀은 견고한 본체 또는 스프링 장착 형태로 제공됩니다. 몇 가지 일반적인 프로브, 프로브에 사용되는 핀 및 핀 교체 방법을 살펴보겠습니다.
먼저 일반적인 타사 교체 프로브인 Cal Test Electronics CT2674A에 대해 살펴보겠습니다. 이 프로브는 대역폭이 100MHz인 스위칭 가능 1:1 또는 10:1 수동 프로브입니다(그림 1).
그림 1: 교체용 나선형 팁을 포함하여 함께 제공되는 부속품과 함께 CT2674A 프로브를 보여줍니다. (이미지 출처: Cal Test Electronics)
팁은 나선형의 검은색 플라스틱 본체로 되어 있으며 Cal Test Electronics CT2711A-0으로 제공됩니다(그림 2).
그림 2: CT2674A 프로브를 위한 검은색 나선형 교체 핀을 보여줍니다. 회색으로도 제공됩니다. (이미지 출처: Cal Test Electronics)
나선형 본체 프로브 핀은 교체하기 가장 쉬운 유형이며, 핀 본체를 손가락으로 잡고 시계 반대 방향으로 돌려 오른 나선형 핀 본체를 제거하는 방식으로 프로브에서 이전 핀을 제거합니다. 교체 핀은 시계 방향으로 돌려서 프로브에 고정합니다(그림 3).
그림 3: 손상된 핀 본체를 시계 방향으로 돌려서 나선형 본체 핀을 제거합니다. 교체 핀을 삽입하고 시계 방향으로 돌려서 조입니다. (이미지 출처: Art Pini)
플라스틱 부품이므로 손으로 조여야 합니다. 플라스틱 나사산이 손상될 수 있으므로 플라이어나 다른 공구를 사용하지 마십시오.
Teledyne LeCroy PP007-WR-1은 푸시온 핀을 사용하는 500MHz, 10:1 수동 프로브입니다. 앞서 언급한 대로 핀은 두 가지 유형으로 제공됩니다. PP007-004는 견고한 본체 핀이고, PP007-005는 스프링 장착 핀입니다(그림 4).
그림 4: 견고한 본체 프로브 핀 및 스프링 장착 프로브 핀의 예 (이미지 출처: Teledyne LeCroy)
두 핀은 모두 지름이 0.5mm(0.0197in)이고 프로브 본체 소켓에 딱 맞습니다.
핀의 가장 넓은 부분을 롱로즈 플라이어로 잡고 핀의 긴 축을 따라 가볍게 당겨서 소켓에서 빼내 손상된 프로브 팁을 교체할 수 있습니다(그림 5).
그림 5: 핀의 긴 축을 따라 당겨서 PP007-WR-1 프로브의 핀 제거 (이미지 출처: Art Pini)
롱노즈 플라이어로 핀 숄더를 잡고 프로브 소켓 안으로 끝까지 가볍게 밀어서 교체용 핀을 삽입합니다.
핀을 교체한 후 프로브가 작동하는지 확인하고 프로브 또는 오실로스코프 사용 설명서에 따라 저주파 보정을 수행해야 합니다. 그러면 끝입니다.
결론
오실로스코프 팁에 관해서는 예방이 치료약보다 낫습니다. 하지만 프로빙 중 과도한 열정과 실수로 '다리'에 압력을 가하는 등 불가피한 경우 프로브 팁을 쉽게 교체할 수 있습니다. 신속한 보정 점검으로 다시 정비하여 작동 상태로 되돌릴 수 있습니다.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum