6V, 12V, 48V
70년대 후반, 제 형은 1966년식 Volkswagen의 Karmann Gia 자동차를 구입했습니다. 1955년과 1974년 사이에 생산된 2인승 스포츠카였습니다. 이 자동차는 Volkswagen의 Beatle과 동일한 공랭식 모터를 사용하고 있었습니다. 이렇게 오래된 자동차를 보유한 경우 제 형이 그랬던 것처럼 많은 공을 들여야 합니다. 즉, 작동시키는 것뿐만 아니라 작동을 유지하는 데에도 신경써야 합니다. 제 기억에 형은 이 자동차의 기반이 된 6V 전기 시스템에 불만이 있었습니다. 자동차에 맞는 6V짜리 교체 부품(예: 전구)을 구하기 힘들었기 때문에 불만은 더 커졌습니다. 형은 이런 불만을 줄이고자 자동차를 12V로 변환하려는 생각을 하기도 했습니다.
1950년대부터 자동차 산업은 6V에서 12V로 변화하기 시작했는데 그 주된 이유는 모터 크기가 커져 더 강력하고 높은 전압의 배터리가 필요했기 때문이었습니다. 오늘날의 자동차 산업에서는 12V에서 이중 12V 및 48V 시스템으로 또 한 번의 전압 변화가 진행되고 있습니다. '제안된 자동차 표준인 LV148에서는 기존 12V 시스템에 2차 48V 버스를 결합합니다.'1 이 표준은 현재 12V 시스템을 보완합니다. '… 모든 차량의 전등, 엔진 부속품, 인포테인먼트에 전력을 공급하는 12V 배터리는 쉽사리 없어지지 않을 것입니다.'2 이러한 시스템은 하이브리드나 가끔 출시되는 순수 전기 차량이 아닌 새로운 시스템입니다.
이 48V 시스템은 차량에서 계속적으로 증가하는 전력 요구를 해결하고 기존 자동차의 배출 가스는 줄이면서 성능을 향상시키기 위해 사용됩니다. 이러한 시스템이 작동하기 위해서는 12V 및 48V 레일 모두와 호환되는 더 강력한 전력 시스템이 필요합니다. Power by Linear™/Analog Devices의 LTC3871은 12V 및 48V 이중 자동차 시스템용으로 설계된 양방향 벅 또는 부스트 스위칭 조정기 컨트롤러입니다. LTC3871은 '48V 버스에서 12V 버스까지는 벅 모드로, 12V 버스에서 48V 버스까지는 부스트 모드로 작동합니다.'1 LTC3871은 배터리를 충전하거나 배터리 간의 충전도 제공하며 각 배터리에서 전력을 끌어와 시스템의 필요에 따라 변환하기도 합니다.
LTC3871의 일반적인 응용 분야 제품 구성도(이미지 출처: Analog Devices)
향후 자동차의 배터리 시스템은 12V 시스템에 48V 시스템을 추가하는 형태가 될 것입니다. 이러한 미래는 이미 현실이 되고 있습니다. 오늘날 Audi, Volkswagen, Mercedes-Benz, Fiat Chrysler Automobiles(FCA)와 같은 여러 자동차 제조업체에서 48V 시스템을 사용하는 생산 모델을 출시하고 있습니다. 제 형은 몇 년 전에 Karmann Gia를 팔았지만 머지않아 48V 자동차를 구입할 것입니다.
참고 자료:
1 – 48V/12V Dual Battery Automotive Systems Require Bi-Directional DC/DC Controllers for Optimum Performance - http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/technical-articles/P395_EN-Automotive.pdf
2 – Everything You Need to Know About The Upcoming 48-Volt Electrical Revolution in Cars - https://jalopnik.com/everything-you-need-to-know-about-the-upcoming-48-volt-1790364465
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum
DigiKey의 반도체 담당 수석 제품 매니저는 아날로그/선형 전자 장치, 연결 제품, 단일 기판 컴퓨터를 전문으로 합니다. 그는 베미지 주립 대학에서 이학 석사 학위를 받았으며 설계, 제조, 유통에서 25년 이상의 경력을 갖추고 있습니다. 또한, 미국 특허권을 보유하고 있습니다.