더 많은 조정기로 소중한 공간 절약
DigiKey 북미 편집자 제공
2018-12-20
시스템이나 기판의 전력 분배 네트워크 또는 전력 트리의 설계는 중앙 집중식과 분산식 간에 바뀌는 경우가 많습니다. 이는 기술과 부품의 발전 및 설계 요구 사항의 변화로 인한 것입니다. 다른 기능을 위해 공간을 절약하는 것이 중점 사항인 경우 설계자는 다른 이점이 제공되는 소형 DC-DC 컨버터로 전환할 수 있습니다.
이러한 소형 DC-DC 장치의 추가적인 이점으로는 전체적인 공간 절약과 함께, 전력 트리 토폴로지 및 제한 사항이 더 적은 기판 레이아웃에 미치는 영향을 재평가할 수 있는 유연성 그리고 성능과 효율성의 향상이 포함됩니다.
이 기사에서는 초소형 DC-DC 컨버터의 역할을 살펴본 다음 샘플 장치와 이러한 장치를 최적으로 적용하는 방법을 소개합니다.
초소형 컨버터로 전환하는 이유
소형 강압(벅 모드) DC-DC 전력 컨버터의 출현은 큰 IBC(중간 버스 컨버터)에서 상대적으로 큰 POL(부하점) 컨버터로 전환하고 그 다음 여러 IC로 구성된 상대적으로 큰 서브 시스템으로 전환하는 추세를 반영합니다.
이제 설계자는 하나의 IC와 지원 부품일 수 있으며, 부하 바로 옆에 배치 가능한 고도로 분산된 초소형 컨버터를 사용할 수 있습니다.
이러한 고도로 분산된 DC-DC 컨버터를 사용하는 이유로는 두 가지가 있습니다. 먼저 새로운 마이크로 부품, 더 높은 작동 주파수(MHz 범위), 고급 제조 기술 및 패키징 향상을 통해 성능이 우수하고 사용하기 쉬운 DC-DC 장치가 확보됩니다. 두 번째로 이 방법으로 전력 레일을 제공하면 회로 설계, 전체 기판 레이아웃 및 최종 제품에 다양한 이점이 제공됩니다.
또한 직관에 반할 수도 있지만, 여러 개의 더 작은 컨버터를 사용하면 실제로 총 전력 서브 시스템 실장 면적이 감소하고, PC 기판 공간이 절약되며, 기능을 추가할 기회가 늘어납니다.
구체적 사항 검토
이러한 컨버터에 관련된 성능 및 크기 사양을 살펴보겠습니다. 예를 들어 Texas Instruments LMZ10501 "나노" 모듈은 최대 1A 부하까지 구동 가능한 강압 DC-DC 컨버터입니다(그림 1).

그림 1: Texas Instruments LMZ10501 DC-DC 컨버터는 최대 95%의 효율로 최대 1A를 공급할 수 있습니다. (이미지 출처: Texas Instruments)
이러한 출력 정격에도 불구하고 “나노”라는 명칭처럼 이 장치는 인덕터를 포함하여 8핀, 3.00mm × 2.60mm SIP 패키지로 공급됩니다.

그림 2: LMZ10501 DC-DC 조정기는 인덕터를 포함하여 3.00mm × 2.60mm SIP 패키지로 제공됩니다. 하단뷰 접점이 보이며(왼쪽) 상단뷰에는 인덕터가 주로 자리를 차지합니다(오른쪽). (이미지 출처: Texas Instruments)
LMZ10501은 내부 전류 제한에 기반한 소프트 스타트 기능과 전류 과부하 보호 및 과열 시 전원 차단 기능을 포함하므로 베어본 장치는 아닙니다. 기본 작동을 하는 일반적인 응용 제품에는 입력 커패시터, 출력 커패시터, 소형 VCON 필터 커패시터 및 두 개의 저항기만 있으면 됩니다(그림 3). 통합 인덕터는 DC 전류 정격이 1.2ADC이며 최대 2A의 "소프트" 포화 프로파일로 지원됩니다.

그림 3: LMZ10501은 세 개의 소형 커패시터와 두 개의 저항기만 있으면 작동하며, 비교적 큰 인덕터는 IC 자체의 일부입니다. (이미지 출처: Texas Instruments)
외부 커패시터를 선택할 때는 신중하게 고려해야 합니다. 크기, 비용, 신뢰성 및 성능의 적절한 균형을 제공하기 위해 입력 및 출력 필터는 저 ESR MLCC 부품이어야 합니다. 정격 6.3V 또는 10V의 단일 10μF 커패시터(0603 또는 0805 크기)가 일반적으로 VIN의 바이패스에 적절하며 여러 개의 4.7μF 또는 2.2μF 커패시터를 사용할 수도 있습니다.
너무 작은 값의 커패시터를 선택하면 루프 위상 마진이 낮아서 불안정해질 수 있습니다. 이와 반대로 출력 커패시터가 너무 크면 출력 전압이 시동 시퀀스 끝에 필요한 0.375V 수준에 도달하지 못할 수 있습니다. 권장값보다 큰 값을 사용한다고 해서 큰 이점이 있는 것은 아닙니다.
크기 고려 사항
실장 면적이 작기 때문에 설계자는 생각을 전환하여 다양한 IC 및 기타 부품에 전력을 공급할 새로운 방법을 고려할 수 있습니다. PC 기판의 모서리처럼 거리가 떨어진 곳에 큰 공급 장치를 배치하는 대신, 이러한 SIP를 사용하면 최종 단계 조정을 부하 바로 옆에서 수행할 수 있습니다. 추가적인 이점으로 이러한 장치는 표준 자동 기계 및 납땜 스테이션과 완벽하게 호환됩니다.
더 작은 장치 여러 개를 사용할 때 공간이 얼마나 절약될까요? 공간은 명확하게 절약되기도 하지만 불명확하게 절약되기도 합니다.
- 대부분의 조정이 부하에 가까운 위치에서 수행되므로 업스트림 공급에 크기가 크고 값이 높은 커패시터를 배치할 필요성을 줄여줍니다.
- 최종 DC 레일을 업스트림 DC-DC 또는 AC/DC 전력 장치의 부하 사양에 맞출 수 있습니다.
- 이러한 DC 레일은 부하에 가깝게 배치되므로 레일에 작은 바이패스 커패시터를 배치할 필요성이 감소합니다. 실제로 부하 측의 초소형 DC-DC 컨버터는 필요한 전력을 공급할 뿐만 아니라 바이패스 커패시터 일부 또는 전체의 역할을 할 수도 있습니다.
- 가까운 위치 때문에 과도 응답이 향상됩니다.
- 컨버터는 최적 부하 및 효율성 범위 내에서 작동하도록 개별적으로 크기를 조정할 수 있습니다. 이에 따라 전체적인 효율이 향상되고, 소산이 더 넓은 영역으로 분산되며, 팬이나 방열판의 필요성이 제거될 수 있습니다.
- 장치가 매우 얇기 때문에 기판이 좁은 간격의 랙이나 얇은 인클로저에 있을 때에도 PC 기판의 바닥에 배치할 수 있습니다. 이에 따라 레이아웃 유연성이 향상되고 공간 절약 설계가 가능해집니다.
- 잡음 발생이 높은 IC와 민감한 IC 간의 누화 및 잡음이 크게 감소합니다.
- 이러한 컨버터는 전기적으로 절연되지 않더라도 작은 절연 컨버터가 필요한 경우 절연 기능에 맞는 크기를 선택하면 됩니다.
- 마지막으로 DC 레일에서 부하 측 순간 성능에 영향을 미치는 IR 드롭 및 파라시틱을 줄이기 위해 더 넓은 회로 기판 트레이스를 사용할 필요가 없습니다.
이러한 소형 DC-DC 컨버터는 1A 미만의 부하로 제한되지 않습니다. 예를 들어 Texas Instruments의 TPS82130 MicroSiP™ 전력 모듈은 3V ~ 17V 입력에서 3A 출력을 제공하며, 동기식 강압 컨버터와 인덕터를 통합하며, 0.9V와 6V 사이의 조정 가능한 출력 전압을 제공합니다(그림 4).

그림 4: Texas Instruments의 TPS82130 DC-DC 모듈은 필요한 외부 수동 부품의 수가 적고, 3V ~ 7V의 DC 입력으로부터 0.9V ~ 6V(사용자 조정 가능), 3A까지 공급할 수 있습니다. (이미지 출처: Texas Instruments)
이 장치의 크기는 3.0mm × 2.8mm × 1.5mm에 불과하므로 "모듈"이라는 명칭 때문에 크기를 혼동하지 않아야 합니다. 적절한 성능 곡선을 보면 전체적인 고효율 피크가 1A보다 조금 높으며, 전체 3A 정격까지 높게 유지됨을 알 수 있습니다(그림 5).

그림 5: TPS82130 DC-DC는 1A 이상의 높은 부하 및 피크에서 작동하는 경우 효율이 약 60% 이상이므로 부하에 가장 적합하게 크기를 조정할 수 있습니다. (이미지 출처: Texas Instruments)
상대적 타이밍 문제 해결
시스템에 레일이 여러 개인 경우 상호 켜기/끄기 타이밍에 관련된 문제가 발생하기도 합니다. 타이밍에는 순차, 비례 및 동시의 세 가지 기본 유형이 있으며 각각 여러 변형이 있습니다. TPS82130의 Enable(EN) 핀과 Soft Start/Tracking(SS/TR) 핀 그리고 일부 저항기 및/또는 커패시터를 사용하여 이러한 모든 유형을 구현할 수 있습니다(편의상, 두 개의 레일만 가정함).
순차 타이밍에서는 첫 번째 장치가 조정에 도달해야
두 번째 장치가 켜집니다(그림 6).

그림 6: 여러 TPS82130 장치를 순차 타이밍으로 구성하여 왼쪽 조정기가 오른쪽 조정기보다 먼저 켜지도록 할 수 있습니다. 참고: 이 그림의 IC는 레이블이 TPS62130입니다. TPS82130은 사양이 향상되었지만 기능과 핀아웃은 동일합니다. (이미지 출처: Texas Instruments)
비례 타이밍에서는 두 출력 전압이 동시에 시작되어 동시에 조정에 도달합니다(그림 7). 두 전압이 일반적으로 서로 달라서 dV/dt 기울기도 다르지만 상수 계수로 서로 관련이 있기 때문에 ‘비례’라고 합니다.

그림 7: 비례 타이밍의 구성(왼쪽)에서는 두 번째 전압 상승은 상호 고정된 비율로 첫 번째(오른쪽)와 동일한 시간에 시작 및 종료됩니다. (이미지 출처: Texas Instruments)
마지막으로 동시 시작에서는 두 출력 전압의 기울기가 동일하여 전압이 서로 다른 시간에 조정에 도달합니다(그림 8).

그림 8: 동시 모드에서는 두 전압이 동일한 시간에 상승을 시작하지만 서로 다른 시간에 조정에 도달합니다. (이미지 출처: Texas Instruments)
상대적 시작 순차 이외에도 ‘소프트 스타트’(전원을 켤 때 전압이 상승하는 속도)과 상호 실제 레일 전압의 상대적 추적과 관련하여 우려 사항이 있을 수 있습니다. TPS82130은 SS/TR 연결을 통해 이에 대비합니다.
새롭게 확보된 공간의 활용
새롭게 확보된 공간의 활용 방법은 여러 가지가 있을 수 있지만 응용 분야 우선 순위에 따라 적절하게 선택해야 합니다. 여러 설계에 있어 첫 번째로 고려한 것은 공간이 좁을 경우 축소하는 경향이 있는 전기적 및 전자적 견고성을 향상시키는 것입니다.
즉, 항상 부족한 I/O 라인에 전원 공급 클램프 및 크로우바, 과도 전압 억제기, 역극성 보호를 추가할 수 있습니다. 기계적 측면에서 추가적인 PC 기판 지지대와 장착 나사, 고정 장치, 배터리 클램프 또는 기타 구조적 향상 기능의 추가가 적절한 공간 활용 방법일 수 있습니다.
다음으로 유용할 수 있는 추가 기능의 추가에 대해 살펴보겠습니다. 이제 약간 더 큰 배터리 또는 약간 더 큰 디스플레이 및 IC, 더 많은 표시 LED 또는 사용자 푸시 버튼 등을 더 추가할 공간이 생겼습니다. 더 큰 IC 패키지가 필요하기는 하지만 더 큰 메모리 옵션도 가능합니다. 특히 이제 기판 레이아웃의 유연성이 높아졌으므로 이러한 작은 DC-DC 컨버터의 사용으로 얻어지는 공간을 더 많은 용도로 활용할 수 있습니다.
결론
경우에 따라 작은 것이 더 좋을 수 있습니다. 초소형 DC-DC 벅 컨버터를 사용하면 부하 근처에 조정을 배치할 수 있으며 이 경우 전기 성능에 리플 영향을 미치고, 기판 레이아웃, 업스트림 전력 장치의 크기와 유형 및 열 발산에 영향을 미칠 수 있습니다.
초소형 컨버터를 사용할 때의 파생 효과는 설계의 고정된 공간 내에서 더 많은 기판 공간이 확보되며 이에 따라 다른 전기적 및 기계적 향상이 가능하고 새로운 기능을 추가할 수 있다는 점입니다.
참고 자료
- Texas Instruments, SLVA470A, “Sequencing and Tracking with the TPS621-Family and TPS821-Family”
면책 조항: 이 웹 사이트에서 여러 작성자 및/또는 포럼 참가자가 명시한 의견, 생각 및 견해는 DigiKey의 의견, 생각 및 견해 또는 DigiKey의 공식 정책과 관련이 없습니다.