IO-Link를 사용하여 인더스트리 4.0 공장의 유연성, 가용성, 효율성 향상

작성자: Jeff Shepard

DigiKey 북미 편집자 제공

인더스트리 4.0의 전형적 특징인 데이터 수집 및 분석을 지원하려면 디지털 센서, 액추에이터, 표시기 및 기타 장치를 추가, 제거 또는 재프로그래밍하는 등의 라인 및 프로세스 변경이 자주 필요할 수 있습니다. 이는 다양한 특성을 가진 레거시 자동화 네트워킹 프로토콜에서 효율적으로 구현하기 어려울 수 있습니다. 인더스트리 4.0 설치의 경우에는 설치된 네트워크와 점점 증가하는 국부적 센서, 액추에이터 및 표시기 사이에 또 다른 연결 및 유연성 계층이 필요합니다.

이러한 문제를 해결하기 위해 IO-Link는 센서, 액추에이터 및 표시기와 같은 장치의 신호를 이더넷 IP, Modbus TCP/IP 및 PROFINET과 같은 상위 네트워크에 연결하고 여기에서 PLC(프로그래밍 가능 논리 컨트롤러), HMI(인간 기계 인터페이스) 장치, SCADA(감독 제어 및 데이터 수집) 시스템 및 클라우드에 연결할 수 있는 개방형 표준으로 개발되었습니다. IO-Link 직렬 연결은 IEC 60974-5-2에 정의된 단순 비차폐 3선 또는 5선 표준 케이블을 사용하여 IEC 61131-9로 표준화되었습니다. 자동화 시스템 설계자는 IO-Link가 인더스트리 4.0 공장에 필요한 연결된 장치의 신속한 배포 및 원격 구성, 모니터링 및 진단을 지원하는 데 특히 적합하다는 것을 알게 될 것입니다.

이 기사에서는 IO-Link의 기능과 이점을 검토하고 인더스트리 4.0을 지원하기 위해 센서, 액추에이터 및 표시기의 로컬 네트워크를 구축하기 위한 다양한 유형의 IO-Link 장치 사용을 포함하여 IO-Link 네트워크의 구조 및 작동에 대해 살펴봅니다. 또한 설계자가 Industry 4.0 에지 장치를 효율적으로 배포하는 데 사용할 수 있는, Banner Engineering의 실제 IO-Link 마스터, 허브, 데이터 컨버터 장치 예를 소개합니다.

IO-Link 응용 영역

IO-Link는 분산된 센서, 액추에이터 및 표시기에서 데이터를 캡처하고 데이터를 IO-Link 형식으로 변환하는 컨버터에 연결한 다음 이더넷, Modbus 및 PROFINET과 같은 상위 수준 공장 네트워크에 연결하기 위해 필요에 따라 IO-Link 허브 또는 마스터 장치에 배포하는 하위 수준 네트워크를 제공합니다(그림 1).

레거시 및 다른 센서를 연결하기 위한 완전한 솔루션을 제공하는 IO-Link 구성도그림 1: IO-Link는 레거시 및 다른 센서, 액추에이터, 장치(왼쪽)와 인더스트리 4.0의 기존 SCADA, HMI 및 클라우드(오른쪽)를 연결하기 위한 완전한 솔루션을 제공합니다. (이미지 출처: Banner Engineering)

IO-Link의 주요 특성에는 다음이 포함됩니다.

  • 개방형 표준
  • 로컬 장치의 빠른 통합, 구성 및 커미셔닝을 지원하여 기술자의 직접적인 지원을 최소화하면서 전환 속도 및 유연성을 높일 수 있음
  • 기존 자동화 네트워크와의 호환성
  • 동기 또는 비동기 방식으로 통신 효율을 최대화할 수 있는 견고한 양방향 통신
  • 장치 수준까지 원격 진단 지원
  • 프로세스 최적화의 속도를 향상시키기 위해 센서 또는 액추에이터 파라미터를 동적으로 변경할 수 있음
  • 가용성 최대화를 위한 통합 장치 식별 및 자동 파라미터 재할당

IO-Link 장치에 연결하는 방법

IO-Link 네트워크의 장치는 최대 20m 길이의 3개 또는 5개 컨덕터 비차폐형 케이블을 사용하여 연결됩니다. IEC 60947-5-2는 마스터 및 장치 핀 할당을 정의합니다. 수 커넥터는 장치에 할당되고 암 커넥터는 마스터에 사용됩니다. 커넥터는 최대 5개 핀을 가진 M5, M8 또는 M12일 수 있습니다. 마스터에서 핀 1과 3 사이에 최대 200mA(밀리암페어), 24VDC가 제공되어 장치에 대한 선택적 전원 공급 장치 역할을 수행합니다. 핀 4는 IEC 61131-2에 따라 디지털 입력(DI) 또는 디지털 출력(DO)으로 정의되며 IEC60947-5-2에 따라 레거시 장치와의 역호환성을 지원합니다.

두 개의 마스터 포트 클래스 A와 B가 있습니다. 클래스 A 포트에서 핀 2와 5는 연결되어 있지 않고(NC), 클래스 B 포트에서 해당 핀은 DI, DO, NC(연결되지 않음)로 구성될 수 있거나 추가 전원 공급 장치를 제공할 수 있습니다. 대부분의 산업 설치에서는 M12 빠른 분리 커넥터가 사용됩니다. 그림 2에는 IEC 60974-5에 정의된 핀 할당 요약이 표시되어 있습니다.

  • 핀 1: +24VDC, 200mA(최대)(L+)
  • 핀 2: 디지털 I/O(PNP만 해당)
  • 핀 3: 0V(L-)
  • 핀 4: 디지털 I/O(NPN, PNP 또는 푸시-풀) 및 IO-Link 통신
  • 핀5: 중간 핀 NC(선택적)

제공된 전력 및 데이터 연결을 위한 단순 연결인 IO-Link 링크 이미지그림 2: IO-Link는 센서 및 액추에이터 같이 에지에 있는 장치에 전력 및 데이터 연결을 제공하기 위한 단순 솔루션입니다. (이미지 출처: Banner Engineering)

IO-Link를 선택해야 하는 이유

IO-Link는 저렴하지만 표준화되고 신뢰할 수 있는 배선으로 간단한 장치 설치 또는 교체를 사용하여 인더스트리 4.0 네트워크의 실질적인 성능 향상에 기여합니다. 또한 이는 분리형 센서를 기존 네트워크에 통합하는 과정을 간소화하도록 설계되었습니다. IO-Link의 이점에는 다음이 포함됩니다.

데이터 가용성 - IO-Link를 사용하여 분리된 장치와 고립된 자동화 부문을 통합 네트워크에 연결함으로써 실현됩니다. 센서-레벨 데이터를 사용할 수 없거나 이러한 데이터의 획득이 쉽지 않은 경우가 있습니다. IO-Link를 사용하면 데이터를 쉽게 획득할 수 있고 실시간으로 사용 가능하므로 프로세스를 최적화하고 사전 예방적인 기계 및 센서 유지 보수를 지원할 수 있습니다. IO-Link는 정기적인 일정에 따라 자동으로 전송되는 주기적 데이터 또는 요청 시 또는 필요에 따라 전송되는 비주기적 데이터로 추가 분류할 수 있는 세 가지 기본 데이터 유형을 지원합니다.

  • 프로세스 데이터: 이는 장치가 마스터에 전송하는 센서 판독값과 같은 정보뿐만 아니라, 타워 조명 기구의 특정 세그먼트를 비추는 것과 같이 장치 작동을 제어하기 위한 마스터의 정보를 말합니다. 프로세스 데이터는 주기적이거나 비주기적일 수 있습니다.
  • 서비스 데이터: 여기에는 장치에 대한 정보가 포함되며 장치 데이터라고도 합니다. 서비스 데이터에는 장치 파라미터 값, 장치 설명, 모델과 일 번호가 포함됩니다. 서비스 데이터는 비주기적이며 필요에 따라 장치에서 읽어 오거나 해당 장치에 쓸 수 있습니다.
  • 이벤트 데이터: 여기에는 오류 처리가 포함되며 파라미터 설정 초과와 같은 오류 메시지 또는 이미징 센서의 렌즈가 오염됨과 같은 유지 보수 경고가 포함됩니다. 이러한 데이터는 트리거 이벤트가 발생할 때마다 비주기적으로 전송됩니다.

원격 구성 - 네트워크 운영자 및 기술자가 각각의 개별 장치를 실제로 확인하지 않고 소프트웨어 제어를 통해 장치 파라미터를 읽거나 변경할 수 있도록 합니다. 필요에 따라 센서 파라미터를 동적으로 변경하여 기존 프로세스를 개선하고, 제품 및 프로세스 변경을 가속화하며, 대량 맞춤화를 지원하고, 기계 및 라인 중지 시간을 최소화할 수 있습니다.

간소화된 장치 교체 - 장치를 원격으로 구성할 수 있는 기능을 통해 실현됩니다. IO-Link의 자동 장치 교체(ADR) 기능은 교체된 장치에 대한 자동 파라미터 조정 및 재할당을 제공할 수 있습니다. ADR을 통해 네트워크 운영자는 기존 파라미터 값을 교체된 장치에 가져오거나 필요에 따라 파라미터를 업데이트하여 신속하고 정확한 네트워크 변조 및 유지 보수를 보장할 수 있습니다.

확장된 진단 기능 - IO-Link의 주기적 및 비주기적 통신 기능을 활용하여 네트워크 운영자에게 공장 내 각 장치의 작동 상태에 대한 광범위한 정보를 제공합니다. 장치 작동을 원격으로 진단하는 기능을 사욯하면 저하되거나 사양을 벗어나 작동하는 장치를 빠르게 식별할 수 있습니다. 따라서 유지 보수 또는 장치 교체에 대한 일정을 더욱 효율적으로 지정할 수 있습니다.

표준화된 간단한 배선 - 이는 IO-Link의 주요 특징입니다. 다른 네트워크 프로토콜과 달리 IO-Link 장치, 컨버터, 허브, 마스터는 모두 간단한 저가형 비차폐 케이블 및 빠른 분리 커넥터를 사용하여 연결되어 있습니다. IO-Link의 마스터-슬레이브 아키텍처는 배선 요구 사항을 더 간소화하고 네트워크 구성 우려 사항을 제거합니다.

시작하기: IO-Link 마스터/컨트롤러

IO-Link 사용을 추가하거나 확장하는 자동화 시스템 설계자는 Banner Engineering의 DXMR90-4K 같은 IO-Link 마스터(또는 컨트롤러)를 선택하는 것으로 시작할 수 있습니다. 이 장치는 여러 소스의 데이터를 통합하고, 로컬 데이터 처리를 제공하며 더 높은 수준의 네트워크로의 연결을 실현합니다(그 3).

Banner Engineering DXMR90-4K IO-Link 마스터 장치 이미지그림 3: DXMR90-4K IO-Link 마스터 장치는 4개 로컬 소스의 데이터를 결합하여 더 높은 수준의 네트워크로 연결할 수 있습니다. (이미지 출처: Banner Engineering)

DXMR90-4K의 4개 포트는 최대 4개 IO-Link 장치와의 동시 통신을 지원합니다. 이 장치는 데이터 수집, 에지 처리, 산업용 이더넷 또는 Modbus/TCP 연결을 위한 프로토콜 변환을 지원합니다. DXMR90-4K의 다른 특징에는 다음이 포함됩니다.

  • 공간을 절약하고 배치를 간소화하는 콤팩트하고 가벼운 하우징
  • IP67 등급으로 별도의 제어 캐비닛이 필요하지 않으므로 설치 비용 절감에 기여함
  • 로보틱스와 같은 응용 분야에서 특히 중요할 수 있는 케이블링 복잡성과 무게를 최소화하는 통합 케이블 주행을 용이하게 함
  • 동작 규칙 및 ScriptBasic 프로그래밍(높은 수준의 유연성 지원)을 사용하는 확장 가능한 내부 논리 컨트롤러

설치를 더 간단히 하기 위해 설계자는 Modbus 연결을 위한 R45C-2K-MQ 2포트 IO-Link 마스터와 같은 장치로 전환할 수 있습니다.

IO-Link 허브

수많은 센서 또는 액추에이터를 단일 IO 마스터에 연결해야 하는 경우 설계자는 IO-Link 허브를 사용하여 센서 및 액추에이터 신호를 집계하고 단일 케이블을 통해 IO-Link 마스터로 전송할 수 있습니다. 예를 들어, R90C-4B21-KQ는 4개의 입력 포트를 갖추고 있으며 표준 M12 커넥터를 사용하여 마스터에 연결됩니다(그림 4). 이산 입력을 연결하고 값을 IO-Link 마스터에 보내는 IO-Link 장치 컨버터에 대한 콤팩트 바이모달(PNP 또는 NPN)입니다. 특징은 다음과 같습니다.

  • ON/OFF 지연, ON/OFF/재트리거 가능 단발, ON/OFF, 펄스폭 연장기, 적산계를 포함하는 지연 모드
  • 개수, 이벤트 수/분, 기간을 포함하는 측정 메트릭스
  • 이산 미러링을 통해 신호(입력 및 출력)를 4개 포트 중 하나에 미러링
  • 이산 I/O를 NPN 또는 PNP로 독립적으로 구성할 수 있음
  • 견고한 오버몰딩 IP68 등급 설계

Banner Engineering R90C-4B21-KQ 허브 이미지그림 4: R90C-4B21-KQ 허브는 4개 장치의 통신을 통합하고 IO-Link 마스터 장치로 연결할 수 있습니다. (이미지 출처: Banner Engineering)

IO-Link 신호 컨버터

이산 PNP 또는 NPN 신호, 아날로그 0VDC ~ 10VDC 신호 및 전류 트랜스듀서와 같은 다양한 신호 유형을 사용할 수 있는 센서 및 기타 장치를 연결하기 위해 IO-Link 네트워크에 다양한 유형의 컨버터를 사용할 수 있습니다. IO-Link 신호 컨버터의 예에는 다음이 포함됩니다.

  • R45C-K-IIQ IO-Link - 아날로그 전류 입력 또는 출력 컨버터(그림 5)
  • 아날로그 전압 입력 또는 출력을 위한 R45C-K-UUQ 컨버터
  • 아날로그 전류 출력을 위한 R45C-K-IQ 컨버터
  • 아날로그 전압 출력을 위한 R45C-K-UQ 컨버터

Banner Engineering R45C-K-IIQ IO-Link 컨버터 이미지그림 5: R45C-K-IIQ IO-Link 컨버터는 아날로그 입력 및 출력을 사용하여 마스터 장치를 로컬 장치에 연결할 수 있습니다. (이미지 출처: Banner Engineering)

단일 AA 배터리 크기 정도인 IO-Link 인라인 컨버터도 사용할 수 있습니다. 이러한 컨버터는 다양한 신호 유형을 처리하여 IO-Link, Modbus 또는 다른 프로토콜로 변환할 수 있습니다. 예를 들어, S15C-I-KQ는 아날로그 전류 - IO-Link 컨버터로 4mA ~ 20mA 전원에 연결하여 해당 값을 IO-Link 마스터에 출력합니다. 이러한 컨버터의 작은 크기는 프로세스 또는 환경 모니터링을 위한 표준 프로토콜을 사용하여 네트워크에 대한 레거시 센서 추가를 간소화합니다. IP68 등급을 획득했으므로 산업 환경에 광범위하게 배치할 수 있습니다.

결론

IO-Link는 레거시 및 기타 에지 장치를 기본 이더넷 IP, Modbus TCP/IP 또는 PROFINET 네트워크와 연결하여 인더스트리 4.0 공장의 성능을 최적화하는 데 필수인 데이터를 수집하는 데 필요한 연결성을 제공합니다. IO-Link는 IEC 60974-5-2에 정의된 간단한 비차폐 3선 또는 5선 표준 케이블로 IEC 61131-9에서 표준화된 연결을 사용하여 높은 수준의 데이터 가용성, 확장된 진단, 원격 구성, 단순화된 장치 교체, 신속한 프로세스 및 회선 변경을 지원합니다.

추천 자료

  1. IIoT에서 Industry 4.0 데이터 처리 최적화를 위한 모듈식 오버레이 네트워크를 설계하는 방법
  2. 장거리 산업 자동화 배포에서 기가비트 이더넷 신호 무결성을 유지하는 방법
DigiKey logo

면책 조항: 이 웹 사이트에서 여러 작성자 및/또는 포럼 참가자가 명시한 의견, 생각 및 견해는 DigiKey의 의견, 생각 및 견해 또는 DigiKey의 공식 정책과 관련이 없습니다.

작성자 정보

Image of Jeff Shepard

Jeff Shepard

Jeff는 30년 이상 전력 전자 제품, 전자 부품 및 기타 기술에 관한 주제로 저술 작업을 해 왔습니다. 처음에는 EETimes에서 수석 편집자로 전력 전자 제품에 대해 글을 쓰기 시작했습니다. 이후 그는 전력 전자 제품 설계 잡지인 Powertechniques를 창간했으며, 그 후 세계적인 전력 전자 제품 연구 및 출판 회사인 Darnell Group을 설립했습니다. Darnell Group의 여러 업적 중 하나로는 PowerPulse.net을 발행하여 전 세계의 전력 전자 제품 엔지니어링 커뮤니티에 매일 뉴스를 제공한 일을 들 수 있습니다. 그는 Prentice Hall의 Reston 부에서 발행한 "Power Supplies"라는 제목의 스위치 모드 전원 공급 장치 교과서의 저자입니다.

또한 고와트 스위칭 전원 공급 장치 제조업체인 Jeta Power Systems를 공동 설립했으며, 이 회사는 Computer Products에 인수되었습니다. Jeff는 또한 발명가로서 열 에너지 수확 및 광학 메타소재 분야에서 미국 특허 17개를 보유하고 있으며, 전력 전자 분야의 글로벌 트렌드에 정통하고 강연도 자주 진행합니다. 그는 캘리포니아 주립대학(University of California)에서 양적 방법론 및 수학 석사 학위를 취득했습니다.

게시자 정보

DigiKey 북미 편집자