USB Type-C® 표준화 – 장소, 시기 및 대상
2023-09-28
USB Type-C의 출현은 연결성의 전환점이 되었습니다. 이 콤팩트한 리버시블 커넥터는 데이터 교환 및 장치 전원 공급 방식을 바꾸어 데이터 전송 속도를 높이고 다양한 전력 공급을 제공합니다.
그러나 2014년에 처음 도입되었을 때 USB Type-C는 DC 전력 커넥터 및 기타 USB 변형을 포함하여 이미 다양한 커넥터 유형 카탈로그에 추가되었습니다. 이러한 커넥터 유연성은 전자 장치를 설계하는 OEM에 도움이 될 수 있지만 구매하는 각 고유 장치에 전력을 공급하는 다양한 충전기로 소비자에게 부담을 주어 전자 폐기물의 급증에 훨씬 더 기여하기도 합니다. 그래서 무엇을 할 수 있을까요?
유럽 연합(EU)은 USB Type-C 기술에 구축된 범용 충전기를 의무화하는 향후 법안을 통해 증가하는 전자 폐기물 위기를 완화하기 위한 첫 번째 조치를 취했습니다. 이 기사에서는 USB Type-C 표준화를 향한 EU의 추진력을 자세히 살펴보고 그 중요성, 핵심 이정표 및 잠재적 결과를 파악합니다. 유럽의 최종 사용자에게 제품을 판매하고 사전 예방적으로 미래에 대비한 경쟁력을 갖추려는 OEM의 경우 USB Type-C 설계로의 전환이 중요하며 특히 USB Type-C 표준화가 다른 지역과 응용 분야로 확대되는 경우 더욱 그렇습니다.
USB Type-C 표준화는 어디에서 구현됩니까?
앞에서 언급한대로 EU는 USB Type-C 표준화를 구현하는 세계 최초의 지역이 될 것입니다. 유럽 표준화 기구(CEN)와 유럽전기표준화 위원회(CENELEC) 같은 규제 기관은 USB Type-C 커넥터, 케이블 및 전력 공급 프로토콜의 안전성과 원활한 호환성을 보장하는 포괄적인 지침을 수립하기 위해 주요 그룹 및 전문가와 긴밀히 협력해 왔습니다.
특히 USB Type-C는 물리적 USB 커넥터 표준이 이미 유럽의 표준인 EN IEC 62680-1-3에 따라 CENELEC를 통해 국제적으로 인정을 받았고 USB 전력 공급이 이미 EN IEC 62680-1-2에 따라 요약되었으므로 범용 충전 리셉터클에 대한 가장 실현 가능한 선택지로 등장했습니다. 무선 장비 지침(RED)과 폐전기 및 전자 장비(WEEE) 지침은 기존의 다른 규정이며 USB Type-C 표준화 형성을 지원했습니다.
모바일 장치 시장의 규모가 방대하다는 점을 감안할 때 유럽의회와 EU 정상회의는 궁극적으로 국가적인 조치 또는 자발적인 이니셔티브와 달리 연합 수준의 의무적인 입법 조치가 장치의 호환성을 보장하고 소비자 편의성을 높이며 환경 폐기물을 줄이는 유일한 방법이라고 결정을 내렸습니다.
표준화는 언제 효력이 발생합니까?
USB Type-C 표준화를 향한 움직임은 멀지 않습니다. 2024년 12월 28일부터 EU에서 판매할 수 있는 모든 모바일 장치에는 USB Type-C 충전 포트가 필요하며 USB 전력 공급(PD) 사양을 준수해야 합니다. 2026년 4월 28일부터 USB Type-C와 PD 전제 조건은 노트북도 포함하도록 확대됩니다.
그림 1: USB Type-C 표준화는 2024년에 모바일 장치에 처음으로 적용되고 2026년에 노트북에 적용됩니다(이미지 출처: Same Sky)
규제가 적용될 장치는 무엇입니까?
최대 100W의 전력을 공급하기 위해 유선 케이블을 사용하는 모든 충전식 전자 장치에는 의무적으로 USB Type-C 리셉터클이 있어야 합니다. 2024년 말까지 정상회의의 제안에 의해 영향을 받게 될 장치 범주는 다음과 같습니다.
- 핸드헬드 휴대폰
- 태블릿
- 디지털 카메라
- 헤드폰
- 헤드셋
- 핸드헬드 동영상 게임 콘솔
- 휴대용 스피커
- 전자 판독기
- 키보드
- 마우스
- 휴대용 네비게이션 시스템
- 이어버드
- 노트북(2026년 봄부터)
USB Type-C 리셉터클을 적용하기에 너무 작은 일부 장치의 경우 면제될 수 있습니다. 여기에는 스마트 워치, 건강 추적기, 개인 관리 장치 및 기타 웨어러블이 포함될 수 있습니다.
또한 정상회의는 2025년 말까지 그리고 이후 5년마다 급속한 기술 발전이나 시장의 변화로 인해 일반 충전기 규정에 장치를 추가해야 하는지에 대해 정기적으로 평가하고 보고합니다. 처음에는 전력 공급이 최대 100W까지인 장치를 다루면서 EU는 USB 표준의 진화하는 특성을 인정했습니다. USB-IF의 업데이트된 USB PD 표준을 인식하여 원래 지침을 수정하였으며 현재 최대 240W까지 확장되었습니다. 이 새로운 240W 출력 범위 내의 장치도 규정에 포함될 가능성이 있습니다.
기타 중요 참고 사항
USB Type-C 표준화가 EU의 새로운 지침의 주요 목표이긴 하지만 언급할 만한 몇 가지 부차적인 규칙과 목표가 있습니다.
개별 가격 지정
이 지침의 주요 목표 중 하나는 모든 장치에 범용 충전기를 구현하여 전자 폐기물을 줄이는 것입니다. '개별 가격 지정'의 개념은 소비자에게 새 장치를 구입할 때 충전기 유무를 선택할 수 있는 옵션을 제공하도록 설계되었습니다. 처음에는 개별 가격 지정이 필요하지 않지만 2026년 말에는 정상회의가 개별 가격 지정의 효과를 평가하고 이를 제조업체에 필수 요구 사항으로 정해야 할지를 결정하는 보고서를 제출해야 합니다. 또한 충전 장치가 구매 시 포함되는지 여부를 명확히 표시하기 위해 모든 제품 포장에 새로운 레이블을 부착해야 합니다(그림 2).
그림 2: 장치가 충전기와 함께 제공되는지 여부를 나타내기 위한 패키지 레이블 제안(이미지 출처: Same Sky)
무선 충전
2024년 말까지 정상회의는 EU 표준 기관들이 무선 충전을 위한 통합 충전 인터페이스와 프로토콜을 공식화하도록 촉구할 의무도 있습니다. 그러나 초기 지침은 주로 USB Type-C를 통한 유선 충전과 관련이 있습니다.
충전 사양
위의 그림 2에 표시된 '개별 가격 지정' 레이블과 함께 충전 기능 및 호환되는 충전 장치에 대한 세부 정보가 그림 3에 표시된 것처럼 사용자 설명서 및 포장에 포함되어 있어야 합니다.
그림 3: 레이블에는 최종 제품을 충전하는 데 필요한 최소 전력(XX)과 최종 제품이 최대 충전 속도에 도달하는 데 필요한 최대 전력(YY)을 표시해야 합니다(이미지 출처: Same Sky)
향후 전망
표준화를 향한 여정은 유망한 것 같지만 문제가 없는 것은 아닙니다. 제조업체는 이러한 새로운 요구 사항에 따라 조정 시 어려움을 겪을 수 있으며 시행이 어려울 수 있습니다. 앞으로 USB 기술의 지속적인 발전은 EU의 지속적인 유연성과 협력을 요구하는 더 많은 발전을 가져올 것입니다.
또한 EU의 이니셔티브는 전 세계적으로 USB Type-C를 채택하는 초기 단계일 수 있습니다. 현재 전 세계에서 두 번째로 큰 스마트폰 시장인 인도에서는 2025년 3월까지 USB Type-C를 범용 충전 포트로 하기로 계획했습니다. 많은 미국 상원 의원들은 USB Type-C를 표준화하려는 EU의 노력을 반영하는 법안을 이미 지지하기 시작했습니다.
EU는 USB Type-C 표준화로 바꾸면서 손쉬운 연결이 표준이 되어 미래에 개인의 삶을 풍요롭게 하고 산업에 전력을 공급하고 환경을 보호할 수 있도록 기반을 마련합니다. Same Sky는 EU 표준화 문제를 정면으로 해결할 수 있는 포괄적인 USB Type-C 커넥터, 케이블 및 전력 전용 USB Type-C 리셉터클을 제공할 준비가 되어 있습니다.
면책 조항: 이 웹 사이트에서 여러 작성자 및/또는 포럼 참가자가 명시한 의견, 생각 및 견해는 DigiKey의 의견, 생각 및 견해 또는 DigiKey의 공식 정책과 관련이 없습니다.