래칭 계전기와 비래칭 계전기의 차이점 이해하기

작성자: Nick Grillone, Applications Engineer, Same Sky

계전기는 현대 전자 시스템의 기본 구성 요소로, 산업, 상업 및 소비자 응용 제품 전반에서 회로를 안정적으로 제어하는 역할을 합니다. HVAC 시스템과 스마트 인프라부터 산업 자동화 및 전력 관리에 이르기까지 계전기는 부하를 전환하고 제어 신호를 분리하는 간단하면서도 효과적인 방법을 제공합니다. 시스템 요구사항이 효율성과 안정성을 높이는 방향으로 계속 진화함에 따라 적절한 계전기 유형을 선택하는 것이 점점 더 중요해지고 있습니다.

비래칭 계전기는 코일에 전류가 지속적으로 공급되는 동안에만 활성화된 상태를 유지하는 반면, 래칭 계전기는 전원이 차단된 후에도 그 위치를 유지합니다. 이처럼 작동 원리가 다르기 때문에 각 계전기 유형은 응용 방식에 따라 적합한 경우가 다릅니다. 각 옵션의 사용 방법과 시기를 이해하면 설계 내에서 성능과 에너지 사용량을 모두 최적화할 수 있습니다.

두 가지 계전기 유형 모두 산업 전반에 걸쳐 필수적인 역할을 하며, Same Sky는 다양한 계전기 솔루션을 지원합니다. 이 기사에서는 핵심적인 차이점, 장점, 제한 사항 및 실제 구현 지침을 간략하게 설명합니다.

계전기 기본 사항: 간단한 복습

계전기 유형을 비교하기 전에 전자 기계 계전기의 작동 방식을 다시 한 번 살펴보는 것이 도움이 됩니다. 일반적인 계전기에는 다음이 포함됩니다.

  • 전원이 공급되면 자기장을 생성하는 코일
  • 접점을 열거나 닫기 위해 움직이는 전기자
  • 비래칭 설계에서 전기자를 기본 위치로 되돌릴 수 있는 스프링

접점 구성은 SPST(단극 단투) 및 SPDT(단극 쌍투) 배열을 포함하여 다양하므로 유연한 회로 설계가 가능합니다. 계전기는 기계적 동작에 의존하기 때문에 전환이 즉각적으로 이루어지지 않으며, 다음과 같은 몇 가지 타이밍 특성이 성능에 영향을 미칩니다.

  • 작동 시간: 코일 통전 및 접점 이동 간의 지연 시간
  • 해제 시간: 전원 제거 후 기본 상태로 돌아가는 데 필요한 시간
  • 접점 바운스: 전환 중 빠르고 짧은 변동이 발생하는 경우
  • 최소 펄스 폭: 계전기를 안정적으로 작동시키는 데 필요한 최단 펄스

이러한 파라미터는 고속 스위칭 시스템과 래칭 계전기를 사용하는 설계에서 특히 중요합니다.

비래칭 계전기

단안정(monostable) 계전기라고도 하는 비래칭 계전기는 하나의 안정적인 상태를 가지며 지속적인 코일 전류에 의존하여 작동 상태를 유지합니다. 전원이 제거되면 내부 스프링이 접점을 원래 위치로 되돌립니다.

이러한 동작은 정전 시 알려진 상태로 기본값을 설정해야 하는 안전 중심 시스템에 적합한 강력한 선택입니다. 또한 드라이브 회로가 비교적 간단하고 비용 효율적이기 때문에 구현하기도 쉽습니다. 그러나 코일에 지속적으로 전원을 공급하면 전력 소비가 증가합니다. 시간이 지남에 따라 코일에 열이 축적되어 제대로 관리하지 않으면 수명에 영향을 미칠 수 있습니다.

일반적인 비래칭 계전기의 단면도 이미지그림 1: 일반적인 비래칭 계전기의 단면도(이미지 출처: Same Sky).

래칭 계전기

래칭 계전기 또는 쌍안정(bistable) 계전기는 지속적인 전원 공급 없이도 마지막으로 전환된 상태를 유지합니다. 영구 자석 또는 기계식 래치를 사용하여 전기자를 제자리에 고정하고 짧은 전기 펄스를 사용하여 상태를 변경합니다.

이 설계는 상당한 효율성 이점을 제공합니다. 코일에 잠깐만 전원이 공급되기 때문에 대기 전력 소비가 최소화되고 열 스트레스가 줄어듭니다. 래칭 계전기는 정전 시 상태를 유지하는 것이 중요한 경우에 특히 유용합니다.

하지만 이러한 이점에는 단점도 있습니다. 특히 극성 반전이 필요한 단일 코일 설계의 경우 드라이브 회로가 더 복잡합니다. 또한 영구 자석에 의존하는 설계는 과전류나 기계적 충격에 민감하여 신뢰성에 영향을 줄 수 있습니다.

일반적인 래칭 계전기의 단면도 이미지그림 2: 일반적인 래칭 계전기의 단면도(이미지 출처: Same Sky).

래칭 계전기에는 단일 코일 및 이중 코일 래칭 설계가 있으며, 둘 다 지속적인 전원 없이도 위치를 유지하지만 제어 방식이 다릅니다.

  • 단일 코일 설계는 계전기 설정과 재설정에 모두 하나의 코일을 사용합니다. 상태를 전환하려면 인가 전압의 극성을 반대로 해야 합니다.
  • 이중 코일 설계는 설정용 코일과 재설정용 코일로 구성된 두 개의 별도 코일을 사용합니다.

이중 코일 계전기는 추가 핀과 약간 더 많은 공간이 필요하지만 극성 반전이 필요하지 않아 제어 회로가 간소화됩니다.

래칭 계전기와 비래칭 계전기 비교하기

표 1에는 두 계전기 유형 간의 주요 차이점이 간략하게 요약되어 있습니다.

특징 비래칭 계전기 래칭 계전기
대기 코일 전력 높음 없음
전력 손실 시 기본 상태로 돌아감 마지막 상태 유지
드라이브 회로 복잡성 단순 더 복잡함
크기 및 비용 일반적으로 더 낮음 일반적으로 더 높음
일반 응용 분야 안전 시스템, 기본 제어 에너지에 민감하거나 상태가 유지되는 시스템

표 1: 일반적인 계전기 설계 간의 주요 차이점 (이미지 출처: Same Sky)

안정적인 계전기 통합을 위한 모범 사례

고품질 계전기라도 장기적인 신뢰성을 보장하려면 적절한 설계 관행이 필요합니다. 신중하게 구현하면 시스템 성능과 수명을 크게 향상시킬 수 있습니다.

DC 코일을 사용하는 비래칭 계전기의 경우, 코일 전체에 플라이백 다이오드를 추가하는 것이 필수적입니다. 이는 전원을 차단하는 동안 발생하는 전압 스파이크를 억제하여 주변 전자기기를 보호하는 데 도움이 됩니다. 특히 전원을 켤 때 큰 전류 서지가 발생할 수 있는 용량성 또는 자화 부하를 전환할 때는 유입 전류를 관리하는 것도 중요합니다.

래칭 계전기의 경우 작동 펄스를 정밀하게 제어하는 것이 중요합니다. 단일 코일 설계에서 전용 드라이버 IC 또는 H 브리지를 사용하면 제어를 간소화하고 일관된 작동을 보장할 수 있습니다. 펄스 타이밍은 신중하게 관리해야 합니다. 펄스가 너무 짧으면 계전기가 작동하지 않을 수 있고, 너무 길면 에너지가 낭비되고 열 스트레스가 증가합니다. 진동이나 충격에 노출되는 상황에서는 의도하지 않은 스위칭을 방지하기 위해 추가적인 기계적 고려가 필요할 수 있습니다.

일반적인 모범 사례는 두 계전기 유형 모두에 적용됩니다. 여기에는 접촉 부하 감소, 적절한 열 관리 보장, 습도나 먼지가 많은 열악한 환경에서의 작동 시 밀폐형 설계 선택 등이 포함됩니다.

상황별 적합한 계전기 선택하기

래칭 계전기와 비래칭 계전기 중에서 선택하려면 우선 시스템 요구 사항을 이해해야 합니다. 주요 고려 사항으로는 코일 전압, 전류 가용성, 접점 정격 및 환경 조건이 있습니다. 구성 요소들이 최대 한계로 작동하지 않도록 항상 적절한 부하 경감을 적용해야 합니다.

다음 질문을 고려해 보면 선택이 쉬워질 수 있습니다.

  • 정전 후 시스템이 기본 상태로 돌아가나요? 비래칭
  • 정전 중에도 계전기가 상태를 유지해야 하나요? 래칭
  • 대기 전력을 최소화하는 것이 중요한가요? 래칭
  • 단순한 드라이브 회로가 우선순위인가요? 비래칭

결론

래칭 계전기와 비래칭 계전기 중에서 선택하려면 효율성, 제어 복잡성 및 응용 요구 사항 간의 균형을 맞춰야 합니다. 비래칭 계전기는 간단한 작동과 고유의 고장 시 안전 동작을 제공하는 반면, 래칭 계전기는 전력 소비와 상태 유지를 줄여줍니다.

Same Sky의 포트폴리오에는 두 가지 계전기 유형이 모두 포함되어 있어 엔지니어가 다양한 설계 요구 사항을 충족할 수 있는 유연한 옵션을 제공합니다. 여기에는 낮은 수준의 전류 스위칭을 위한 신호 계전기와 높은 수준의 전류 스위칭을 위한 전원 계전기가 포함됩니다.

면책 조항: 이 웹 사이트에서 여러 작성자 및/또는 포럼 참가자가 명시한 의견, 생각 및 견해는 DigiKey의 의견, 생각 및 견해 또는 DigiKey의 공식 정책과 관련이 없습니다.

작성자 정보

Image of Nick Grillone

Nick Grillone, Applications Engineer, Same Sky

Nick Grillone brings over 10 years of customer support experience to the Same Sky's Applications Engineering team. His technical and application expertise is particularly focused on our diverse range of audio components, such as microphones and speakers, as well as our sensor technology offering. In his spare time, Nick enjoys all things outdoors with his partner and his dog, including backpacking, camping, cycling, and paddleboarding.