포고 핀 커넥터 기본 사항

작성자: Jeff Smoot, Same Sky의 애플리케이션 엔지니어링 및 동작 제어 부문 부사장

포고 핀은 전자 시스템에서 접점을 통한 안정적인 전기 연결을 보장하기 위해 널리 사용되는 스프링이 장착된 소형 커넥터입니다. 구조상으로 이 핀은 내부 스프링이 있는 원통형 배럴로 구성되어 있으므로, 핀을 압축하여 안정적인 접점 압력을 유지할 수 있습니다. 이러한 설계는 기존의 포고 스틱과 시각적으로 비슷하여 거기에서 이름이 유래되었습니다.

재미있는 사실은, 최초의 포고 스틱 장난감은 Max Pohlig와 Ernst Gottschall이 자신들의 성에서 첫 두 글자를 조합하여 제품의 이름을 만든 것입니다. 하지만 포고 스틱과 포고 핀은 그 동작과 이름이 서로 비슷하다는 것 외에도 더 많은 기능적, 설계적인 관련성이 있습니다. 이 기사에서는 포고 핀의 장점, 일반적인 스타일, 설계 고려 사항 등에 대해 자세히 설명합니다.

포고 핀 기본 사항

1970년대 초 벨 연구소에서 처음 개발된 포고 핀은 매우 정밀하고 소형화되며 반복 가능한 전기 연결에 적합하여 초기에는 반도체 테스트 장비용으로 설계되었습니다. 이후 기계적 안정성, 전류 처리, 소형 설계 면에서 발전하면서 업계에서 더 많은 역할을 수행하게 되었습니다. 이러한 개선으로 포고 핀은 소비자 가전, 산업용 시스템, 의료 장치 등 다양한 분야에서 활용 가능하게 되었습니다.

각 포고 핀은 배럴, 플런저, 내부 코일 스프링의 세 가지 주요 부분으로 구성됩니다. 통상적인 소재는 황동 또는 구리 합금이며, 내구성과 내식성을 위해 니켈 코팅이 되어 있습니다. 낮은 접촉 저항이 필요한 응용 제품에는 금 및 기타 귀금속 도금을 적용하는 경우가 많습니다. 고밀도 픽스처의 경우, 포고 핀은 회로 기판이나 자주 결합 및 분리되는 커넥터 내에 여러 접점을 만들기 위해 근접하게 배열됩니다. 이 고밀도 구성은 많은 최신 전자 응용 제품에서 중요한 반복 사용을 견딜 수 있는 효율적이고 안정적인 연결을 가능하게 합니다.

'통상적인 포고 핀의 기본 부품' 이미지그림1: 통상적인 포고 핀의 기본 부품 (이미지 출처: Same Sky)

포고 핀은 경제적인 장점 외에도 장치의 성능과 수명을 향상시키는 여러 엔지니어링 이점을 제공합니다.

  • 공간 및 높이 효율성: 포고 핀은 소중한 기판 공간을 절약하고 조립 높이가 낮아 소형 설계에 이상적입니다.
  • 내구성 및 내충격성: 많은 결합 주기에 걸쳐 내구성을 유지하도록 설계되었으며 기계적 충격과 진동에 강합니다.
  • 긴 접점 이동 거리: 포고 핀은 접점 이동 거리가 길어 열팽창과 수축을 조절하여 안정적인 연결을 유지합니다.
  • 정밀한 조립: 기계 실장 방식으로 정밀한 배치가 가능하므로, 일관되고 안정적인 연결이 보장됩니다.
  • 자동 정렬: 포고 핀은 결합 리셉터클에 자연스럽게 정렬되므로, 조립 프로세스가 간소화되고 안정성이 향상됩니다.
  • 지속적인 접점 유지력: 스프링 메커니즘이 일정한 압력을 유지하므로, 다양한 조건에서 연결이 끊어지는 것을 방지합니다.
  • 적응형 설계: 포고 핀은 다양한 기판 구성에 따라 맞춤화할 수 있어 다양한 제조 요구 사항을 지원합니다.

포고 핀은 다양한 길이, 지름, 소재, 작동력, 정격 전류, 패드 레이아웃, 플런저 스타일 등 광범위한 사양으로 제공됩니다. 이러한 적응성으로 인해, 까다로운 산업 환경부터 일상적인 가전 제품에 이르기까지 다양한 응용 분야에 적합합니다.

포고 핀 유형 및 실장 스타일

방금 언급했듯이, 특정 응용 제품 요구 사항, 수명 주기 요구 사항 및 맞춤형 옵션을 충족하도록 맞춤화된 다양한 유형의 포고 핀 연결 솔루션이 있습니다. 다음은 가장 일반적으로 사용되는 포고 핀 기능 중 일부이며, 이를 통해 엔지니어는 전기, 기계 및 환경적 요구 사항에 따라 설계를 최적화할 수 있습니다.

  • 고전류: 통상적으로 2암페어 ~ 8암페어의 전류를 처리하도록 설계되었지만, 까다로운 응용 제품에는 더 높은 정격을 사용할 수 있습니다.
  • 고주파: 고속 응용 제품에 적합하며 최대 10Gbps의 데이터 전송률을 지원할 수 있습니다.
  • 방수: 물과 습기의 침투를 방지하는 밀폐 메커니즘이 통합되어 있어 실외 및 열악한 환경에 이상적입니다.
  • 마그네틱: 자력을 활용하여 안전한 극성 연결을 설정하고 유지합니다.
  • 낮은 스프링 힘: 낮은 스프링 힘으로 접점에 최소한의 힘을 가하도록 설계되어, 섬세한 연결에 적합합니다.
  • 롤러 볼 접점: 접점 끝에 볼이 있어 접점 간에 이동이 있어도 지속적인 신호를 유지합니다.
  • 스레드 나사: 플런저 또는 배럴에 나사형으로 설계되어, 기판 또는 장치에 단단히 고정할 수 있습니다.
  • 납땜 컵: 핀 뒷면에 작은 납땜 컵이 포함되어 있어 케이블을 간편하게 연결할 수 있습니다.
  • 더블엔드: 양쪽 끝에 스프링이 장착된 접점이 있어, 양쪽에서 쉽게 연결할 수 있습니다.
  • 수직 또는 평평한 바닥: 회로 기판에서 수직으로 확장되어, 효율적인 기판 간 연결이 가능합니다.
  • 직각(수평): 회로 기판과 90° 각도로 구성되어, 장치의 수평 실장을 지원합니다.
  • 플로팅: 한쪽 끝에는 표준 스프링 접점이 있고 다른 쪽 끝에는 곡선 접점이 있어, 과도한 압축을 방지하는 동시에 양쪽 모두 연결에 사용할 수 있습니다.

더블엔드 및 직각 포고 핀의 예그림 2: 더블엔드 및 직각 포고 핀의 예(이미지 출처: Same Sky)

포고 핀은 일반적으로 개별 부품으로 제공되므로, 특정 기판 또는 픽스처 응용 제품에 맞게 맞춤 제작할 수 있습니다. 이러한 유연성으로 인해, 정밀한 연결 요구 사항을 충족하도록 설계된 맞춤형 상호 연결 솔루션에 필수적인 부품의 역할을 합니다. 그러나 경우에 따라 절연 하우징에 포고 핀이 포함된 기성품 커넥터 어레이를 사용 가능하며, 보통 실장 하드웨어가 완비되어 있어 설계 요구 사항에 부합하는 경우에 조립 프로세스를 간소화할 수 있습니다.

맞춤형 기판 또는 픽스처 조립품의 경우, 다양한 응용 제품에 적합한 다양한 삽입 및 실장 옵션이 있습니다.

  • 삽입 유형: 포고 핀은 압입, 스웨이징, 크림핑, 납땜, 무납땜 옵션 등 다양한 방법으로 삽입할 수 있으며, 각 방법은 응용 제품의 기계적 및 전기적 요구 사항에 따라 고유한 이점을 제공합니다.
  • 실장 기술: 실장 구성에는 표면 실장, 스루홀, 와이어 실장 및 자유 장착 스타일이 포함되어, 다양한 기판 설계 및 상호 연결 설정에 대한 옵션을 제공합니다.

일반적인 포고 핀 옵션 이미지그림 3: 일반적인 포고 핀 옵션(이미지 출처: Same Sky)

리셉터클 또는 대상

전기 커넥터의 주요 기능은 두 개 이상의 부품을 연결하거나 결합하는 것입니다. 기존 커넥터의 경우에는 통상적으로 양쪽 끝에 호환되는 픽스처가 필요합니다. 그러나 포고 핀은 리셉터클이나 소켓과의 결합 뿐 아니라 회로 기판의 특정 대상의 포인트에 직접 접촉하여 연결을 설정할 수 있으므로, 더 다양한 기능을 제공합니다.

이러한 대상에는 지정된 부품, 기판의 도금된 접점 영역 또는 집적 회로 테스트를 위해 특별히 설계된 맞춤형 칩 리셉터클이 포함될 수 있습니다. 대상의 역할은 안정적인 전기 연결 지점을 제공하여, 연결이 의도적으로 해제될 때까지 포고 핀이 접촉하여 안정적으로 유지될 수 있도록 하는 것입니다.

최종 설계 고려 사항

이상적인 포고 핀을 선택하기 위해 마지막으로 염두에 두어야 할 몇 가지 주요 고려 사항은 다음과 같습니다.

  • 크기 및 형식: 공간 제약과 기계적 고려 사항에 따라 리드 크기, 핀 지름 및 형식(예: 원형, 정사각형 또는 직사각형)을 정의합니다.
  • 접점 소재: 전도성, 내구성, 해당 설계에서 다른 소재와의 호환성을 기준으로 황동, 구리, 니켈, 청동 등의 소재 중 선택합니다.
  • 접점 도금: 원하는 접점 저항, 내식성 및 내구성에 따라 금, 은, 니켈, 팔라듐, 아연, 주석 또는 납과 같은 도금 소재를 선택합니다.
  • 전기적 지표: 포고 핀이 과도한 손실이나 발열 없이 필요한 전기 부하를 처리할 수 있는지 확인하기 위해 접점 저항과 정격 전류를 평가합니다.
  • 이동: 플런저 크기, 작업 높이(최적의 플런저 이동을 위함) 및 치수 공차를 지정하여 응용 제품 내에서 안정적인 접촉 및 압축을 보장합니다.
  • 물리적 지표: 접촉하는 데 필요한 초기 작동력과 이를 유지하기 위한 중간 압축력을 고려하여 핀의 힘이 설계의 기계적 및 내구성 요구 사항에 부합하는지 확인합니다.
  • 환경적 요인: 극한의 온도, 충격, 진동, 부식성 대기 및 습기에 노출될 수 있는 가능성을 고려합니다. 열악한 환경을 위해 설계된 포고 핀을 선택하면 열악한 조건에서도 수명과 성능을 보장할 수 있습니다.

'포고 핀 회로도에서 통상적으로 표시되는 압축 및 권장 작업 높이' 이미지그림 4: 포고 핀 회로도에서 통상적으로 표시되는 최대/최소 압축 및 권장 작업 높이(이미지 출처: Same Sky)

결론

포고 핀은 간단하면서도 견고한 디자인으로 다양한 장치에서 안정적이고 일관된 전기 연결을 제공합니다. 이러한 단순함으로 인해 포고 핀은 수천 번의 결합 및 결합 해제 주기를 견딜 수 있어 사용 빈도가 높은 응용 제품에서 뛰어난 내구성을 발휘합니다. 또한 스프링이 장착된 메커니즘으로 인해 연결 중 사소한 오정렬이 보정되므로, 약간의 위치 오프셋이 있어도 일관된 성능이 보장됩니다. 또한 포고 핀은 비용 효율성 및 공간 효율성을 제공하므로 소형화, 안정성 및 예산 고려가 필수적인 많은 최신 전자 응용 제품에서 선호되는 연결 솔루션입니다. 지금 DigiKey에서 Same Sky의 포고 핀 커넥터 제품군을 살펴보세요.

면책 조항: 이 웹 사이트에서 여러 작성자 및/또는 포럼 참가자가 명시한 의견, 생각 및 견해는 DigiKey의 의견, 생각 및 견해 또는 DigiKey의 공식 정책과 관련이 없습니다.

작성자 정보

Image of Jeff Smoot

Jeff Smoot, Same Sky의 애플리케이션 엔지니어링 및 동작 제어 부문 부사장

본 기사는 Same Sky의 Jeff Smoot에 의해 작성되었습니다.