엔진에 대한 고장 진단을 실현하는 텔레매틱스

작성자: Tawfeeq Ahmad

DigiKey 북미 편집자 제공

디젤 엔진은 산업, 광업, 의료, 건설, 데이터 센터, 은행 및 유틸리티를 포함하는 대부분의 응용 분야에서 중요한 시스템 구성 요소입니다. 엔진에서 발생하는 고장이나 다운타임은 금전적 영향으로 이어질 수 있습니다. 이로 인해 디젤 엔진에 대한 스마트 모니터링 솔루션의 채택이 증가하고 있습니다.

엔진에 텔레매틱스가 필요한 이유?

디젤 엔진의 모니터링 및 유지 보수는 항상 수동으로 현장에서 이루어졌기 때문에 관련 데이터 부족으로 인해 산업, 임대 업체 및 고객에게 큰 손실을 초래합니다. 디젤 엔진을 위한 텔레매틱스는 무중단 작동을 보장합니다.

텔레매틱스는 엔진 전력, 연료 소비, 위치 및 사용 시간과 같은 다양한 파라미터에 대한 가시성을 제공합니다. 이러한 파라미터에 대한 통찰력은 유지 보수 스케줄을 최적화하고 발전기 서비스 장애를 방지하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 텔레매틱스는 또한 예측 가능한 분석, 사용자 경보, 지능형 디스패치 및 기타 여러 중요한 기능을 제공하는 소프트웨어를 통해 추가적인 분석을 지원할 수 있습니다. 이러한 강력한 메트릭스의 도움으로 사용자와 기업은 상당한 비용을 절감하고 더 높은 투자 수익(ROI)을 얻으며 고객 서비스를 개선할 수 있습니다.

엔진에 대한 진단 데이터

텔레매틱스 장치는 온보드 진단 시스템에서 데이터를 가져와 기계 상태, 성능, 진행 상황에 대한 중요한 정보를 제공합니다. 진단 정보에는 연료 소비, 엔진 실행 시간, 전력 상태가 포함됩니다.

일반적으로, 이러한 데이터의 결과는 손쉽게 판독할 수 있는 소프트웨어 시스템의 사용자에게 전달되며, 대부분 모든 장치에서 액세스가 가능합니다. 데이터를 온라인으로 전송하는 것 이외에 스마트 텔레매틱스 솔루션은 감지된 이벤트에 대한 SMS 알림을 통해 보고서를 전송합니다(그림 1). 텔레매틱스 솔루션이 해결할 수 있는 과제 중에는 유지 보수 스케줄링 및 도난 장비 회수가 포함됩니다.

감지하여 적절한 담당자에게 전달할 수 있는 이벤트 이미지그림 1: 필요한 경우 조치를 위해 감지하여 적절한 담당자에게 전달할 수 있는 일부 이벤트. (이미지 출처: iWave Systems)

엔진 제조업체에 스마트 모니터링 솔루션이 필요한 이유에는 다음이 포함됩니다.

  • 배포 사이트 전반에 걸쳐 중요한 파라미터를 지속적으로 모니터링하여 성능 능률화
  • 디젤 엔진 성능에 대한 정확하고 상세한 통찰력과 실시간 분석을 통해 의사 결정 개선
  • 문제가 발생하기 전에 사전에 해결하여 고객 만족도 향상
  • 엔진 고장 및 오사용에 대한 사용자 정의 SMS 경보
  • 정보 분류(지역별/모델별/딜러별)
  • 연료 소비, 연료 도난 및 무단 사용을 추적하여 수익 향상. 수동 의존성이 없기 때문에 운영 비용도 절감됨

견고한 텔레매틱스 하드웨어의 중요성

디젤 엔진은 열악한 상황 및 까다로운 환경에서 작동합니다. 엔진을 효과적으로 추적하기 위해, 사용자는 엔진이 배치되는 위치에서 작동하고 동일하게 까다로운 조건에서 기능을 수행하도록 설계된 텔레매틱스 솔루션이 필요합니다.

엔진에 연결하려면 텔레매틱스 하드웨어를 CAN, RS232, RS485와 같은 연결 옵션과 통합해야 합니다. 설치 영역에 따라, LTE Cat-4, LTE Cat-M1, Wi-Fi와 같은 다른 무선 연결 옵션도 고려해야 합니다.

견고한 텔레매틱스 장치는 산업, 고강도, 유틸리티 응용 분야에서 일반적인 열악한 실외 환경을 위해 설계되었습니다. 텔레매틱스 장치는 진동 및 충격을 견디면서 야외 설치에도 적합한 견고한 외부 인클로저를 특징으로 합니다. 이 장치는 고체 입자, 먼지, 우발적 접촉, 추위 및 물에 견딜 수 있도록 강화된 국제 표준 IP67에 따라 설계되었습니다.

디젤 엔진 모니터링을 위한 iWave 하드웨어

Google의 혁신적인 텔레매틱스 솔루션프로토콜 스택 포트폴리오는 모든 엔진과 함께 작동하여 중요한 측면을 원격으로 모니터링하고 주요 파라미터에 대한 실시간 정보를 제공하도록 설계되었습니다. iWave Systems강력한 텔레매틱스 기기는 디젤 엔진의 원활한 작동을 위한 연료 소비, 디젤 엔진 작동 시간, 연료 보충, 상태, 배터리 전압, 냉각수 레벨, 압력, 온도 및 에너지와 같은 다양한 파라미터를 모니터링하는 지능형 센서와 함께 설치할 수 있습니다.

데이터를 iWave의 텔레매틱스 장치로 전송하는 디젤 엔진의 센서 이미지(확대하려면 클릭)그림 2: 디젤 엔진의 센서는 데이터를 iWave의 텔레매틱스 장치로 전송하며, 전송된 데이터는 사용자가 액세스할 수 있는 웹으로 전달됩니다. (이미지 출처: iWave Systems)

이 센서는 iWave의 게이트웨이 장치와 통신합니다. 그 후 게이트웨이 장치는 인터넷을 통해 이 판독값을 서버 또는 클라우드로 전송합니다(그림 2). 디젤 엔진을 모니터링하는 센서는 4G 무선 기술에서 작동합니다. 사용자 상호 작동 웹 및 모바일 응용 프로그램을 통해, 엔진 파라미터를 실시간으로 확인하고 언제 언디서나 보고서를 작성할 수 있습니다. 사용자는 원격 모니터링 플랫폼을 통해 여러 지역에서 장비를 연중무휴로 모니터링하고 문제를 해결할 수 있습니다.

SAE J1939 프로토콜 스택은 디젤 엔진에서 파라미터를 수집하는 데 사용됩니다. iWave는 디젤 엔진에서 데이터를 수집하는 데 필요한 SAE J1939 프로토콜의 모든 사양을 지원하는 ANSI C 표준을 기반으로 스택을 개발했습니다. 이 스택은 지원되는 모든 표준 전송 속도(100kbps, 125kbps, 250kbps, 500kbps 및 1000kbps)와 함께 확장된 29비트 CAN 식별자를 사용합니다.

디젤 엔진과 연결된 텔레매틱스 게이트웨이 장치는 다음과 같은 이점을 제공합니다.

  • 엔진과 연결된 다양한 중요 파라미터 모니터링
  • 선택적으로 센서 추가 가능
  • 보안 데이터 스토리지 및 분석 기능
  • 연료 도난 방지
  • 기계 작동 시간 모니터링
  • 연료 소비 및 배출 기록
  • 비상 연료 균형

iWave는 언제 어디서나 전체 엔진을 모니터링하고 진단할 수 있는 완전히 확장 가능한 솔루션을 제공하여 사용자가 안심할 수 있도록 합니다. iWave의 예측 기술은 발전기가 비상 상태에서 중단 없이 작동하고 연료 도난 및 발전기 고장을 방지할 수 있는 양호한 상태인지 확인합니다.

DigiKey logo

면책 조항: 이 웹 사이트에서 여러 작성자 및/또는 포럼 참가자가 명시한 의견, 생각 및 견해는 DigiKey의 의견, 생각 및 견해 또는 DigiKey의 공식 정책과 관련이 없습니다.

작성자 정보

Image of Tawfeeq Ahmad

Tawfeeq Ahmad

Tawfeeq Ahmad는 iWave Systems Technologies Pvt. Ltd에서 제품 마케팅 부서를 이끌고 있습니다. 전자 부품에 대한 열정과 마케팅 및 영업에 대한 관심을 품고 있는 Tawfeeq는 iWave의 다양한 내장 전문 지식을 통해 전 세계 조직이 제품 개발에서 개발 주기와 효율성을 향상시킬 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다. 전자 및 통신 분야에서 학사 학위를 받고 마케팅 분야에서 MBA를 취득한 Tawfeeq는 iWave Systems가 제품 엔지니어링 조직으로서 글로벌 리더 반열에 오르는 것을 목표로 합니다.

게시자 정보

DigiKey 북미 편집자